Bilsektoren er domineret af efterspørgslen efter stadigt lettere køretøjer med sofistikeret design og stor kollisionssikkerhed under intenst omkostningspres. Desuden kommer der nye produkter på markedet med stadig kortere mellemrum. Idriftsættelses- og omstillingsfaserne i produktionen bliver kortere og hyppigere. Alt dette kombineres med mindre og mindre intern ekspertise, der skyldes manglen på kvalificeret arbejdskraft. Denne forandring gør også modstandssvejsning mere kompleks. Bosch Rexroth tilbyder derfor funktionelle pakker som hjælp til dette. Eksempelvis er svejsning af bilens råkarosseri forenklet, så den let kan udføres af både specialister og ufaglærte anlægsoperatører.
Fra omkringflyvende gnister til præcist håndværk – modstandssvejsning er blevet en uundværlig teknologi i bilindustrien. Og kravene øges hele tiden. Virksomhederne har behov for at producere hurtigere, mere effektivt og mere omkostningseffektivt uden at gå på kompromis med kvaliteten. Samtidig øges kompleksiteten, f.eks. inden for letvægtskonstruktioner. Dette kræver specialviden. Eller er det muligt at nå målene uden særlig ekspertise i din virksomhed?
Som leverandør af styrings- og drevteknologi undersøger Bosch Rexroth løbende markedets krav og behov og tilbyder nye løsninger på udfordringerne, såsom manglen på kvalificeret arbejdskraft. Da der kun findes få uddannede specialister til fremtidens opgaver inden for modstandssvejsning, tilbyder Bosch Rexroth produktive og enkle løsninger til alle: Funktionspakkerne "Productivity" og "Simplicity", der er designet til PRC7000-svejsestyringssystemet.
Softwarekomponenterne "Dynamic Squeeze Time" og "Adaptive Spatter Reduction" (dynamisk svejseforsinkelsestid og adaptiv stænkreduktion) er en del af licenspakken "Productivity". Begge dele forenkler modstandssvejsningen, for eksempel ved konstruktionen af råkarosseriet til personbiler. De to funktioner giver i højere produktivitet, optimerer kvaliteten og reducerer arbejdsbyrden for brugerne.
“Dynamic Squeeze Time” nedsætter forsinkelsestiden afhængigt af kraft og position. Funktionen kan kun bruges sammen med den 7. akse. Overordnet er resultatet nedsat forsinkelsestid og øget produktivitet, idet produktionsprocessen forkortes. Det vil sige, at der med samme antal anlæg eller svejsestyringer kan laves flere punktsvejsninger på samme tid og dermed produceres flere biler.
"Adaptive Spatter Reduction" fokuserer også på besparelser og understøtter optimeringen af svejseparametre i idriftsættelsesfasen og ved serieproduktion af bilen. Svejseparametre optimeres automatisk med hensyn til kvalitet og mængden af sprøjt samt energieffektivitet og tærskelværdier. Funktionen kan f.eks. bruges til automatisk at registrere og minimere svejsesprøjt inden for et foruddefineret toleranceområde. Der kan opnås betydelige besparelser ved at bruge denne funktion: Arbejdet med optimering og efterbehandling, som normalt udføres manuelt, reduceres markant. Funktionen erstatter dermed behovet for svejseeksperter, som mange fremstillingsvirksomheder ikke har til rådighed i arbejdsstyrken eller ikke kan finde på arbejdsmarkedet. Kun PRC7000-svejsestyringssystemet fra Bosch Rexroth kan tilbyde denne funktion.
Funktionerne i "Simplicity"-licenspakken sigter mod at forenkle processer. I øjeblikket indgår to komponenter i produktet: "Web PRI" og "Auto Reference Curve Creation".
Web PRI er en webbaseret brugergrænseflade, som tilgås f.eks. ved hjælp af en almindelig internetbrowser, og som har særligt fokus på enkle og intuitive brugerfunktioner. Den har fordele i forhold til den klassiske PRI, især for utrænede brugere. Den klassiske PRI indeholder alle mulighederne for idriftsættelse og betjening af PRC7000-svejsestyringerne fra Bosch Rexroth. Den er designet til alle anvendelser - fra dem, der udføres af ufaglærte operatører til dem, der udføres af specialister. Men et så bredt spektrum kræver naturligvis kompromiser.
Den nye Web PRI-funktion er designet til brug på mobile enheder, såsom tablets, og er beregnet til at forenkle processer. Brugerne har en intuitiv grænseflade, der giver mange fordele, såsom muligheden for hurtigt at finde og betjene specifikke funktioner. Fagfolk kan også fortsætte med at bruge den eksisterende PRI-software til PRC7000.
Funktionaliteten "Auto Reference Curve Creation" (oprettelse af automatisk referencekurve) håndterer to vigtige funktioner i PRC7000-svejsestyringen: adaptiv styring og overvågning. Til disse funktioner skal der i første omgang registreres og aktiveres styringskurver. Indtil nu har dette krævet en høj grad af domænekendskab. Proceduren kan nu automatiseres, hvilket reducerer den nødvendige tid og arbejde og kan endda forbedre resultatet. Brugerne har mulighed for halvautomatisk generering af nye referencekurver for enkelte eller alle punktsvejsninger.
Bosch Rexroth udvider efterhånden licenspakkerne "Productivity" og "Simplicity" med yderligere funktioner. Den første planlagte tilføjelse er "Auto Monitoring Curve Creation". Dette vil generere den overvågningskurve, der svarer til den automatiske generering af referencekurverne. Der er planlagt yderligere funktioner.
Der er mulighed for at bruge produkterne eller licenserne sammen med den allerede installerede PRC7000-base ved efterfølgende køb af licens. Bosch Rexroth vil løbende forbedre PRC7000 med nye funktionaliteter, som man kan få licens til, når der er brug for dem. Takket være det modulære softwarekoncept kan brugerne når som helst installere udvidelser, få licens til funktioner efter behov og dermed agere hurtigt på markedsændringer.
Manglen på kvalificeret arbejdskraft på bilmarkedet er et problem for alle. Samtidigt er domænekendskab uundværlig på mange områder, da kravene bliver mere komplekse og specialiserede. Derfor er der behov for løsninger, der samler viden og let kan bruges af alle berørte medarbejdere. Bosch Rexroth omsætter sin ekspertise til praktiske funktioner og udvider dermed anvendelsesområdet for modstandssvejsning markant.
Få mere at vide om PRC7000. Et styringssystem til modstandssvejsning på et andet plan!