En bilfabrikant ønsker at øge produktiviteten ved punktsvejsning på sin fabrik i Tyskland. Han vil også gerne have den anvendte svejsestyring gjort klar til Industri 4.0. Men alt skulle helst fortsætte som hidtil i datterselskabet i Indien. Så virksomheden erhverver blot en fabriksspecifik licens til den nødvendige funktionalitet for at teste den i en begrænset periode. Med licenstildelingssystemet for den nye PRC7000-svejsestyring er det muligt for virksomheden at gøre dette. Som en del af dette system betaler kunderne kun for det, de rent faktisk har brug for. På den måde sætter Bosch Rexroth nye markedsstandarder med hensyn til fleksibilitet, besparelser og forbedrede forretningsmodeller.
Nu om dage har bilfabrikanterne brug for fleksible og alsidige produktionsprocesser, der kan reagere på hurtigt skiftende krav og behov, som så igen kræver tilpasningsdygtige løsninger. I den henseende er Bosch Rexroths nye PRC7000-svejsestyring i stand til at opfylde behovene på moderne fabrikker. For det første er løsningen forberedt til Industri 4.0 takket være de integrerede IoT-grænseflader, AI-kompatible hardwarekomponenter og webbaserede styringsløsninger. For det andet kan systemerne konfigureres i overensstemmelse med de faktiske krav, hvilket betyder, at der enten kan bruges en komplet end-to-end-løsning bestående af software og hardware eller blot de enkelte komponenter, der er behov for.
Der findes ikke en anden løsning på markedet, der er så fleksibel og skalerbar som PRC7000-svejsestyringen. Derfor kan den skræddersys til både enkle og komplekse anvendelser. Dette skyldes det strengt modulære software- og hardwarekoncept.
Når markedet pludselig stiller nye krav, kan kunderne nemt foretage de nødvendige tilpasninger med softwareudvidelser og hele tiden (re)agere ud fra deres behov. Og de kommer kun til at betale for den software, de har brug for, da Bosch Rexroth har vedtaget tilgangen "betal kun for det, der er brug for" for PRC7000. Som følge heraf kommer ingen til betale for (ofte) ubrugte funktioner eller underudnyttet software.
Der er for øjeblikket 15 licenser at vælge mellem. Der er f.eks. stor efterspørgsel efter funktionaliteter, der er designet til at øge produktiviteten og opfylde Industri 4.0-kravene, såsom IoT Connector.
Der er dog meget mere i PRC7000's licenstildelingssystem end det, der almindeligvis forstås ved "betal kun for det, der er brug for". De imponerende fordele bliver tydelige, når du går i dybden med detaljerne.
Licenser kan for eksempel være tidsbegrænsede og begrænset til en bestemt enhed. På den måde kan man teste funktionaliteterne i hele produktionen eller blot på individuelle styringer i en bestemt periode.
Der er også mulighed for projekt- og fabriksspecifikke licenser. Det betyder, at en virksomhed kan erhverve en licens, der kun gælder en bestemt fabrik, hvor funktionaliteten vil være mest fordelagtig.
Licenstildelingssystemet giver maskiningeniørerne endnu mere imponerende merværdi. På basis af Bosch Rexroths svejseløsning, der allerede er på markedet, har de mulighed for at generere yderligere indtægter i den høje ende af skalaen. Derfor kan de, baseret på specifikke krav, præsentere attraktive softwaretilbud designet til at optimere kundernes systemer og sikre, at de altid er på forkant med udviklingen.
Brugerne vil også drage fordel af løbende forbedringer. Bosch Rexroth vil regelmæssigt opgradere PRC7000 med nye funktionaliteter, som man kan få licens til, når der er brug for det. Hvis der er anskaffet et stykke software til PRC7000, der ikke er brug for med det samme, er der mulighed for blot efterfølgende at få licensen på det tidspunkt, brugeren ønsker det, via en opgradering med en licenskode. Dette unikke salgsargument adskiller Bosch Rexroth fra konkurrenterne.
Med andre ord: For at sikre, at produktsortimentet til punktsvejsning altid er klart til det, fremtiden end måtte byde på, undersøger Bosch Rexroth løbende nøje, om deres løsninger er optimale og integrerer nye funktioner i porteføljen. Det modulære softwarekoncept betyder, at brugerne altid kan installere udvidelser, få licenser, når og hvis der er brug for det og dermed reagere hurtigt på markedsændringer – og altid så fleksibelt som nødvendigt og så omkostningseffektivt som muligt.