![Heldele](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/dach/blog_2/heldele/heldele_bearbeitet_003_960x240.jpg)
![Heldele](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/dach/blog_2/heldele/heldele_bearbeitet_003_640x360.jpg)
Am neuen ClayTec-Standort in Bächingen an der Brenz entstand eine Prozess-Anlage, welche aus einer Kombination aus gebrauchten und neuen Teilmaschinen besteht. Unter Projektleitung von Andreas Schmidt erhielt die HELDELE Automation GmbH den Auftrag, die Gesamtanlage gemäß verschiedenen Richtlinien steuerungstechnisch zu errichten und in Betrieb zu nehmen.
Die Firma ClayTec ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Familienunternehmen und produziert und vertreibt Baustoffe aus Lehm über den Baustoffhandel. Entstanden ist ClayTec aus einem Handwerksbetrieb, Kernkompetenz, grundlegende Produkte und Anwendungstechniken resultieren aus eigener Praxis und Erfahrung. Ziel des Unternehmens war und ist es, den Baustoff Lehm, der sich durch hervorragende Umwelteigenschaften ausweist, für das heutige Bauen verfügbar zu machen und ihn in dessen Strukturen zu integrieren. Der Energieeinsatz für die Produktion der ClayTec Lehmbaustoffe ist entweder bereits sehr gering oder er wird kontinuierlich minimiert. Grundsatz ist es, die durch die natürlichen Eigenschaften gegebene Wiederverwertbarkeit des Materials auf allen Produktebenen zu erhalten.
Lehmbaustoff-Produktionsanlage der Firma Claytec in Bächingen an der Brenz (Bildquelle: HELDELE GmbH).
Bisher wurden die erdfeuchten Lehmputze von ClayTec ausschließlich am Hauptproduktionsstandort in Viersen in Nordrhein-Westfalen hergestellt und von dort aus an Handelsbetriebe in ganz Deutschland und Europa versandt. Nun hat das Unternehmen jedoch einen neuen Produktionsstandort in Bächingen im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau eröffnet. Die neue ClayTec Niederlassung soll zukünftig für die Produktion von erdfeuchten Lehmputzen, sowie für logistische Aufgaben genutzt werden.
Für die Errichtung der Anlage wurden für den neuen Standort verschiedene Maschinen zu einer Gesamtanlage kombiniert. Nach der mechanischen Aufbereitung der eingekauften Produktionsmaschinen erhielt das Team der HELDELE Automation GmbH den Auftrag für die Errichtung der steuerungstechnischen Umfänge der Anlage. Zu den Tätigkeiten gehörte dabei die Elektrokonstruktion, der Schaltschrankbau sowie die Installation, Programmierung und Inbetriebnahme der Steuerungstechnik. Trotz der aktuell schwierigen Beschaffungssituation konnte das Projekt in kürzester Zeit umgesetzt werden.
Die geforderten Zieltermine für die Errichtung und Inbetriebnahme der Anlage, die kurze Projektlaufzeit von nur fünf Monaten ab der Bestellung sowie die aktuell schwierige Beschaffungssituation konnten wir durch flexible und innovative Lösungen ganzheitlich erfüllen. Die sehr gute und offene Kommunikation mit ClayTec hat uns auf diesem Weg unterstützt und war während der gesamten Projektlaufzeit stets angenehm und zielführend.
Andreas Schmidt, Stellv. Abteilungsleiter Projekte / Projektleiter, HELDELE Automation GmbH
Die Gesamtanlage besteht aus drei Bereichen, dem Strohbereich, dem Sandbereich und dem Lehmbereich. Im Strohbereich wird eine Zuführeinheit sowie die Strohaufbereitung gesteuert. Um Produktionsunterbrechungen, beispielsweise durch Verstopfungen zu vermeiden, wurden zwei Zellradschleusen integriert. Ergänzend dazu wurde ein Stromsensor an der Laufkontrolle an einer der Zellradschleusen installiert. Dieser Sensor erfasst die Stromzufuhr am Trichterelement und sorgt für das entsprechende Stoppen und wieder Starten der Trichter. Im Sandbereich steuert ein Reihensilo einen Sensor. Dieser liefert ein Signal zum Füllstand des Sandsilos, welches beim Erreichen eines bestimmten Niveaus abgeschaltet wird. Ein ergänzendes Sandsieb wurde mit einem Wartungsschalter und einem Meldekontakt ausgestattet. Im dritten Bereich, dem Lehmbereich steuert ein Sensor das Wiegeband der Förderstrecke. Gemäß der Höhe des Lehms wird ein Teil der Förderstrecke bei Meldung des Signals abgeschaltet.
Die Anlagensteuerung übernimmt die neueste Automatisierungsplattform von Bosch Rexroth, die ctrlX. Als Certified Excellence Partner von Bosch Rexroth hat die HELDELE Automation GmbH Zugang zu innovativen und intelligenten Lösungen und Produkten von Bosch Rexroth. Bei ClayTec wurde die Steuerung mittels der leistungs- und kommunikationsfähigen Steuerungsplattform ctrlX CORE umgesetzt. Die Multi-Core-Technologie des Systems basiert auf Linux und bietet somit die Möglichkeit zur Programmierung in allen gängigen Programmiersprachen. Durch die offene und flexible Architektur entspricht die Steuerung den Anforderungen von ClayTec.
Die Bestandsanlage erhält mondernste Steuerungstechnik (Bildquelle: HELDELE GmbH).
Bei dem Projekt wurde das Human Maschine Interface, kurz HMI als WebIQ-Oberfläche ausgeführt. Üblicherweise wird HMI im Anlagenbau in Displays direkt an der Anlage umgesetzt. Die Steuerung als Web-Oberfläche ermöglicht ClayTec den Zugriff zur Steuerung der Anlage von allen Personen, die sich im entsprechenden Netzwerk befinden. Dies hat den Vorteil, dass mehrere Personen an verschiedenen Orten auf dem Firmengelände die Anlage einsehen und steuern können. Durch das Einbinden des firmeninternen WLAN wäre dadurch auch eine Steuerung durch ein Tablet oder Smartphone möglich.
Die Zusammenarbeit mit der HELDELE Automation GmbH war durchgehend geprägt von zielorientiertem Handeln, angepasst an die vorhandenen Herausforderungen und einer durchgehend guten Kommunikation als Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts.
Jonas Makowsi, Betriebstechnik bei ClayTec
Eine besondere Herausforderung bei dem Auftrag war die regelkonforme Umsetzung der Maschinensicherheit. Bei der Anschaffung der so genannten unvollständigen Maschinen waren die technischen Dokumentationsunterlagen sehr unvollständig. Weitere Herausforderung: die älteste Maschine aus dem Jahr 1965 musste ebenfalls mit eingebunden werden. Das Team der HELDELE Automation GmbH rund um Peter Stecker musste dabei eine umfassende Recherchearbeit starten, um die Maschinen aufeinander abstimmen zu können. Letztendlich konnte für die Gesamtproduktionsanlage das CE-Kennzeichen erfolgreich vergeben werden. Somit konnte ClayTec durch die Wiederverwendung bewährter Produktionsmaschinen aus teils älteren Baujahren den ökologischen Fußabdruck beim Aufbau des neuen Standorts so gering wie möglich halten.
Referent der Geschäftsleitung Vertrieb
HELDELE Automation GmbH
Uferstraße 48, D-73084 Salach
Tel +49 7162 7079-567
Mobil +49 172 1872 926
Dennis.Burk@heldele-automation.de