1. Home
  2. Blog
  3. Lang: Hochpräzise fräsen, einfach automatisieren
Graviermaschine
Graviermaschine
Lineartechnik

Hochpräzise fräsen, einfach automatisieren

Graviermaschinen von LANG fräsen feinste Strukturen in Prägestempel für Münzen, Spielzeuge und riesengroße Fahrzeugreifen. Wie der Hidden Champion seine Wettbewerbsposition nachhaltig steigert? Unter anderem mit dem integrierten Messsystem IMS, elektromechanischen Zylindern EMC und vielen weiteren Rexroth Bausteinen aus der Linear- und Automatisierungstechnik.

Seit Jahrtausenden versieht der Mensch Gegenstände mit Prägungen, um sie unverwechselbar und fälschungssicher zu gestalten. Um die filigranen Strukturen auf die Prägestempel moderner Münzen, Autoreifen oder Spielzeuge zu bringen, ist höchste Präzision gefragt: von der Lineartechnik ebenso wie von den zugehörigen Antrieben und Steuerungen.

Der vor über 50 Jahren im hessischen Hüttenberg gegründete Werkzeugmaschinenhersteller LANG GmbH & Co. KG beherrscht die Präzisionsbearbeitung von Stanz- und Prägeformen aus dem Effeff und gilt in vielen Bereichen als Weltmarktführer. Neben der Automobil-, Münz- und Spielwarenindustrie finden sich Präzisionsmaschinen von LANG auch in der Waferproduktion, der Mikroskopie oder der Druck- und Verpackungsindustrie.

Lineartechnik, Antriebe und Steuerungen aus einer Hand

Manche Frässtichel messen gerade einmal dreihundertstel Millimeter und werden zur Feinbearbeitung im Hundertstelbereich zugestellt. Entsprechend hoch sind die Präzisionsanforderungen an die eingesetzte Linear-, Antriebs- und Steuerungstechnik. Je mehr davon aus einer Hand kommt, desto besser, findet Konstruktionsleiter Marcus Boller:

Die technologieübergreifende Zusammenarbeit mit Bosch Rexroth bringt nicht nur Vorteile beim Einkauf. Die intensive Beratung und Unterstützung im Engineering wirkt sich auch positiv auf die Bedienerfreundlichkeit der Maschinen aus.

Präzisionsmaschine LANG Impala 400express

Integriertes Messen ist wirtschaftlicher

Durch den Ausbau der bisherigen Zusammenarbeit in den Bereichen Antriebs- und CNC-Steuerungs-Technik erlangte LANG Zugang zu innovativen Lineartechniklösungen wie dem integrierten Messsystem IMS. Die integrierte Lösung für Führen und Messen ist gegenüber Glasmaßstäben vergleichbar genau, aber deutlich robuster und kostengünstiger. So konnte LANG unter anderem die Wirtschaftlichkeit der neu entwickelten Fräs- und Graviermaschine Impala 400express steigern. Das IMS erreicht eine Wiederholgenauigkeit von ± 0,25 µm, die Genauigkeit der Maßverkörperung beträgt ± 3 µm/m. Im Gegensatz zu Glasmaßstäben schränken Späne, Schmierstoffe und andere Verschmutzungsquellen die Funktion jedoch nicht ein. Was ebenfalls gut ankommt: Die Montage ist wesentlich einfacher und die Energieeffizienz ohne Sperrluft höher.

Clever kombiniert: Profilschienenführung angetrieben mit Linearmotor

Als weitere Komponenten aus dem umfangreichen Rexroth-Portfolio setzt LANG auch Kugel- und Rollenschienenführungen in Kombination mit Rexroth Linearmotoren ein. So zum Beispiel in der Fräsmaschinenserie Impala 400SL, die vor allem im Münz- und Miniaturbereich eingesetzt wird und dort Wiederholgenauigkeiten im µm-Bereich erreicht.

Drehtisch der Maschinenserie LGR-S

Werkstückhandling mit elektromechanischem Aktuator

Im Bereich der Aktorik unterstützt Bosch Rexroth unter anderem das automatisierte Werkstückhandling. Bei der hochpräzisen Maschinenserie LGR-S, die 2D- und 3D-Daten in schwere Seitenwandformen für große Nutzfahrzeuge graviert, kommt ein elektromechanischer Zylinder EMC mit passendem Antriebspaket zum Einsatz. Die Linearachse positioniert hochgenau den Drehtisch zur Aufnahme der bis zu 2,3 Meter großen Formen.

Elektromechanische Zylinder und Small Modules SMS

Schnelle Inbetriebnahme, einfache Montage

Solche mechatronischen Subsysteme lassen sich außerdem schnell in Betrieb nehmen. Denn bei Bosch Rexroth können Achssystem-Parameterdaten von elektromechanischen Zylindern, Linearachsen und Mehrachssystemen per Mausklick aus dem Motorgeberdatenspeicher in den Motorantriebsregler übertragen werden. Die hinterlegten Antriebsdaten werden aus den Achssystem-Parametern bestimmt und automatisch übernommen. Weitere Zeitersparnisse bei Montage und Service ergeben sich aus dem einfachen Ausrichten der Führungsschienen, Abdeckbändern zum Klipsen und dem einfachen Austausch von Führungswagen.

Zeitgewinn im Engineering

Dass Bosch Rexroth auch tief in die Entwicklung involviert ist, zahlt sich unter anderem bei der Auswahl, Auslegung und Konfiguration der Antriebe und Motoren aus. Denn nur wenn die Massenträgheitsverhältnisse exakt stimmen, kann höchste Präzision erreicht werden, betont Marcus Boller. Das fein abgestimmte Lineartechnik-Portfolio sowie der offene und ehrliche Austausch machen es leicht, für jede Anwendung die optimale Lösung zu finden.

Nachhaltige Verbesserungen

Die erweiterte Zusammenarbeit mit Bosch Rexroth hat neben kaufmännischen Aspekten und der Lieferqualität auch die Produktqualität nachhaltig verbessert. „Die Führungen sind so robust, dass sie jahrzehntelang im Einsatz bleiben können“, sagt der Konstruktionsleiter. „Wichtig ist uns auch, dass die Ersatzteilversorgung gesichert ist und selbst veraltete Antriebstechnik noch lange repariert werden kann.“

Mittlerweile hat LANG fast alle Maschinenreihen mit Linearführungen und Antriebspaketen von Bosch Rexroth ausgestattet. Auf der Steuerungsseite schätzt Marcus Boller die offenen Schnittstellen, die es der selbst programmierten Steuerungssoftware erlauben, möglichst tief einzugreifen. „Auch hier finden wir im umfassenden Automatisierungsportfolio von Bosch Rexroth gute Lösungen, um unsere Marktposition weiter zu festigen und auszubauen.“

Servicefreundliche Werkzeugmaschinen mit mehr Präzision, Modularität und Wirtschaftlichkeit? Interessiert?

Zu unseren Lineartechnik-Tipps
Thomas Ils, Account Development Manager Vertrieb Europa Mitte Lineartechnik, Bosch Rexroth AG

Autor: Thomas Ils

Funktion: Account Development Manager Vertrieb Europa Mitte Lineartechnik, Bosch Rexroth AG