1. Home
  2. Blog
  3. Tech-Podcast: 5G-Campusnetz
Das 5G-Campusnetzwerk im Tech-Podcast Industrie neu Gedacht
Das 5G-Campusnetzwerk im Tech-Podcast Industrie neu Gedacht
Unternehmen

Das 5G-Campusnetz: Was leistet 5G für die Industrie?

Das Zeitalter des 5G-Campusnetzes ist angebrochen und verspricht eine Revolution in der Art und Weise, wie Unternehmen, sowie Institutionen ihre Netzwerke aufbauen und betreiben.

In einer zunehmend vernetzten Welt, in der die Anforderungen an Geschwindigkeit, Kapazität und Zuverlässigkeit stetig steigen, eröffnet das 5G-Campusnetz eine neue Ära der Konnektivität.

Was ist ein 5G-Campusnetz?

Ein 5G-Campusnetz ist ein lokales drahtloses Kommunikationsnetzwerk, das auf der 5G-Technologie basiert und speziell für den Einsatz in abgegrenzten Bereichen wie Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Gesundheitswesen, Logistik und anderen Institutionen entwickelt wurde. Im Gegensatz zum öffentlichen 5G-Netz bietet ein Campusnetz eine private und sichere Infrastruktur, die den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Standorts gerecht wird.

Wachsender Bedarf an Campusnetzwerken

In einer zunehmend digitalisierten Welt werden Unternehmen und Institutionen mit einem exponentiellen Anstieg der Datenmenge konfrontiert. Traditionelle Netzwerke stoßen dabei an ihre Grenzen. Der Bedarf an zuverlässiger, schneller und sicherer Konnektivität für Anwendungen wie Industrie 4.0, IoT-Geräte, autonome Fahrzeuge und Smart Cities steigt stetig. Hier kommen 5G-Campusnetze ins Spiel.

Vorteile von 5G-Campusnetzen

Höhere Geschwindigkeit und Kapazität

5G-Campusnetze bieten Geschwindigkeiten, die weit über das hinausgehen, was in den vorangehenden Mobilfunkgenerationen möglich war. Mit theoretischen Download-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s ermöglicht 5G eine nahtlose Übertragung großer Datenmengen in Echtzeit. Zudem wird eine deutlich höhere Netzwerkkapazität geboten. Dadurch können mehr Nutzende gleichzeitig auf das Netzwerk zugreifen können, ohne dass es zu Engpässen kommt.

Geringe Latenzzeiten

Eine der beeindruckendsten Eigenschaften von 5G ist die extrem niedrige Latenzzeit. Damit ist die Zeitspanne bezeichnet, welche eine Datenübertragung beim Senden benötigt, bis sie am Ziel ankommt. Mit Latenzzeiten von weniger als einer Millisekunde ermöglicht 5G-Campusnetz Echtzeitkommunikation, die für Anwendungen wie autonome Fahrzeuge, robotergesteuerte Produktion und Remote-Chirurgie entscheidend ist.

Unterstützung von IoT-Geräten

Die Verbreitung von IoT-Geräten in Unternehmen und Institutionen erfordert eine zuverlässige Konnektivität mit hoher Kapazität. 5G-Campusnetze sind optimal positioniert, um den Bedarf an Konnektivität für eine große Anzahl von IoT-Geräten zu decken und so das volle Potenzial des Internet der Dinge auszuschöpfen.

Verbesserte Sicherheit

Die Sicherheit von Daten und Netzwerken ist ein entscheidender Faktor für Unternehmen und Institutionen. 5G-Campusnetze bieten fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, wie z.B. verschlüsselte Kommunikation und Authentifizierung, um sensible Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Flexibilität und Skalierbarkeit

5G-Campusnetze sind äußerst flexibel und können an die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens oder einer Institution angepasst werden. Die modulare Architektur von 5G ermöglicht es, das Netzwerk bei Bedarf einfach zu erweitern oder anzupassen, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Anwendungen von 5G-Campusnetzen

5G-Campusnetze finden in verschiedenen Bereichen Anwendung und ermöglichen innovative Lösungen für Unternehmen und Institutionen.

Industrie 4.0 und Smart Manufacturing

In der Smart Factory werden Produktionsprozesse automatisiert und vernetzt. 5G-Campusnetze spielen hier eine entscheidende Rolle, indem sie eine zuverlässige und schnelle Konnektivität für intelligente Maschinen, Robotik und IoT-Geräte bereitstellen. Dies ermöglicht eine effizientere Produktion, verbesserte Prozesssteuerung und präzise Echtzeitdatenanalyse.

Smart Cities und Management der Infrastruktur

Städte weltweit setzen auf intelligente Technologien, um ihre Infrastrukturen zu optimieren und die Lebensqualität der Ortsansässigen zu verbessern. 5G-Campusnetze bieten eine zuverlässige Konnektivität für verschiedene Anwendungen wie intelligentes Verkehrsmanagement, öffentliche Sicherheitssysteme, Energieeffizienz und Umweltüberwachung. Durch die Integration von 5G können Städte effizienter und nachhaltiger gestaltet werden.

Gesundheitswesen und Telemedizin

Das Gesundheitswesen profitiert von 5G-Campusnetzen durch eine verbesserte Telemedizin. Echtzeitkommunikation, Fernüberwachung und der Austausch medizinischer Daten werden durch die hohe Geschwindigkeit und niedrige Latenzzeit von 5G ermöglicht. Dies ermöglicht eine schnellere Diagnose, effektivere Behandlung und verbesserte Patientenversorgung, insbesondere in entlegenen Gebieten.

Bildungseinrichtungen und Campusnetzwerke

Bildungseinrichtungen wie Universitäten und Schulen setzen auf 5G-Campusnetze, um den steigenden Bedarf an Konnektivität zu decken. Durch schnellen Zugriff auf Online-Ressourcen, Echtzeitkommunikation und Zusammenarbeit wird das Lernen optimiert. 5G ermöglicht es auch, innovative Lehrmethoden wie Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) in den Unterricht einzuführen.

Logistik und intelligente Transportsysteme

Die Logistikbranche profitiert von 5G-Campusnetzen, indem sie eine nahtlose und effiziente Kommunikation zwischen Fahrzeugen, Terminals, Warenlagern und Vertriebszentren ermöglichen. Echtzeitverfolgung, verbesserte Flottenmanagementlösungen und präzise Analysen tragen zur Optimierung des Lieferkettenmanagements bei.

Implementierung von 5G-Campusnetzen

Die Implementierung von 5G-Campusnetzen erfordert sorgfältige Planung und Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Institutionen und Telekommunikationsanbietenden.

Um die volle Leistungsfähigkeit von 5G-Campusnetzen zu nutzen, müssen die Netzwerkinfrastrukturen entsprechend aufgerüstet werden. Dies umfasst die Installation von 5G-Basisstationen, Antennen, Glasfaserkabeln, sowie die Integration von Netzwerktechnologien. Zudem erfordert die Planung und Installation eines 5G-Campusnetzes eine detaillierte Standortanalyse für eine optimale Positionierung von Basisstationen, sowie die Gewährleistung einer umfangreichen Signalabdeckung.

Die Verwaltung und Überwachung eines 5G-Campusnetzes benötigt darüber hinaus fortschrittliche Netzwerkmanagementlösungen. Dies umfasst die Überwachung der Netzwerkperformance, die Verwaltung von Benutzerzugriffen, die Fehlerbehebung und die Sicherstellung der Netzwerksicherheit.

Welche Rolle spielen 5G-Campusnetze bei Bosch Rexroth?

Gunther May spricht in unserem Tech-Podcast über das 5G-Campusnetz

Dr. Gunther May erforscht zusammen mit seinem Team bei Bosch Rexroth neue Technologien für die Zukunft der Industrie. 5G ist laut ihm eine praktische Technologie, für die er vielerlei Einsatzbereiche sieht. Gerade in der Industrietechnik werden kritische Features durch eine starke Erhöhung der Zuverlässigkeit, sowie der Verbesserung des Echtzeitverhaltens ermöglicht. Ein besonderes Augenmerk legt er dabei auf 5G-Campusnetze. Doch was braucht es genau für diese Campusnetze? Im Podcast legt Gunther May aus, welche Hardware dafür benötigt wird und wer dieses Mobilfunk-Netzwerk betreiben kann. Außerdem erklärt er welche Prozesse durch 5G kabellos möglich werden und wie die Technologie eine Produktion auf wechselnde Anforderungen anpassen kann. Welche Vorteile bestehen gegenüber Wifi6 und wie integriert sich 5G in TSN? Darüber hinaus geht es auch darum, wie Bosch Rexroth 5G bereits nutzt – sowohl in den eigenen Werken als auch in den eigenen Produkten.

Informieren Sie sich in unserer Tech-Podcast Episode „Was leistet 5G für die Fabrik der Zukunft?“

Jetzt anhören