Germany Deutsch
  1. Home
  2. Blog
  3. Intelligenter Boden Modellfabrik
Der intelligente Boden in der Rexroth Modellfabrik am Standort Ulm
Der intelligente Boden in der Rexroth Modellfabrik am Standort Ulm
Unternehmen

Tech-Podcast: Der intelligente Boden für die Fabrik der Zukunft - mehr als nur eine Visualisierung

Für Antje Wild ist die Fabrik der Zukunft vor allem eines: flexibel. Dach, Wände und Boden sind fix, alles andere lässt sich auf neue Aufträge, Produktionsmethoden oder Geschäftsmodelle anpassen. Die Lösung dafür ist unser intelligenter Boden. Im Tech-Podcast schauen wir uns dieses optische Highlight an und erfahren, was er technisch drauf hat.

Energie übertragen, Daten und Medien liefern – im Podcast gehen wir dem Intelligenten Boden auf den Grund.

In der Vision von Bosch Rexroth für die Fabrik der Zukunft ist diese besonders anpassungsfähig. Antje Wild ist in der Factory of the Future verantwortlich für Partnerships & Digital Business und stellt in unserem Industriepodcast den intelligenten Boden vor. Dieser überträgt beispielsweise kabellos Energie. Bis zu 3 kW stehen bereits zur Verfügung – mehr sind auf Kundenwunsch auch noch möglich. Im Gespräch erfahren wir, wie dadurch der Wertstrom einer Fabrik über Nacht auf neue Aufträge angepasst werden kann.

Die Visualisierung im Boden kann zudem flexibel Laufwege anpassen, Sicherheitszonen und Logistikbereiche definieren. Und der intelligente Boden kann noch mehr; über verbaute Sensoren sammelt er Daten, über LED-Signale gibt er Informationen zurück. Welche sind das und wie können Anwender dies nutzen? Werden Kabel bald im Boden verschwinden?

Und wie wird so ein Boden angesteuert und mit den Maschinen in der Fabrikhalle verbunden? Antje Wild gibt spannende Einsichten in die Entwicklung und Möglichkeiten, die so eine Infrastrukturplattform bietet. Hören Sie gleich in diese Folge hinein und erfahren Sie mehr über die Innovation, die Bosch Rexroth gemeinsam mit seinen Partnern entwickelt. Entdecken Sie eine neue Dimension an Flexibilität in Fertigungsprozessen – einheitlich angesteuert über die Verwaltungsschale in der Industrie 4.0.

Diese und weitere Folgen finde Sie in unserem Tech-Podcast Industrie neu gedacht – abonnieren Sie gleich über die Podcast-Plattform Ihrer Wahl oder direkt über Podigee.

Hier geht es direkt zur Podcast Episode oder erleben Sie den intelligenten Boden im Video.



___________________________________________

Ansprechperson: Susanne Noll

Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!