![Εταιρεία κατασκευής γεωτρυπάνων Qmatec](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/qmatec/qmatec-header_960x240.jpg)
![Εταιρεία κατασκευής γεωτρυπάνων Qmatec](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/qmatec/qmatec-header_640x360.jpg)
Η εταιρεία κατασκευής γεωτρυπάνων Qmatec μπήκε στην ψηφιακή εποχή με ελάχιστη χρήση πόρων. Το ολοκληρωμένο πακέτο τηλεματικής της Bosch Rexroth με ασύρματες υπηρεσίες παρέχει δυνατότητες απομακρυσμένου σέρβις σε όλη τη χώρα και βοηθά τους χρήστες να βελτιώσουν τη διαφάνεια, την παραγωγικότητα και τα περιβαλλοντικά διαπιστευτήριά τους.
Η Νορβηγία είναι διάσημη για την εντυπωσιακή φυσική ομορφιά της. Φιόρδ μήκους πολλών χιλιομέτρων, ψηλά βουνά, αμέτρητα νησιά, λίμνες και ποτάμια κάνουν αλησμόνητη εντύπωση στους τουρίστες. Ταυτόχρονα, ωστόσο, το άγριο τοπίο αποτελεί γεωγραφικό εμπόδιο όσον αφορά το σέρβις μηχανημάτων εκτός δρόμου που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές. Με τη βοήθεια της Bosch Rexroth, η Qmatec βρήκε μια λύση για απομακρυσμένη διάγνωση και συντήρηση που αποτρέπει τις απρόσμενες διακοπές λειτουργίας και συμβάλλει στην ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Επισκόπηση στόλου: Τα μηχανήματα της Qmatec χρησιμοποιούνται στη Σκανδιναβική χερσόνησο, τη Μεγάλη Βρετανία, ακόμα και μέχρι τη Γροιλανδία.
Η Qmatec εξειδικεύεται στα κινητά γεωτρύπανα. Στη μονάδα παραγωγής του Vinje, πάνω από 200 χιλιόμετρα δυτικά του Όσλο, παράγονται περίπου 25 νέα οχήματα κάθε χρόνο. Χρησιμοποιούνται για θεμέλια, συστήματα ύδρευσης και ανάκτηση ενέργειας σε όλη τη Σκανδιναβική χερσόνησο, τη Μεγάλη Βρετανία, ακόμα και τη Γροιλανδία. «Η διεθνής ζήτηση αυξάνεται, με αποτέλεσμα η απομακρυσμένη συντήρηση να γίνεται όλο και σημαντικότερη», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Tor Olav Kyrkjebø. «Μόνο στη Νορβηγία, το τμήμα σέρβις πρέπει να καλύψει μια περιοχή μήκους περίπου 2.500 χιλιομέτρων.»
«Χωρίς αποδοτικά συστήματα τηλεματικής, δεν θα είχαμε καταφέρει να διαχειριστούμε ικανοποιητικά τον αυξανόμενο στόλο που έχει εξαπλωθεί σε μια συνεχώς διευρυνόμενη περιοχή», δήλωσε ο Υπεύθυνος Σέρβις Sondre Frøland. «Στόχος μας ήταν να παρακολουθούμε όχι μόνο τη διαδικασία γεώτρησης αλλά και τα υδραυλικά λειτουργίας και τον ντιζελοκινητήρα, να διαβάζουμε τους αντίστοιχους κωδικούς σφαλμάτων και να εντοπίζουμε τη γεωγραφική θέση των μηχανημάτων μας. Θέλαμε επίσης να ενημερώνουμε τις μονάδες λογισμικού για τα μηχανήματά μας ασύρματα και να αλλάζουμε σημαντικές παραμέτρους από απόσταση, έτσι ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να ολοκληρώνουν τα έργα τους εγκαίρως, ακόμα και σε περίπτωση αιφνίδιας ανάγκης για σέρβις.»
Qmatec 407 TS: Ευφυές γεωτρύπανο εδάφους με σύνδεση IoT για ασύρματες ενημερώσεις και παραμετροποίηση (XOTA). Το συνδυαστικό μηχάνημα χρησιμοποιείται για πηγάδια, γεωθερμική ενέργεια και θεμέλια σε όλον τον κόσμο. (Εικόνα: Qmatec)
Στην αρχή του έργου τηλεματικής το 2019, ήταν σαφές ότι η Qmatec δεν θα μπορούσε να αναπτύξει μόνη της μια τέτοια τεχνικά σύνθετη λύση και δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί με έναν πάροχο που δεν θα ήταν εξοικειωμένος με τον σχεδιασμό, τις λειτουργίες και τα πεδία χρήσης των μηχανημάτων της. «Σκεφτήκαμε αμέσως να στραφούμε στον συνεργάτη μας, τη Bosch Rexroth, καθώς η εταιρεία μάς είχε ήδη δώσει σειρά λύσεων υποστήριξης όταν αναπτύσσαμε το λογισμικό των εφαρμογών μας», υπενθύμισε ο Tor Olav Kyrkjebø. «Η εταιρεία προμηθεύει επίσης αντλίες, μονάδες ελέγχου και μοτέρ για τα γεωτρύπανά μας εδώ και πάνω από 15 χρόνια.»
Με βάση τη λύση τηλεματικής BODAS Connect της Bosch Rexroth, σύντομα ξεκίνησε ένα πιλοτικό έργο για το πρώτο ευφυές γεωτρύπανο εδάφους. «Οποιαδήποτε γνώση σχετικά με ένα μηχάνημα εκτός δρόμου είναι τόσο βαθιά όσο και η κατανόηση του μηχανήματος», δήλωσε ο Øyvind Kjølberg, υπεύθυνος του λογαριασμού της Qmatec στη Bosch Rexroth. «Τα συστήματα τηλεματικής μας προσφέρουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ειδικότερα ένα σημαντικό πλεονέκτημα: συνδυάζουν τη γνώση των εφαρμογών με εξαρτήματα ΙοΤ μεγάλης κλίμακας τα οποία έχουν δοκιμαστεί στην παραγωγή και τα οποία έχουμε προσαρμόσει ειδικά στις ανάγκες των οχημάτων εκτός δρόμου. Αυτή είναι η βάση ενός ανοικτού, κλιμακώσιμου οικοσυστήματος του οποίου οι μονάδες μειώνουν το έργο ανάπτυξης στο ελάχιστο.»
Η Qmatec επέλεξε το BODAS Connect All-in-one Connectivity, μια δοκιμασμένη ολοκληρωμένη λύση τηλεματικής που θα καθιστούσε δυνατή τη γρήγορη κυκλοφορία στην αγορά. Διατίθεται με αισθητήρες και με τη Μονάδα Συνδεσιμότητας της Rexroth (RCU). Η μονάδα τηλεματικής που βασίζεται σε επεξεργαστή χρησιμοποιείται για τη συλλογή των αναγκαίων δεδομένων οχήματος και την αποδοτική μετάδοσή τους. Αποτελεί επίσης το κεντρικό εξάρτημα για τη διαχείριση των συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων υπηρεσιών που είναι τόσο σημαντικές για την Qmatec.
Το BODAS Connect All-in-one Connectivity είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο τηλεματικής που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μονάδες για τη γρήγορη εγκατάσταση κλιμακούμενων ολοκληρωμένων λύσεων.
Η λύση τηλεματικής του οικοσυστήματος BODAS Connect διαχωρίζει λογικά τη διαχείριση συσκευών και δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η ασφάλεια, καθώς οι ομάδες χρηστών για τα δεδομένα μηχανημάτων και λειτουργίας μπορούν να χωριστούν ξεκάθαρα και οι σχετικές άδειες μπορούν να εκχωρηθούν λεπτομερώς. Οι επιμέρους λειτουργίες μπορούν επίσης να κατανεμηθούν εύκολα μεταξύ διαφόρων ατόμων ή τμημάτων, ώστε να βελτιωθεί η χρηστικότητα.
Μέσω ενός πίνακα ελέγχου, το τμήμα σέρβις της Qmatec μπορεί να βλέπει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, για παράδειγμα μια λίστα των μηχανημάτων με γραφική παρουσίαση της θέσης τους. Υπάρχει επίσης αναλυτική προβολή κάθε μηχανήματος με δεδομένα που αφορούν το σέρβις. Επιπλέον καρτέλες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των μονάδων τηλεματικής, των ντιζελοκινητήρων και των υδραυλικών εργασίας. Καμπύλες σε γραφικές αναπαραστάσεις οπτικοποιούν τις αλλαγές στα δεδομένων του οχήματος διαχρονικά, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα γρήγορης προβολής κρίσιμων τιμών, όπως μέγιστων τιμών πίεσης, θερμοκρασιών λαδιού ή επιπέδων πλήρωσης, μέσα στο σχετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση υπέρβασης συγκεκριμένων οριακών τιμών, ενεργοποιούνται συναγερμοί ή μηνύματα.
Το κινητό γεωτρύπανο εδάφους 1130 TS ζυγίζει πάνω από 23.000 kg και έχει ροπή 8.000 ή 16.000 Nm με μήκος τροφοδοσίας 7.000 mm. (Εικόνα: Qmatec)
Η διαχείριση λογισμικού για την ενσωματωμένη RCU και τις μονάδες ελέγχου της Bosch Rexroth πραγματοποιείται ανεξαρτήτως τοποθεσίας μέσω της Πύλης Συσκευών της Bosch Rexroth και των υπηρεσιών XOTA (Everything Over the Air / «Τα πάντα γίνονται ασύρματα»). Εκτός από τις ενημερώσεις υλισμικού και λογισμικού, η ομάδα σέρβις διαβιβάζει στο μηχάνημα επιμέρους προσαρμοσμένες παραμέτρους για να βελτιώσει τη λειτουργικότητά του ή να διορθώσει σοβαρά σφάλματα. Με αυτά τα εργαλεία, ο Sondre Frøland κατάφερε ήδη να διατηρήσει την παραγωγικότητα ενός μηχανήματος πάνω από 2.000 χιλιόμετρα μακριά, όταν η αντλία του συστήματος ψύξης νερού υπέστη βλάβη μετά τη διάνοιξη της πρώτης γεώτρησης. Ο Frøland ενημέρωσε από απόσταση ορισμένες παραμέτρους, μερίμνησε για την εγκατάσταση νέου υδραυλικού σωλήνα και κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της εργασίας όπως είχε προγραμματιστεί, μετά από μια σύντομη διακοπή. Αντιθέτως, μια άμεση επισκευή επιτόπου θα συνεπαγόταν καθυστέρηση τεσσάρων ημερών, μεγάλα έξοδα μεταφοράς και, πιθανότατα, έναν δυσαρεστημένο πελάτη.
Με τη βοήθεια των υπηρεσιών XOTA, η Qmatec μπορεί όχι μόνο να πραγματοποιεί διάφορες αλλαγές γρήγορα και εύκολα απο μια απομακρυσμένη τοποθεσία. Μπορεί επίσης να στήνει πλήρη μηχανήματα σε μόλις μία ώρα, κάτι που στο παρελθόν ήταν δυνατό μόνο με τοπικά συνδεδεμένο υπολογιστή. «Επομένως, οι πελάτες μας επωφελούνται από αξιόπιστη λειτουργία με βέλτιστους χρόνους λειτουργίας», δήλωσε ο υπεύθυνος σέρβις. «Οι υπηρεσίες XOTA μειώνουν όχι μόνο το κόστος συντήρησης και επισκευής, αλλά και τα έξοδα μετακίνησης, καθώς πολλές υποθέσεις μπορούν να λυθούν απομακρυσμένα, αντί να χρειαστούν δύο ή τρεις ημέρες εκτέλεσης εργασιών σέρβις επιτόπου.»
Η Qmatec δρομολογεί τακτική συντήρηση στις εγκαταστάσεις των πελατών και οι πελάτες έχουν, στη συνέχεια, στη διάθεσή τους το χρονοδιάγραμμα για το πότε χρειάζεται να γίνει το επόμενο σέρβις. Στο μέλλον θα υπάρχει επίσης δυνατότητα χρήσης εφαρμογής προγνωστικής συντήρησης για την επέκταση της διάρκειας ζωής των παρακολουθούμενων εξαρτημάτων και, επομένως, για τη βελτιστοποίηση του κόστους συντήρησης και ανταλλακτικών.
Η συλλογή δεδομένων στα μηχανήματα που χαρακτηρίζονται πλέον από διαφάνεια προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες βελτίωσης. Όχι μόνο για τον προγραμματισμό του σέρβις και την περαιτέρω ανάπτυξη, αλλά και για τους πελάτες που μπορούν πλέον να περιορίζουν την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέσω αυτόματων παύσεων λειτουργίας ή ειδοποιήσεων, για παράδειγμα. Τα δεδομένα θέσης και παραγωγής δείχνουν πόσο μακριά έχει ταξιδέψει ένα συγκεκριμένο γεωτρύπανο και πόσες ώρες ήταν σε λειτουργία. «Οι πελάτες μας ενθουσιάζονται να ανακαλύπτουν πόσο επικερδής είναι η δουλειά τους», δήλωσε ο Olav Kyrkjeb. «Θα θέλαμε να παράσχουμε σύντομα στους πελάτες μας συγκεκριμένες πύλες – πύλες οι οποίες διευκολύνουν τον προγραμματισμό και καθιστούν δυνατή την τιμολόγηση βάσει του αριθμού των ωρών λειτουργίας. Οι μονάδες και οι διεπαφές που είναι αναγκαίες γι' αυτό περιλαμβάνονται ήδη στο πλήρες πακέτο της Bosch Rexroth.»
Προβολή κατάστασης ντιζελοκινητήρα: Πάνω: Γραφική απεικόνιση ταχύτητας, θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου, πίεσης λαδιού, πίεσης αντλίας, κατανάλωσης καυσίμου και τάσης μπαταρίας. Κάτω: Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το υδραυλικό και το λιπαντικό λάδι, το φίλτρο σωματιδίων στο ντίζελ και το Adblue.
Οι ενημερώσεις υλισμικού και λογισμικού πρέπει να μεταφέρονται στο όχημα με ασφάλεια και αξιοπιστία. Η Bosch Rexroth χρησιμοποιεί γι' αυτό τον σκοπό μηχανισμούς ασύρματης μεταφοράς, οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί σε αναρίθμητες περιπτώσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία. Στα οχήματα εκτός δρόμου, η στιβαρή και ιδιαιτέρως ασφαλής Μονάδα Συνδεσιμότητας Rexroth (RCU) διασφαλίζει τη μεταφορά όλων των αρχείων. Μόνο τότε ενημερώνεται η συσκευή στόχος, κατόπιν έγκρισης μέσω του διαύλου CAN. Επομένως, οι διαδικασίες ενημέρωσης είναι τόσο σταθερές και ασφαλείς όσο και μια ενημέρωση μέσω καλωδίου με τη χρήση φορητού υπολογιστή και διαγνωστικού εργαλείου.
Αποδοτικό πρότυπο τηλεματικής
Η Qmatec εξοπλίζει σήμερα όλα τα νέα μηχανήματα με RCU στο βασικό εξοπλισμό. Επίσης, η RCU θα μετασκευαστεί για άλλα 150 περίπου υφιστάμενα μηχανήματα. Όλα τα μοντέλα χρησιμοποιούν την ίδια μονάδα τηλεματικής με τυποποιημένο λογισμικό συσκευής και τα ίδια μηνύματα CAN. Όπως πάντα, οι ειδικές ανά τύπο διαφορές παραμετροποιούνται ασύρματα. Με το αρθρωτό, ολοκληρωμένο πακέτο BODAS Connect All-in-one Connectivity, η νορβηγική κατασκευάστρια εταιρεία εφάρμοσε την τηλεματική γρήγορα με ελάχιστη χρήση πόρων. «Το γεγονός ότι μας δόθηκε μια δοκιμασμένη λύση από μια εταιρεία με την οποία μπορούμε να επεκτεινόμαστε συνεχώς προσθέτοντας νέες λειτουργίες και υπηρεσίες ήταν πολύ χρήσιμο», ανέφερε ο Tor Olav Kyrkjeb. «Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στρατηγική απόδοσης και ανάπτυξης της εταιρείας μας.»