Argentina Español
Prensa hidráulica
Prensa hidráulica
Hidráulica industrial

Conformado más rápido y seguro.

Conformado más rápido y seguro: cómo los módulos de prensa certificados incrementan la seguridad de funcionamiento, mejoran la eficiencia energética y reducen los gastos.

Las empresas que fabrican prensas hidráulicas o máquinas de caucho y plástico deben asegurarse de que estas máquinas operen de forma segura. Los sistemas hidráulicos deben estar diseñados desde un principio para minimizar los riesgos para la salud de los operadores, así como cualquier riesgo residual. Por este motivo, los constructores se enfrentan a un desafío: definir cuidadosamente el modo en que los sistemas de comando interactuarán con el sistema de control de seguridad hidráulico. La mejor manera de lograrlo es utilizar un sistema de control de seguridad que siga ciertas variantes de diseño. Si estas se cumplen, la seguridad de la máquina no depende ni del tamaño del módulo de prensa ni de cómo funciona la prensa.

Además de la seguridad de funcionamiento, los operadores se centran en la eficiencia energética y en la mejora del balance energético del sistema global. Es más, los módulos de prensa energéticamente óptimos utilizan condiciones de cambio especiales para reducir las pérdidas de presión entre la bomba y el actuador. Esta reducción conlleva un porcentaje más alto de potencia disponible para la fuerza de presión neta. Gracias a ello es posible reducir el tamaño de los sistemas hidráulicos, lo que ofrece una mejora considerable de la relación coste-beneficio.

La posibilidad de reducir el tamaño y disminuir los costes es mayor si los módulos de prensa se encuentran disponibles en varios tamaños graduados. Los constructores pueden elegir entre tres tipos diferentes (IH04C, IH04D o IH04E) de la gama actual IH04 de Bosch Rexroth con un concepto de seguridad estandarizado. Ambos sistemas modulares están formados por un módulo básico, una válvula direccional para controlar el flujo y módulos de extensión dependientes de la función. Cabe destacar que el tamaño de estos módulos descendentes tiene el potencial para ser reducido.

En última instancia, los módulos de prensa optimizados para una mayor eficacia y que incluyen un concepto de seguridad estandarizado ofrecen a los fabricantes de máquinas una serie de ventajas competitivas de lo más interesante. Estas van desde una operación segura con riesgo residual mínimo y un mejor balance energético de la prensa hasta una reducción duradera de los costes gracias a la minimización del tamaño y al tiempo ahorrado en la ingeniería, la puesta en marcha y el montaje. El impacto positivo sobre los gastos de fabricación y el tiempo de comercialización aumenta aún más cuanto más se use el enfoque modular de forma integral. Con las nuevas funciones añadidas y los tipos de prensa de Bosch Rexroth, aumentará la gama de aplicaciones y el potencial de optimización.

Si desea más información, descargue el documento técnico completo aquí.