![Central hidráulica CytroBox en la planta de BMW](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/innovative_hydraulic_power_supply/stage-cytrobox-power-unit-in-the-bmw-plant_960x240.jpg)
![Central hidráulica CytroBox en la planta de BMW](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/innovative_hydraulic_power_supply/stage-cytrobox-power-unit-in-the-bmw-plant_640x360.jpg)
Industrias
ResumenServicio
ResumenEmpleos
ResumenGrupo de productos
ResumeneConfigurators y herramientas online
ResumenEntrenamientos
ResumenPara pensar a lo grande en la industria moderna, hay que pensar más pequeño que nunca. Las soluciones compactas están transformando el panorama de la fabricación al minimizar el espacio necesario para el sistema de suministro hidráulico. Manteniendo el rendimiento, reduciendo el ruido y aumentando la eficiencia energética.
¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Pues bien, eso es exactamente lo que ha conseguido BMW con la ayuda del especialista enproducciónde maquinaria August Mössner y nuestra central hidráulica compacta CytroBox.
Gracias a la nueva técnica de transfer de Mössner, el trabajo en los bloques de motor de la planta de BMW en Landshut ha comenzado a acelerarse. Además de una mayor velocidad y precisión, el sistema ofrece otra característica especial: CytroBox, nuestro nuevo sistema de suministro hidráulico integrado.
Mössner ya había tenido una experiencia positiva con el "hermano pequeño" de CytroBox, CytroPac, un pequeño elemento de potencia utilizado para funciones auxiliares que genera hasta 4kw de potencia. Esto dio a Mössner una confianza adicional a la hora de elegir CytroBox. Ahora Mössner solo necesita la mitad del espacio que antes requería para el suministro de tensión hidráulica. De hecho, CytroBox ofrece al menos el mismo nivel de rendimiento en una superficie de apenas medio metro cuadrado.
La CytroBox también es especialmente silenciosa. No alcanza más de 75 dB(A), lo que significa que cumple los requisitos de ruido establecidos por BMW, incluso sin carcasa. "Incluso cuando está en funcionamiento, la CytroBox es tan silenciosa que nuestro programador PLC decidió sentarse junto a ella", afirma Marco Schulz, director de diseño de Mössner.
Michael Hüneke, director de proyectos de Bosch Rexroth, aclara por qué el sistema de suministro basado en las necesidades utilizado por Mössner resulta más eficiente desde el punto de vista energético. "Con esta aplicación, CytroBox se queda parada alrededor del 15 por ciento del tiempo y no consume energía. Bajo carga, el consumo de energía es solo el 80% de lo que era con el anterior suministro de tensión hidráulica, aunque la potencia instalada es la misma. Esto supone un ahorro total de casi un tercio del consumo de energía. ”
La capacidad del IoT fue otra consideración principal. Los sensores integrados, la capacidad de monitorización del estado y la opción de activar servicios de IoT, como el mantenimiento predictivo, hacen de CytroBox una solución preparada para el futuro.
Con la introducción de las soluciones plug-and-play, los días de Mössner de construir laboriosamente unidades complejas han terminado. La estandarización ha simplificado muchos procesos, desde la ingeniería y la configuración, pasando por la documentación con esquema de conexiones disponibles de inmediato, hasta la entrega y puesta en marcha rápidas mediante plug and play.
"Hasta ahora, el sistema de suministro hidráulico era siempre el último eslabón de la cadena", resume Markus Fuchs, director de compras de Mössner.
"Ahora la situación ha cambiado: el sistema de suministro hidráulico reduce nuestro tiempo de comercialización y hace que nuestros sistemas sean viables en el futuro, lo que aumenta los beneficios para nuestros clientes. ”
- Linus Killberg, Director de Producto, Centrales