En la industria del automóvil, el nivel de diseño, el comportamiento en caso de choque y la construcción ligera están mejorando constantemente. Como consecuencia, la tecnología de soldadura por puntos de resistencia también está cambiando. Ahora es posible unir una amplia variedad de propiedades, así como con superficies, formas y grosores distintos con rapidez y precisión. Las tareas de soldadura cada vez más complejas y las zonas de soldadura difíciles de alcanzar producen una mayor cantidad de salpicaduras. Bosch Rexroth es el único proveedor en el mercado con una solución a este problema: "Reducción adaptable de las salpicaduras". Con esta nueva función las salpicaduras al soldar se reducen automáticamente, por lo que los altos costes de reelaboración manual se convierten en algo del pasado.
La electromovilidad impulsa el desarrollo: Es necesario unir combinaciones nuevas y con grosores de chapa más complejos con la mejor calidad y a velocidad máxima. Sin embargo, es difícil encontrar especialistas en estas tareas de soldadura, ya que hay una importante escasez de trabajadores cualificados también en este sector. El aumento de la dificultad de las tareas de soldadura y la presión de los precios cada vez mayores hacen necesario optimizar constantemente los parámetros de soldadura para garantizar que los puntos de soldadura se realicen de forma fiable y eficiente.
Los puntos de soldadura especialmente complejos, como en acero conformado en caliente, tienen tendencia a producir más salpicaduras al soldar por puntos por resistencia. El aumento de las salpicaduras solo se ve exacerbado por los tiempos de ciclo más cortos, destinados a aumentar la productividad, así como otros nuevo enfoques como la soldadura por impulsos breves. Las salpicaduras durante la producción no solo crean contaminación y depósitos, sino que también aumenta el coste tras el proceso. Esto perjudica especialmente a la producción en serie de chasis de vehículos, por ejemplo.
Con la nueva función "Reducción adaptable de las salpicaduras" de Bosch Rexroth, es posible detectar y minimizar automáticamente las salpicaduras que se producen durante el proceso de soldadura dentro de un rango de tolerancia predefinido. La aplicación puede reducir considerablemente los ciclos de posprocesamiento y limpieza de los sistemas de soldadura. La función está integrada de fábrica en el sistema de control de soldadura PRC7000 de Bosch Rexroth. Funciona de forma totalmente independiente en el sistema de control de soldadura. Se puede adquirir como licencia de software o solicitar como servicio.
La "Reducción adaptable de las salpicaduras" se utiliza, entre otros, para soldar por puntos de resistencia en la fabricación de chasis. En este caso, ayuda a optimizar automáticamente los parámetros de soldadura en términos de calidad, soldadura sin salpicaduras, eficiencia energética y valores límite. De esta forma, soluciona un problema cada vez mayor: La aplicación sustituye a los especialistas en soldaduras que muchas empresas del sector de la producción no tienen en plantilla o no pueden encontrar en el mercado laboral. En el pasado, estos especialistas realizaban trabajos que ahora pueden automatizarse: han reprogramado los programas de soldadura para reducir la cantidad de reelaboraciones necesarias. Sin embargo, ya que las salpicaduras al soldar se producen repetidamente a lo largo de la vida útil del producto debido a fluctuaciones en el proceso, este mayor trabajo de optimización no puede hacerse solo una vez. La solución Bosch Rexroth elimina la necesidad de optimizar los parámetros de soldadura manualmente, tanto en la fase de puesta en marcha como durante la producción en serie.
Los fabricantes de automóviles ahora pueden conseguir parámetros de calidad durante la puesta en marcha en mucho menos tiempo: hasta un 50 por ciento más rápido. Reducir el tiempo de puesta en marcha también acorta el tiempo de comercialización. Además, se pueden reducir las salpicaduras hasta en un 90 por ciento durante la producción Esto tiene un impacto evidente en los costes, ya que no son necesarias tantas reelaboraciones para eliminar el residuo de las salpicaduras del chasis y se requiere mucho menos tiempo para controles de calidad o eliminar defectos de calidad.
La "reducción adaptable de las salpicaduras" también es rentable en cuestiones de sostenibilidad: solo se utiliza la energía estrictamente necesaria para conseguir el nivel de calidad requerido. De esta manera, Bosch Rexroth garantiza que las soldaduras sean perfectas.
Un fabricante de vehículos alemán líder en el sector ya está utilizando con éxito esta aplicación. Se espera que la demanda aumente considerablemente, ya que las tareas de soldadura cada vez más exigentes requieren un nivel de especialización que no es fácil de conseguir y necesita también una mayor optimización del proceso que solo el software puede conseguir. La "reducción adaptable de las salpicaduras" permite a los fabricantes de vehículos acelerar en la carrera por conseguir la mejor posición en el mercado.
Obtenga más información sobre el siguiente nivel del sistema de control de soldadura por resistencia PRC7000.