La telemática en las máquinas de construcción y agrícolas ofrece claras ventajas para la gestión de flotas y el servicio. ¿Qué necesitan los participantes en el sector de vehículos todoterreno "bajo el capó" y hasta qué punto están preparadas para el futuro las distintas soluciones?
Como todos sabemos, las personas que equipan con telemática los vehículos de construcción, la maquinaria agrícola y forestal o los vehículos municipales móviles no puede permitirse el lujo de cometer errores, especialmente cuando se trata de seguridad o funciones. La tecnología y los flujos de información deben ser coherentes, pero también permitir un elevado grado de libertad de diseño y viabilidad futura: desde la recopilación de datos en el vehículo y la gestión de dispositivos hasta la gestión de datos. Lo ideal es que la solución permita una rápida puesta en servicio y sea fácilmente escalable para que el creciente gasto de gestión no supere los beneficios de los nuevos modelos de negocio. Presentamos algunos consejos que los participantes en el sector de vehículos todoterreno deberían tener en cuenta a la hora de elegir una solución telemática para aplicaciones todoterreno.
Una solución telemática solo puede ser eficiente y permitir un escalado razonable si tiene en cuenta todo el ciclo de vida del hardware de conectividad: desde la preparación y la puesta en marcha hasta la fase de funcionamiento y la eliminación. El sistema de gestión de dispositivos debe brindar un apoyo óptimo para cada fase individual. Durante el funcionamiento, el sistema de control de dispositivos también ayuda a realizar un seguimiento de las grandes flotas, mientras que las funciones de gestión masiva y las herramientas para la actualización del software y el firmware minimizan el gasto administrativo. Otros elementos imprescindibles son la configuración y el diagnóstico remotos, así como las interfaces (API) para el intercambio de datos.
Obtenga más información sobre la tecnología bajo el "capó"
A la luz de la gama de funciones necesarias para un funcionamiento fiable, seguro y eficiente, solo algunos fabricantes de vehículos todoterreno pueden desarrollar una solución telemática de este tipo. Además, es poco probable que un conjunto formado por módulos genéricos de IoT coseche grandes éxitos. Al fin y al cabo, la solución telemática debe permitir a los administradores y técnicos de servicio llevar a cabo una amplia gama de procedimientos de diagnóstico remoto, parametrizar los controladores de dominio y otros dispositivos, transferir actualizaciones de firmware y software a distancia (FOTA/SOTA) o implementar nuevas aplicaciones. Sin los conocimientos de dominio necesarios en las áreas de electrónica e hidráulica, esto resulta prácticamente imposible.
Transformando la maquinaria móvil – EXPLORAR MÁS
A la hora de seleccionar el hardware de conectividad, resulta esencial evitar un bloqueo tecnológico a causa de una Telematics Control Unit (TCU) propietaria. Si la unidad de hardware clave para recopilar y transmitir los datos del vehículo está vinculada obligatoriamente al sistema operativo y a las aplicaciones, un software funcional mejorado no podrá migrar fácilmente a un nuevo hardware. Sin embargo, esto resulta necesario una o dos veces a lo largo de la vida de un vehículo, por lo que el software tendría que reprogramarse de cada vez.
Si la gestión de dispositivos y datos se encuentra o no en sistemas independientes es otro indicio de que una determinada solución telemática está bien pensada. Esto resulta rentable por muchas razones: desde la facilidad de uso, la seguridad y la protección de los datos hasta la reducción de los costes de la nube. También brinda al proveedor una opción innovadora: su propio producto y su estrategia comercial pueden basarse en la conectividad y la gestión de dispositivos o ambos, junto con la gestión de datos, se utilizan como una solución completa de un único proveedor. La segunda opción tiene una gran ventaja: los servicios, incluidos el análisis y la visualización, pueden estar disponibles en el mercado en menos tiempo. Bosch Rexroth demuestra que ambas opciones están disponibles en un ecosistema compartido con las soluciones de BODAS Connect Device Connectivity y All-in-one-Connectivity.
Vídeo sobre BODAS Connect – All-In-One Connectivity
¿Desea saber cómo conectar de forma eficiente y segura las máquinas no destinadas a la vía pública a través del Internet de las cosas sin llegar a puntos muertos tecnológicos?
¡Descargue ahora el libro blanco!