Chile Español
  1. Home
  2. Blog
  3. Aumentar la eficiencia de las máquinas
Troncos de madera en la industria de la madera
Troncos de madera en la industria de la madera
Hidráulica industrial

Aumentar la eficiencia de las máquinas con válvulas conectadas

En la industria de la madera, la atención se centra en el mejor uso posible de las materias primas, la alta productividad y la eficiencia. Aquitaine Electrique diseña, implementa y moderniza las líneas de aserrado con el objetivo de mejorar continuamente estos aspectos.

Bosch Rexroth servoválvulas pueden utilizarse en todas las fases del corte de la madera y se instalan actualmente en un gran número de máquinas, incluyendo topes, canters, slabbers, canteadoras y más. Las servoválvulas se utilizan tanto en las líneas nuevas como en las que están modernizándose.

Una válvula conectada de Bosch Rexroth en uso en Aquitaine Electrique

Reducción del tiempo de configuración

Una de las ventajas de nuestras válvulas conectadas es que contienen un mando de ejes digital integrado (IAC-Multi-Ethernet) que controla activamente los ejes de forma independiente del control de la máquina utilizando una funcionalidad de movimiento independiente y procesa los datos de varios sensores que pueden conectarse directamente.

Cada válvula está conectada localmente a la red general de tensión de alimentación y comunicación. Solo se necesitan unas decenas de centímetros de cable donde antes había que cablear cada válvula hasta el armario. Si tenemos en cuenta que una línea de sierra a menudo contiene docenas de ejes, está claro cómo esta simplificación del cableado puede reducir en gran medida los tiempos de preparación. Al reducir las longitudes de los cables y el esfuerzo de cableado, también reducimos los problemas de fallos de conexión, pérdida de señal o cables dañados, lo que aumenta considerablemente la fiabilidad de la línea.

Solución de problemas simplificada

Una interfaz multiethernet y una dirección IP única para cada servoválvula permiten a Aquitaine Electrique identificarlas fácilmente y proporcionar una solución de problemas a distancia a través de un módulo VPN. Se puede identificar el estado de cada válvula y abordar los problemas de forma específica.

"Después de 3 años de uso, hemos optado por ampliar la integración de las válvulas conectadas a todas nuestras líneas y abandonar definitivamente el uso de válvulas que no contienen un controlador de eje integrado. Estas nuevas válvulas nos han permitido avanzar mucho en los tiempos de puesta en marcha, así como en el servicio posventa. ”
- Patrick Dziura, Director de Aquitaine Electrique

La conectividad es esencial para desarrollar un modelo de producción flexible, con cambios frecuentes en la demanda. Los clientes solo necesitan una válvula de repuesto, si la necesitan pueden utilizar esa válvula en cualquier eje, y puede ser programada a distancia por Aquitaine Electrique en solo unos minutos.

Para saber más sobre las válvulas conectadas haga clic aquí .