![Centrales hidráulicas Hägglunds](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/hagglunds_drives_help_genan_keep_rubber_out_of_landfills/stage-hagglunds-drive-systems_960x240.jpg)
![Centrales hidráulicas Hägglunds](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/hagglunds_drives_help_genan_keep_rubber_out_of_landfills/stage-hagglunds-drive-systems_640x360.jpg)
Productos
Vista generalIndustrias
Vista generalServicio
Vista generalEmpleos
Vista generalGrupo de productos
Vista generaleConfigurators y herramientas online
Vista generalDesde principios de los años 90, la empresa de reciclaje Genan recoge los neumáticos que han llegado al final de su vida útil y los separa cuidadosamente en sus componentes. Con el aumento del número de vehículos, también aumenta el número de neumáticos al final de su vida útil que hay que eliminar. Para mantener los neumáticos no solo fuera de los vertederos, sino también de las incineradoras, se separan en un 75 % de caucho como granulado o polvo, un 15 % de acero y un 10 % de fibras textiles.
"Por cada tonelada de neumáticos fuera de uso que se recicle en lugar de incinerarse, el clima se verá liberado de 1,1 toneladas de emisiones de C02 como mínimo"
- Daniel Pohl, director de proyectos de Genan
Nuestras centrales hidráulicas Hägglunds han sido un componente integral del trabajo de Genan desde que se abrió la primera planta de Genan en Viborg, Dinamarca, en 1990. Con su resistencia incorporada a las cargas de bloqueo por choque y su capacidad para arrancar, parar y dar marcha atrás tantas veces como sea necesario, nuestros sistemas eran una elección lógica para máquinas como las trituradoras de neumáticos.
Los accionamientos Hagglunds se utilizan en todas las plantas de Genan, que se expandió primero a Berlín en 2003 y después a otras dos ciudades alemanas, Dorsten y Kammlach. En total, Genan tiene ahora seis plantas en todo el mundo, Texas se convirtió en el primer sitio no europeo de Genan en 2014, y las operaciones en Portugal se añadieron recientemente, con lo que la capacidad de ingesta combinada de casi 400 000 toneladas métricas al año.
"Empezamos desde el principio con los accionamientos Hägglunds y estamos tan contentos con ellos que no queremos cambiar nunca. ”
- Daniel Pohl, director de proyectos de Genan
Genan cuenta ahora con más de 40 sistemas de accionamientos hidráulicos en total, que se basan en dos motores diferentes: el Hägglunds CA 100 y el Hägglunds CB 840. Con su alta densidad de potencia, estos motores ofrecen un par de giro extremo y sostenible desde la velocidad cero. Dado que la actividad de Genan está muy automatizada y que en una planta típica solo hay un pequeño número de empleados, es imprescindible que los accionamientos no solo tengan un par de giro elevado, sino que sean increíblemente fiables.
"Como producimos 24/7, la fiabilidad de todos los sistemas es necesaria en todo momento"
- Daniel Pohl, director de proyectos de Genan
Daniel Pohl, director de proyectos de Genan, señala que no solo se beneficia Genan de los propiascentrales de Hägglunds, sino también del fuerte apoyo que proporciona Rexroth. Tomando como ejemplo el centro de servicio de Hägglunds en Bochum (Alemania), Rexroth presta apoyo a todas las instalaciones de producción alemanas de Genan, desde la formación de los empleados hasta las reparaciones a corto plazo y las piezas de repuesto. La relación es excelente y Pohl considera que las centrales hidráulicas de Hägglunds son un componente importante del éxito continuado de Genan.