Productos
Vista generalIndustrias
Vista generalServicio
Vista generalCarreras
Vista generalGrupo de productos
Vista generaleConfigurators y herramientas online
Vista generalLos técnicos deben enfrentarse en númerosas ocasiones a grandes retos a la hora de enfrentarse al mantenimiento y las reparaciones de las centrales hidráulicas Las piezas de repuesto solicitadas, a menudo juntas, llegan en bolsas sin etiquetar, y el técnico tiene que rebuscar en los manuales hasta conseguir el soporte adecuado. En Rexroth es diferente: El especialista en hidráulica ha pasado a disponer de más de 15 000 sets de piezas de recambio ya preparados con toda la documentación necesaria para su montaje. Además, la eShop de Rexroth en Internet facilita mucho la búsqueda y el pedido de las piezas de repuesto adecuadas. El resultado: un ahorro de tiempo del 50 % en reparaciones internas, menores costes totales y una mayor vida útil.
No siempre es rentable llamar al equipo de servicio del fabricante de la máquina o al proveedor de sistemas hidráulicos para cada problema que surge. Muchos usuarios realizan por su cuenta pequeñas reparaciones y mantenimiento periódico, aunque los fabricantes no suelen ponérselo fácil. Esto comienza con la lenta búsqueda de las piezas de repuesto adecuadas y necesarias para la reparación, pasando por el pedido en papel y luego por los manuales.
Rexroth ha simplificado considerablemente este proceso y, por tanto, contribuye a reducir aún más los costes del ciclo de vida de los sistemas hidráulicos. Más de 15 000 sets de piezas de repuesto cubren casi todos los componentes y sistemas de Rexroth que aún se utilizan. La gama abarca desde válvulas de conmutación, válvulas continuas, bombas hidráulicas, acumuladores hidráulicos, unidades y centrales, bloques y sistemas interconectados, hidráulicas compactas, cilindros y cilindros especiales. Las piezas de repuesto de bajo valor o las que deben sustituirse en un solo paso se combinan lógicamente en un solo paquete. Por ejemplo, un set de piezas de repuesto para bombas consta de todas las piezas de desgaste que deben sustituirse cuando se desmonta la bomba: kit de juntas, rotor y disco de control. Las piezas de recambio están adaptadas al diseño de la bomba correspondiente. Todos los sets de piezas de repuesto contienen una lista de piezas y un claro plano de despiece para su montaje.
Alrededor del 98 % de los sets de piezas de repuesto consisten en kits de juntas. Las juntas utilizadas en Rexroth están sujetas a criterios estrictos en cuanto a material, fabricante y calidad, ya que son decisivos en la hidráulica para la estanqueidad, el rendimiento y la vida útil de los sistemas. Esto comienza con las dimensiones correctas de una junta para un espacio de montaje determinado. Sin las herramientas de diseño adecuadas, resulta muy difícil para el usuario encontrar una solución que funcione. En particular, las juntas de anillo R específicas de Rexroth -en comparación con las juntas tóricas, algo más sencillas- no pueden diseñarse con las herramientas en línea disponibles externamente.
También es fácil que se produzcan errores en el material. Por ejemplo, la denominación común NBR dice poco sobre la composición exacta y, por tanto, sobre la resistencia mecánica, térmica y química. Entre los numerosos fabricantes de juntas que hay en el mercado, se suministran cientos de los denominados compuestos, cuyas diferencias solo pueden determinarse mediante pruebas exhaustivas y cuya vida útil en el sistema hidráulico varía enormemente.
Por lo tanto, los sets de juntas contienen las juntas originales de los componentes hidráulicos de Rexroth, es decir, también los materiales correctos en calidad de equipo original, adaptados de forma óptima a la situación de montaje.
Los sets completos de juntas de Bosch Rexroth contienen siempre todos los anillos de estanqueidad necesarios para el mantenimiento. Un sistema de embalaje uniforme con cajas estandarizadas protege las piezas de recambio de las influencias ambientales negativas y simplifica el almacenaje por parte del usuario. Las juntas están soldadas individualmente en los soportes del set de juntas y están protegidas contra el oxígeno, la luz y la radiación UV. Esto evita la deformación, el endurecimiento, el envejecimiento, la corrosión y la intemperie, especialmente en el caso de las sensibles juntas de alto rendimiento, incluso durante largos períodos de almacenaje. Esto permite al usuario aprovechar toda la vida útil de las juntas del sistema.
Casi cualquier set de piezas de repuesto incluye una lista de piezas y un despiece. Se trata de una importante simplificación del trabajo, sobre todo en el caso de las máquinas y sistemas más antiguos, en los que a menudo la documentación en papel ya no está disponible o es incompleta. La descripción reduce el tiempo medio necesario para el desmontaje, la limpieza de las juntas viejas para establecer una asignación y el montaje al reparar una bomba, por ejemplo, de unas buenas dos horas a menos de 60 minutos. Estos tiempos proceden de observaciones sobre el terreno en las que se midió la carga de trabajo de los técnicos especializados. Además de reducir considerablemente el tiempo de trabajo, las claras instrucciones de reparación evitan los errores durante el montaje y, por lo tanto, también aumentan considerablemente la seguridad de funcionamiento. Este efecto aumenta significativamente con la complejidad de las reparaciones.
Y otra ventaja: los costes de los sets de estanqueidad son insignificantes en comparación con el coste total de la sustitución, incluido el desmontaje y la reinstalación del componente.
Los que quieren ahorrar costes a corto plazo -utilizando recambios no originales- pagan más a largo plazo. Para reducir el coste total de propiedad, los componentes deben ser reparados por profesionales para conseguir la mayor vida útil posible. Porque solo con las especificaciones probadas del fabricante se pueden garantizar los datos de las prestaciones originales y, por tanto, el funcionamiento, la productividad y la eficiencia.
Enlace a la eShop: www.boschrexroth.com/SpareParts