![Bosch Rexroth abre nuevos caminos en la industria con servicios de soldadura como el reacondicionamiento y la optimización de los parámetros de soldadura.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/erw/the_value_of_welding_services/the_value_of_welding_services_stage_960x240.jpg)
![Bosch Rexroth abre nuevos caminos en la industria con servicios de soldadura como el reacondicionamiento y la optimización de los parámetros de soldadura.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/erw/the_value_of_welding_services/the_value_of_welding_services_stage_640x360.jpg)
¿Dónde empieza y acaba el servicio? Le acompañará durante la vida útil completa del producto y más allá. Sin embargo, los servicios en el sector de la tecnología de la soldadura no han estado representados adecuadamente hasta ahora y rara vez se ofrecían. Bosch Rexroth abre nuevos caminos en la industria con sus servicios de soldadura, diseñados para los controles de soldadura PSI6000 y PRC7000. Estos garantizan que los sistemas de control de soldadura estén preparados para los desafíos del futuro. Los dos servicios que actualmente demandan especialmente los clientes del sector de la automoción son el reacondicionamiento y la optimización de los parámetros de soldadura.
La cartera de servicios de Bosch Rexroth para la soldadura por puntos por resistencia se extiende desde la puesta en marcha hasta una segunda vida. Por ejemplo, a las unidades de control utilizadas se les da un nuevo uso gracias al reacondicionamiento. De este modo, los usuarios se beneficiarán de la larga vida útil del sistema de control de soldadura, sin grandes tiempos de inactividad y con costes planificables. Además, este principio ayuda a conservar recursos, ya que los productos y componentes no se eliminan, sino que se reacondicionan y reutilizan.
El ciclo de un producto en la industria de la automoción normalmente es de entre cinco y siete años. Después de esto, la línea de producción se reconstruye o modifica para producir un nuevo modelo. Por razones de costes y eficiencia, tiene sentido utilizar una línea ya existente para un segundo e incluso un tercer ciclo del producto. Con el reacondicionamiento, Bosch Rexroth ofrece la posibilidad de continuar usando el sistema de control de soldadura sustituyendo las piezas de desgaste según el principio "de lo antiguo a lo nuevo". La demanda de este servicio está creciendo rápidamente junto con la concienciación acerca de la necesidad de conservar recursos.
Específicamente, este servicio incluye sustituir de forma preventiva todas las piezas de desgaste eléctricas y electromecánicas, como los semiconductores de potencia, los ventiladores y los condensadores electrolíticos. Bosch Rexroth ofrece distintos niveles de reacondicionamiento entre los que las partes responsables pueden elegir. Esto les permite decidir cuántos equipos de hardware van a sustituir. También la selección individual, p. ej., centrarse en un fallo específico o cambiar una función de seguridad.
Posible caso de uso: Se recogen los gabinetes de soldadura de los fabricantes de automóviles de filiales de todo el mundo y se preparan o reacondicionan para nuevos proyectos. Los reacondicionamientos completos se realizar de acuerdo con el servicio de Bosch Rexroth, "PÜ Smart". Esto incluye la limpieza y, en el área de la electrónica de control y los sistemas electrónicos de alimentación, el cambio de las piezas de desgaste. Los especialistas llevan la solución al estado actual del hardware y se reajustan todos los datos y parámetros originales; a continuación, se lleva a cabo una prueba de funcionamiento y una prueba de resistencia. También se lleva a cabo una prueba de alta tensión y de aislamiento, y se emite una nueva placa de características. La documentación y el archivado finalizan el proceso.
Bosch Rexroth ofrece una garantía ex-works de doce meses para estos armarios. El potencial de ahorro en costes de este servicio en comparación con adquirir piezas nuevas es de aproximadamente un 50 %. A esto se le añaden la sostenibilidad y los beneficios medioambientales que es consiguen.
También hay disponible una gama de servicios de reacondicionamiento incluso más amplia para la que Bosch Rexroth ofrece una garantía de 24 meses (con opción a ampliarla hasta 60 meses).
Otro servicio que actualmente tiene una alta demanda es la definición y optimización de los parámetros de soldadura. Esto se debe a que es necesario tener en cuenta la creciente demanda de la calidad de la soldadura por puntos y la fiabilidad del proceso de esas uniones, a la vez que se desarrollan constantemente nuevos tipos y combinaciones de materiales para requisitos especiales. El mercado demanda una amplia variedad de combinaciones de uniones. Los requisitos aumentan y, a menudo, es un desafío encontrar los parámetros básicos para la soldadura inicial.
Con sus largos años de experiencia y bases de datos correspondientes, Bosch Rexroth puede crear listas de parámetros iniciales. Con estos parámetros, los usuarios podrán conseguir buenos resultados de soldadura de inmediato. Y se puede hacer incluso antes de la puesta en marcha, ahorrando así tiempo y recursos durante el lanzamiento del equipo. Los datos para los parámetros están disponibles por un precio fijo, ofreciendo así certeza en la planificación y el presupuesto.
Optimizar los parámetros existente en instalaciones para que sean seguras para la producción y tengan una alta calidad es también un desafío. Con una base instalada de más de 100 000 controladores de soldadura, los servicios correspondientes y la asistencia de herramientas de análisis especiales, Bosch Rexroth ayuda a sus clientes a optimizar sus sistemas rápidamente y de forma profesional. Puede llevarse a cabo de forma remota o en fábrica. El proceso estable que se consigue de esta manera ahorra a los usuarios los trabajos de reelaboración y más pruebas. Además, se reducen los errores y aumenta la calidad.
Ya sea para garantizar una vida útil del producto más larga en controladores de soldadura o para optimizar el proceso de soldadura, estos y otros servicios de soldadura que ofrece Bosch Rexroth son la clave para un futuro sostenible y más económico de la soldadura por puntos de resistencia.
Obtenga más información sobre el siguiente nivel del sistema de control de soldadura por resistencia PRC7000.