![Bosch Rexroth amplía su alcance en la soldadura por puntos por resistencia con los paquetes funcionales de "Productividad" y "Simplicidad".](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/erw/welding_for_all/dc-ae_erw_blog_functional_bundel_hero_teaser_1920x1080_960x240.jpg)
![Bosch Rexroth amplía su alcance en la soldadura por puntos por resistencia con los paquetes funcionales de "Productividad" y "Simplicidad".](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/erw/welding_for_all/dc-ae_erw_blog_functional_bundel_hero_teaser_1920x1080_640x360.jpg)
La industria de la automoción está dominada por la demanda de vehículos cada vez más ligeros con diseños sofisticados y una alta resistencia en caso de colisión, todo bajo una intensa presión de los costes. Además, hay nuevos productos que llegan al mercado en intervalos cada vez más cortos. Las fases de puesta en marcha y reequipamiento de la producción cada vez son más cortas y frecuentes. Todo esto se une a la falta de conocimiento especializado interno como consecuencia de la escasez de trabajadores cualificados. Este cambio también aumenta la complejidad de las soldaduras por puntos de resistencia. En respuesta, Bosch Rexroth ofrece paquetes funcionales para ofrecer asistencia. Por ejemplo, se simplifican los procesos de soldadura en la carrocería en bruto para que todo operador, sin importar la experiencia, pueda realizarlos fácilmente.
Desde chispas hasta trabajos de precisión: la soldadura por puntos por resistencia se ha vuelto una tecnología indispensable en la industria del automóvil. Y las exigencias siguen creciendo. Las empresas quieren producir más rápido, con mayor eficiencia y de forma más económica sin poner en peligro la calidad. A la vez, la complejidad es cada vez mayor, por ejemplo, con construcciones ligeras. Esta requiere conocimientos especializados. O, ¿es posible alcanzar los objetivos sin disponer de estos especialistas en la empresa?
Como proveedor de tecnología de control y accionamiento, Bosch Rexroth examina continuamente los requisitos del mercado y ofrece nuevas soluciones para desafíos como la falta de trabajadores cualificados. Ya que los especialistas con formación para realizar las futuras tareas de soldadura por puntos por resistencia son muy escasos, Bosch Rexroth ofrece soluciones sencillas y productivas para todos: Los paquetes funcionales "Productividad" y "Simplicidad", diseñados para el sistema de control de soldadura PRC7000.
Los componentes de software "Intervalo de presión del electrodo dinámico" y "Reducción adaptable de las salpicaduras" forman parte del paquete de licencias "Productividad". Ambos simplifican la soldadura por puntos por resistencia, por ejemplo, para la construcción de la carrocería en bruto de los vehículos de pasajeros. Estas dos funciones aumentan la productividad, la optimización de la calidad y reducen la carga de trabajo a los usuarios.
El "Intervalo de presión del electrodo dinámico" reduce el intervalo de presión del electrodo dependiendo de la fuerza y la posición. Esta función solo puede utilizarse junto a la función del 7º eje. El resultado general es un menor intervalo de presión del electrodo y una mayor productividad al reducir el proceso de producción. Así, con la misma cantidad de controladores de sistemas o de soldadura se pueden realizar más soldaduras por puntos en el mismo tiempo y, por lo tanto, producir más vehículos.
La "Reducción adaptable de las salpicaduras" también se centra en el ahorro y ayuda a optimizar los parámetros de soldadura durante la fase de puesta en marcha y la producción en serie del vehículo. Los parámetros de soldadura se optimizan automáticamente en términos de calidad, cantidad de salpicaduras, eficiencia energética y valores límite. Esta función se puede utilizar, por ejemplo, para detectar y minimizar automáticamente las salpicaduras dentro de un rango de tolerancia predefinido. Se pueden conseguir ahorros importantes con esta función: Se reduce considerablemente el trabajo necesario para la optimización y el posprocesamiento que, de otra manera, se tendría que realizar manualmente. Así se elimina la necesidad de especialistas en soldaduras que muchas empresas del sector de la producción no tienen en plantilla o no pueden encontrar en el mercado laboral. Solo el sistema de control de soldadura PRC7000 de Bosch Rexroth ofrece esta función.
Las funciones del paquete de licencias "Simplicidad" tienen el objetivo de simplificar los procesos. Actualmente, el producto está formado por dos componentes: "PRI web" y "Creación de curva de referencia automática".
PRI web es una interfaz de usuario basada en web a la que se accede, por ejemplo, con un navegador de Internet habitual y que está centrada en ofrecer un uso sencillo e intuitivo. Ofrece diversas ventajas sobre la PRI clásica, especialmente para usuarios sin formación. La PRI clásica ofrece todas las opciones para la puesta en marcha y el funcionamiento de los controles de soldadura PRC7000 de Bosch Rexroth. Está diseñada para todas las aplicaciones: desde las que realiza el personal no cualificado hasta las destinadas a especialistas. Sin embargo, este amplio espectro requiere obviamente compromisos.
La nueva función de PRI web está diseñada para su uso en dispositivos móviles, como tabletas, y tiene el objetivo de simplificar los procesos. Ofrece una interfaz intuitiva a los usuarios con muchas ventajas, como la posibilidad de encontrar rápidamente y ejecutar funciones específicas. Los profesionales también podrás seguir utilizando el software PRI existente para PRC7000.
La función de creación de curva de referencia automática aborda dos funciones importantes del controlador de soldadura PRC7000: el controlador adaptativo y la supervisión. Para esto, primero se deben registrar y activar las curvas de control. Hasta ahora, esto requería un alto nivel de conocimiento del sector. Ahora se puede automatizar este procedimiento, lo que reduce el tiempo y el trabajo necesarios e incluso mejora el resultado. Los usuarios tienen la opción de generar nuevas curvas de referencia semiautomáticamente para todas soldaduras por puntos o individuales.
Bosch Rexroth sigue expandiendo los paquetes de licencias "Productividad" y "Simplicidad" para que incluyan funciones adicionales. La primera adición planeada es la "Creación de curva seguimiento automática". Esta generará la curva de seguimiento correspondiente en línea con la generación automática de curvas de referencia. A esta la seguirán otras funciones.
Existe la opción de utilizar productos o licencias con la base ya instalada en el PRC7000, con licencias posteriores. Bosch Rexroth mejora periódicamente el PRC7000 con nuevas funcionalidades que se pueden conceder bajo licencia en el momento y con las condiciones necesarias. Gracias al concepto de software modular, los usuarios podrán instalar expansiones en cualquier momento, licenciar funciones según las necesiten y, así, responder rápidamente a los cambios del mercado.
La falta de trabajadores cualificados en la industria del automóvil es omnipresente. A la vez, el conocimiento del sector es indispensable en muchas áreas conforme los requisitos se vuelven más complejos y especializados. Por lo tanto, se necesitan soluciones que agrupen el conocimiento y que cualquier trabajador responsable pueda utilizar fácilmente. Bosch Rexroth transforma su conocimiento en funciones prácticas, ampliando así considerablemente su alcance en la soldadura por puntos por resistencia.
Obtenga más información sobre el siguiente nivel del sistema de control de soldadura por resistencia PRC7000.