Les machines à graver LANG transforment les structures les plus délicates en matrices de gaufrage pour pièces de monnaie, jouets et gros pneus de voiture. Comment le champion caché améliore-t-il sa position concurrentielle à long terme ? Avec, entre autres, le système de mesure intégré IMS, les vérins électromécaniques EMC et de nombreux autres composants Rexroth de la technique linéaire et d’automatisation.
Pendant des milliers d’années, les objets ont été embossés pour les rendre inimitables et infalsifiables. Pour réaliser les structures complexes sur les matrices de pièces de monnaie, les pneus de voiture ou les jouets modernes, il faut énormément de précision : tant au niveau de la technique linéaire que des entraînements et commandes associés.
Fondé il y a plus de 50 ans à Hüttenberg, en Hesse, le fabricant de machines-outils LANG GmbH & Co. KG est spécialisé dans l’usinage de précision de matrices d’estampage et de gaufrage et est considéré comme le leader mondial du marché dans de nombreux domaines. En plus des secteurs de l’automobile, des pièces de monnaie et des jouets, les machines de précision LANG sont également utilisées dans la production de plaquettes, la microscopie et les secteurs de l’impression et de l’emballage.
Certains outils de fraisage ne mesurent que trois centièmes de millimètre et sont alimentés dans le centième de millimètre pour un usinage fin. Les exigences en matière de précision pour la technique linéaire, d’entraînement et de commande utilisée sont d’autant plus élevées. Selon Marcus Boller, directeur du design, plus la source est unique, mieux c’est :
LANG utilise également des guidages à billes et à rouleaux sur rails en combinaison avec des moteurs linéaires Rexroth comme autres composants de la vaste gamme Rexroth. Par exemple, dans la série de fraiseuses Impala 400SL, qui est principalement utilisée dans le secteur des pièces de monnaie et des miniatures, où elle atteint des précisions de répétabilité de l’ordre du µm.
Le fait que Bosch Rexroth soit également profondément impliquée dans le développement porte ses fruits, notamment concernant la sélection, la conception et la configuration des entraînements et des moteurs. Marcus Boller souligne que la précision maximale ne peut être atteinte que si les rapports d’inertie de masse sont exacts. Le portefeuille de techniques linéaires finement réglé et les échanges ouverts et honnêtes facilitent la recherche de la solution optimale pour chaque application.
Outre les aspects commerciaux et la qualité de la livraison, la coopération renforcée avec Bosch Rexroth a également amélioré la qualité des produits à long terme. « Les guides sont si solides qu’on peut les utiliser pendant des dizaines d’années », explique le responsable du design. « Il est également important pour nous que l’approvisionnement en pièces de rechange soit garanti et que même les technologies d’entraînement obsolètes puissent être réparées pendant longtemps. »
LANG a maintenant équipé presque toutes ses séries de machines avec des guidages linéaires et des groupes d’entraînement de Bosch Rexroth. Du côté de la commande, Marcus Boller apprécie les interfaces ouvertes qui permettent au logiciel de commande autoprogrammé d’intervenir de manière très poussée. « Là aussi, nous trouvons dans le vaste portefeuille d’automatisation de Bosch Rexroth de bonnes solutions pour consolider et élargir notre position sur le marché. »