![Transfert des données télématiques dans le cloud de manière efficace et sécurisée](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/mobile_hydraulics/transforming_mobile_machines/blog_1/transfer/transfer-header_960x240.jpg)
![Transfert des données télématiques dans le cloud de manière efficace et sécurisée](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/product_group_1/mobile_hydraulics/transforming_mobile_machines/blog_1/transfer/transfer-header_640x360.jpg)
Les données issues des engins agricoles et de construction doivent être transférées de manière sécurisée, fiable et rentable. Voici les points que les acteurs du secteur off-highway doivent garder à l’esprit.
Les données des véhicules sont à la fois précieuses et sensibles. Les informations sur les engins, la localisation et le personnel doivent être protégées tout comme le logiciel télématique et le savoir-faire du fabricant. Si les flux de données destinés à l’analyse et au traitement ultérieur ne sont pas mis en mémoire tampon et qu’ils sont subitement interrompus, les services, les modèles commerciaux voire la réputation d’une entreprise sont menacés. Les acteurs du secteur off-highway doivent garder ces cinq points à l’esprit de façon à garantir le transfert sécurisé et efficace de leurs données télématiques dans le cloud.
Que ce soit en pleine forêt, dans les champs, dans les zones municipales, à l’intérieur des entrepôts ou sur les chantiers de construction, les machines de travail mobiles sont souvent utilisées dans des lieux où la couverture réseau est faible et la bande passante limitée. Lorsque la flotte est répartie dans le monde entier, des coûts élevés de communications mobiles et d’itinérance peuvent également s’appliquer. Une solution télématique doit donc non seulement comporter un mode hors ligne pour compenser les points morts ou les faibles performances du réseau (mise en mémoire tampon), mais également limiter les flux de données de manière appropriée. Les TCU équipées d’un processeur peuvent réduire le volume à transmettre grâce à un pré-filtrage logiciel, des analyses edge et la compression des données. Des cartes e-SIM internationales, qui, dans la mesure du possible, doivent couvrir tous les pays nécessaires, permettent d’éviter les coûts d’itinérance imprévisibles.
Les solutions de stockage dans le cloud qui conviennent aux applications off-highway ne peuvent pas être comparées à des solutions simples, davantage orientées vers le secteur de la consommation. Elles doivent être hautement disponibles et fournir des bases de données gérées, ainsi que des accords de niveau de service appropriés et des fonctions d’exportation. Il est important de disposer de formats peu encombrants pour une transmission efficace et peu coûteuse des données depuis la machine, ainsi que d’un système de gestion des droits avec autorisation d’accès, gestion des utilisateurs et fonctions d’importation de sources externes telles que des données météorologiques.
Un système de stockage de données sécurisé doit permettre d’intégrer les données des véhicules en toute transparence dans l’interface front-end via une API HTTPS standard avec un point de terminaison sécurisé. D’autres interfaces doivent être disponibles pour connecter en toute sécurité des systèmes ERP et des services spécifiques au secteur, tels qu’Agrirouter, BIM ou geoCapture (ISO 15143-3).
Les entreprises qui souhaitent éviter les mauvaises surprises, souvent coûteuses, lors de la collecte, du stockage et de l’analyse des données des véhicules doivent s’assurer que la solution de stockage répond non seulement à deux critères essentiels (l’interopérabilité et la disponibilité des outils d’analyse), mais aussi aux exigences de protection des données et qu’elle ne fait aucun compromis en matière de sécurité. Une architecture comportant au moins trois répliques et des éléments de base clés tels qu’un pare-feu, une passerelle et un équilibreur de charge est donc recommandée. C’est la seule et unique façon de garantir une protection fiable et en temps réel des données relatives aux véhicules et à leur utilisation contre la perte et les accès non autorisés.
Le processus de transmission sécurisée des données et de prévention des risques économiques est semé d’embûches. Il est toutefois possible de les éviter en faisant preuve d’habileté. Les futurs utilisateurs des fonctions télématiques seraient bien avisés de vérifier en détail dans quelle mesure ils peuvent y parvenir à l’aide de leur solution et dans quelle mesure celle-ci est pérenne. Des kits de démarrage adaptés aux besoins du secteur permettent aux équipementiers et aux fournisseurs de services IoT de mettre en œuvre les premiers cas d’utilisation avec un budget limité, de vérifier en détail la viabilité et de faire évoluer la solution étape par étape avec un degré de sécurité élevé et une transmission fiable des données.
Mieux vaut prévenir que guérir, non ? Testez nos kits de démarrage BODAS Connect