![Centrale hydraulique CytroBox dans l’usine BMW](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/innovative_hydraulic_power_supply/stage-cytrobox-power-unit-in-the-bmw-plant_960x240.jpg)
![Centrale hydraulique CytroBox dans l’usine BMW](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/innovative_hydraulic_power_supply/stage-cytrobox-power-unit-in-the-bmw-plant_640x360.jpg)
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
Vue d'ensembleDans l’environnement industriel d’aujourd’hui, voir les choses en grand signifie souvent voir plus petit. En réduisant l’espace occupé par les systèmes d’alimentation hydrauliques, nos solutions compactes transforment l’usine moderne, tout en garantissant des performances équivalentes, en réduisant le bruit et en améliorant l’efficacité énergétique.
Trop beau pour être vrai, dites-vous ? C’est pourtant ce qu’a fait BMW avec l’aide du constructeur de machines August Mössner et de notre centrale hydraulique compacte, CytroBox.
Grâce au nouveau système de transfert de Mössner, la cadence de travail sur les blocs-moteurs à l’usine BMW de Landshut a vraiment commencé à s’accélérer. Plus rapide et plus précis, le système de Mössner présente un autre avantage bien particulier : il est équipé de notre nouvelle centrale hydraulique intégrée, CytroBox.
Mössner connaissait déjà le « petit frère » de CytroBox, CytroPac, une petite centrale hydraulique d’appoint pouvant produire jusqu’à 4 kW d’électricité. Grâce à cette bonne expérience, Mössner a souhaité renouveler sa confiance dans nos produits en choisissant CytroBox. Aujourd’hui, seule la moitié de l’espace occupé par l’ancien système d’alimentation hydraulique est utilisée. Dans seulement un demi-mètre carré, la centrale CytroBox garantit le même niveau de performances, si ce n’est plus.
Elle est aussi très silencieuse, avec seulement 75 dB(A), ce qui la rend conforme aux exigences acoustiques définies par BMW, même sans carter. « La centrale CytroBox est tellement silencieuse que notre programmeur PLC s’assoit juste à côté », sourit Marco Schulz, responsable de la conception chez Mössner.
Selon Michael Hüneke, chef de projet chez Bosch Rexroth, le système d’alimentation à la demande utilisé par Mössner s’avère plus économe en énergie : « Avec cette application, la centrale CytroBox est arrêtée 15 % du temps et ne consomme pas d’énergie. En condition de charge, elle ne consomme que 80 % d’énergie par rapport à l’ancien système d’alimentation hydraulique, alors que la puissance installée est strictement la même. Ainsi, nous économisons près d’un tiers d’électricité ».
Un autre paramètre devait être pris en compte : le système d’alimentation hydraulique devait être capable de se connecter à l’IoT. Avec ses capteurs intégrés, son système de surveillance d’état et ses services IoT comme la maintenance prédictive, CytroBox s’impose comme une solution d’avenir.
L’arrivée des solutions plug-and-play a permis à Mössner de ne plus passer du temps à fabriquer des systèmes complexes. Grâce à la standardisation, de nombreux procédés ont été simplifiés, que ce soit la conception, la configuration, la documentation (grâce à des schémas électriques accessibles sur demande), la livraison et la mise en service, devenues plus rapides.
« Récemment encore, le système d’alimentation hydraulique était considéré comme le tout dernier maillon de la chaîne », explique le responsable des achats chez Mössner.
« Aujourd’hui, les choses ont changé : le système d’alimentation hydraulique permet d’accélérer la mise sur le marché et transforme nos systèmes en solutions pérennes pour le plus grand bonheur de nos clients ».
– Linus Killberg, chef de produit, Centrales hydrauliques