![Christopher Parlitz et Jörg Heckel avec le trophée IFOY](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/ifoy_award_for_our_locator/stage-christopher-parlitz-and-joerg-heckel-with-the-ifoy-award_960x240.jpg)
![Christopher Parlitz et Jörg Heckel avec le trophée IFOY](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/ifoy_award_for_our_locator/stage-christopher-parlitz-and-joerg-heckel-with-the-ifoy-award_640x360.jpg)
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
Vue d'ensembleNotre logiciel de localisation laser distingué dans la catégorie « Logiciels de logistique interne »
« L’IFOY Award pour la catégorie "Logiciels de logistique interne" est décerné à… la solution Locator de Bosch Rexroth ». Ces quelques mots ont suffi à soulever l’enthousiasme au sein de l’équipe Locator, réunie pour regarder la cérémonie de remise des prix en ligne le13 juillet. Nous nous félicitons de la réception de cet IFOY Award, une récompense renommée remise sous l’égide du ministère allemand de l’Économie et de l’Énergie. Elle est également parrainée par la Materials Handling and Intralogistics Association de la VDMA.
L’International Intralogistics and Forklift Truck of the Year Award, ou IFOY Award , distingue les meilleurs produits et solutions intralogistiques de l’année. Les lauréats sont désignés par un panel international de journalistes spécialisés, au terme d’un processus comptant plusieurs étapes. Le jury s’appuie pour cela sur des protocoles de test d’experts indépendants, ainsi que sur les résultats d’une étude d’innovation IFOY menée par d’éminents scientifiques et visant à évaluer la pertinence des produits sur le marché, leur utilisation par les consommateurs, leur manière d’exécution et le degré d’innovation qu’ils représentent. Les 27 membres du jury sélectionnent ensuite les lauréats parmi les finalistes dans 13 catégories. Notre solution Locator , un composant logiciel permettant d’assurer un positionnement et une orientation fiables des robots mobiles, a su convaincre dans la catégorie « Logiciels de logistique interne ». Grâce à un capteur laser, elle crée automatiquement une carte dynamique pouvant servir de base à des fonctions de conduite autonomes dans les environnements intralogistiques et de production.
Anita Würmser, présidente exécutive du jury, justifie le choix de Locator : « Les systèmes actuellement disponibles sur le marché requièrent effectivement d’importants efforts d’adaptation et d’étalonnage dans la pratique, ainsi que des connaissances théoriques spécialisées. Bosch Rexroth a su anticiper cette difficulté en tenant compte de nombreuses applications et de nombreux facteurs environnementaux, et a intégré des fonctions adaptatives directement à son logiciel. La valeur novatrice du produit tient à sa conception et à ses fonctions de personnalisation, qui sont spécialement adaptées aux besoins actuels du marché. »
Ce compliment nous touche d’autant plus qu’il résume parfaitement la raison d’être de notre solution. Le logiciel Locator réduit considérablement les efforts d’installation de robots mobiles. Auparavant, il s’agissait toujours de projets complexes. Les zones concernées devaient être équipées de réflecteurs ou de miroirs, et des techniciens spécialisés devaient ensuite programmer les itinéraires pour la mise en service. Locator réduit considérablement ces efforts et ne requiert aucune connaissance spécialisée, ce que les testeurs indépendants ont pu confirmer. Les opérateurs peuvent mettre le véhicule en service en quelques étapes et lui apprendre à se repérer dans l’environnement de travail en une seule session de conduite. Locator établit alors une cartographie des installations à l’aide d’un scanner laser, et l’enregistre ensuite en interne ou sur un serveur pour la partager avec le reste de la flotte. Celle-ci est alors immédiatement capable de se repérer, sans phase d’apprentissage supplémentaire.
L’équipe de développement qui entoure Christopher Parlitz a également veillé à ce que la solution s’intègre parfaitement aux contrôles de véhicules de toutes les tailles et de tous les types, qu’il s’agisse de supports à roulettes, de chariots élévateurs, de milk runs ou de robots mobiles. Grâce à cette approche uniformisée, les fabricants peuvent équiper tous leurs modèles de la même façon, ce qui réduit considérablement les coûts de production. Nous soulignerons pour finir que Locator est adapté à une grande variété de secteurs et de domaines d’application.
Nous remercions l’organisation IFOY et l’ensemble de l’équipe Rexroth.
Jörg Heckel, directeur projet chargé de la robotique intralogistique, Bosch Rexroth AG
Coordonnées :
robotics@boschrexroth.de