![Bosch Rexroth étend le champ d’action dans le domaine du soudage par résistance par point avec les kits fonctionnels « Productivity » et « Simplicity ».](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/erw/welding_for_all/dc-ae_erw_blog_functional_bundel_hero_teaser_1920x1080_960x240.jpg)
![Bosch Rexroth étend le champ d’action dans le domaine du soudage par résistance par point avec les kits fonctionnels « Productivity » et « Simplicity ».](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/erw/welding_for_all/dc-ae_erw_blog_functional_bundel_hero_teaser_1920x1080_640x360.jpg)
Le secteur automobile enregistre une forte demande pour des véhicules toujours plus légers aux lignes sophistiquées et aux performances élevées en cas de collision tout en étant soumis à une forte pression en matière de coût. Par ailleurs, de nouveaux produits ne cessent de faire leur apparition sur le marché à des intervalles de plus en plus courts. Les phases de mise en service et de reconfiguration en production deviennent plus courtes et plus fréquentes. Le tout dans un contexte d’une perte progressive de savoir-faire en interne en raison d’une pénurie de travailleurs qualifiés. Cette évolution augmente également la complexité du soudage par résistance par point. C’est pourquoi Bosch Rexroth vous apporte son soutien en vous proposant des kits fonctionnels. Ces solutions permettent, par exemple, de simplifier les procédés de soudage pour les caisses en blanc des véhicules de façon à pouvoir confier cette tâche aussi bien à des travailleurs qualifiés qu’à des opérateurs non qualifiés.
Des étincelles au savoir-faire de précision, le soudage par résistance par point est devenu une technologie indispensable dans le secteur automobile. D’autant plus que les exigences ne cessent d’augmenter. Les entreprises souhaitent produire de façon à la fois plus rapide, plus efficace et plus rentable sans pour autant compromettre la qualité. Parallèlement, les procédés deviennent de plus en plus complexes, comme c’est le cas notamment dans le domaine de la construction légère. Cette situation exige des connaissances spécialisées. À moins qu’il ne soit possible d’atteindre vos objectifs sans expertise spécifique au sein de votre entreprise ?
En tant que fournisseur de technologies de commande et d’entraînement, Bosch Rexroth surveille constamment les exigences du marché et propose de nouvelles solutions permettant de relever les défis actuels, comme la pénurie de travailleurs qualifiés. Face au manque de spécialistes formés aux futures tâches de soudage par résistance par point, Bosch Rexroth propose des solutions simples et productives pour tous : les kits fonctionnels « Productivity » et « Simplicity », conçus pour le système de contrôle du soudage PRC7000.
Les composants logiciels « Dynamic Squeeze Time » et « Adaptive Spatter Reduction » font partie intégrante de l'ensemble de licence « Productivity ». Ils simplifient tous les deux le soudage par résistance par point, notamment lors de la construction des caisses en blanc des véhicules de tourisme. Ces deux fonctions garantissent une augmentation de la productivité, une optimisation de la qualité et une réduction de la charge de travail des utilisateurs.
« Dynamic Squeeze Time » réduit la durée d’écrasement en fonction de la force et de la position. Cette fonctionnalité ne peut être utilisée que conjointement avec la fonction du 7e axe. Elle permet globalement de réduire la durée d’écrasement et d’augmenter la productivité en raccourcissant le processus de production. Avec le même nombre de systèmes ou d’unités de contrôle du soudage, il est ainsi possible d’effectuer un plus grand nombre de soudures par point dans le même temps et donc de produire plus de véhicules.
La fonction « Adaptive Spatter Reduction » se concentre également sur les économies et prend en charge l’optimisation des paramètres de soudage lors de la phase de mise en service et la production en série des véhicules. Les paramètres de soudage sont automatiquement optimisés en matière de qualité, de taux de projection, ainsi que d’efficacité énergétique et de valeurs seuil. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour détecter et réduire automatiquement les projections du soudage dans une plage de tolérance prédéfinie. Il est ainsi possible de réaliser d’importantes économies : les efforts nécessaires pour l’optimisation et le post-traitement, qui, sans cette fonction, auraient dû être effectués manuellement, sont considérablement réduits. Plus besoin dans ce cas d’avoir recours à des spécialistes du soudage, que les entreprises de construction n’ont tout simplement pas sous la main ou qu’elles ne parviennent pas à trouver sur le marché de l’emploi. Le système de contrôle du soudage PRC7000 de Bosch Rexroth est le seul à proposer cette fonction.
Les fonctions du package de licence « Simplicity » ont pour objectif de simplifier les processus. Actuellement, ce produit contient deux composants : « Web PRI » et « Auto Reference Curve Creation ».
Web PRI est une interface utilisateur en ligne, accessible, par exemple, depuis un navigateur Internet standard et qui met tout particulièrement l’accent sur la simplicité d’utilisation et l’intuitivité. Cette solution présente quelques avantages par rapport au composant PRI classique, notamment pour les utilisateurs non formés. Le composant PRI classique propose toutes les options nécessaires pour la mise en service et l’utilisation des systèmes de contrôle du soudage PRC7000 de Bosch Rexroth. Il est conçu pour toutes les applications, des tâches effectuées par des opérateurs non qualifiés à celles réalisées par des spécialistes. Ce large spectre exige toutefois bien entendu quelques compromis.
La nouvelle fonction Web PRI est conçue pour une utilisation sur les appareils mobiles, comme les tablettes, et a pour objectif de simplifier les processus. Les utilisateurs accèdent à une interface intuitive qui offre de nombreux avantages, comme la possibilité de trouver et d’utiliser rapidement des fonctions spécifiques. Les professionnels peuvent également continuer à utiliser le logiciel PRI existant pour le système PRC7000.
La fonctionnalité Auto Reference Curve Creation prend en charge deux aspects importants du système de contrôle du soudage PRC7000 : le contrôle adaptatif et la surveillance. Dans les deux cas, il est nécessaire d’enregistrer et d’activer au préalable des courbes de contrôle. Jusqu’à présent, cette étape exigeait une connaissance approfondie du domaine. Cette procédure peut maintenant être automatisée, ce qui réduit la durée et les efforts nécessaires, et peut même améliorer le résultat. Les utilisateurs ont la possibilité de bénéficier de nouvelles courbes de référence générées de façon semi-automatique pour chacune des soudures par point ou l’ensemble d’entre elles.
Bosch Rexroth ne cesse d’étoffer les ensembles de licence « Productivity » et « Simplicity » en y intégrant des fonctions supplémentaires. Le premier module complémentaire que la société prévoit d’ajouter est le composant « Auto Monitoring Curve Creation ». Il permettra de générer la courbe de surveillance correspondante conformément à la génération automatisée des courbes de référence. D’autres fonctionnalités devraient suivre.
Il est possible d’utiliser les produits ou les licences avec le système de contrôle PRC7000 de base déjà installé en ayant recours à des licences ultérieures. Bosch Rexroth améliore régulièrement le système PRC7000 en y intégrant de nouvelles fonctionnalités qui peuvent être utilisées sous licence, selon vos besoins. Grâce au concept modulaire du logiciel, les utilisateurs peuvent installer des extensions à tout moment, utiliser des fonctions sous licence selon leurs besoins et répondre ainsi rapidement à l’évolution du marché.
Le marché automobile dans son ensemble enregistre une véritable pénurie de travailleurs qualifiés. Or, face à des exigences toujours plus complexes et spécialisées, une maîtrise du domaine est indispensable dans de nombreux cas de figure. Une situation qui exige des solutions regroupant ces connaissances et pouvant être utilisées facilement par l’ensemble des employés concernés. Bosch Rexroth transforme son expertise en fonctions pratiques et étend ainsi considérablement le champ d’action dans le domaine du soudage par résistance par point.
Découvrez le système de contrôle du soudage par résistance PRC7000 nouvelle génération.