![Payez pour ce dont vous avez besoin](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/adaptable_welding_control/pay-what-you-need-stage_960x240.jpg)
![Payez pour ce dont vous avez besoin](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/adaptable_welding_control/pay-what-you-need-stage_640x360.jpg)
Produits
Vue d’ensembleIndustries
Vue d’ensembleService
Vue d’ensembleEntreprise
Vue d’ensembleCarrières
Vue d’ensembleAcheter
Vue d’ensembleGroupes de produits
Vue d’ensembleINGENIERIE
Vue d’ensembleOutils et eConfigurateurs
Vue d’ensembleFoires commerçiales et événements
Vue d’ensembleCertified Excellence
Vue d’ensembleEDI (Electronic Data Interchange)
Vue d’ensembleUn constructeur automobile souhaite augmenter la productivité de son site allemand en matière de soudage par résistance. Il voudrait également que le système de contrôle de soudage soit conforme à l’Industrie 4.0. Cependant, ses opérations doivent rester inchangées dans sa filiale en Inde. Dès lors, l’entreprise fait simplement l’acquisition d’une licence propre au site concerné pour la fonctionnalité nécessaire et la teste pendant une période donnée. L’entreprise peut procéder ainsi grâce au système de licences du nouveau contrôle de soudage PRC7000. Celui-ci permet au client de ne payer que pour ce dont il a véritablement besoin. Bosch Rexroth définit ainsi de nouveaux standards en matière de flexibilité, d’économies et d’améliorations des modèles économiques.
Aujourd’hui, les constructeurs automobiles ont besoin de processus de production flexibles et polyvalents, capables de répondre à des exigences qui évoluent en permanence et qui nécessitent des solutions adaptables. C’est le cas du nouveau système de contrôle de soudage PRC7000 de Bosch Rexroth. Tout d’abord, la solution est conforme à l’Industrie 4.0 grâce aux interfaces IoT intégrées, aux composants matériels compatibles avec l’IA et aux solutions de contrôle web. Ensuite, les entreprises peuvent configurer les systèmes en adéquation avec leurs exigences réelles, c’est-à-dire utiliser soit une solution logicielle et matérielle de bout en bout soit seulement les composants individuels requis.
Il n’existe aucune solution sur le marché aussi flexible et évolutive que le système de contrôle de soudage PRC7000. Il peut s’adapter à la fois aux applications simples et aux applications complexes grâce au concept de logiciel et matériel strictement modulaire.
Lorsque les clients sont confrontés à de nouvelles exigences sur le marché, ils peuvent facilement adapter la solution via des extensions logicielles et (ré)agir à tout moment, selon leurs besoins. Dans tous les cas, ils ne paieront que pour les éléments logiciels dont ils ont besoin, conformément à l’approche de Bosch Rexroth pour le système PRC7000 : « Payez uniquement pour ce dont vous avez besoin ». Cela évite notamment de payer pour des fonctionnalités (souvent) inutilisées ou pour des logiciels sous-utilisés.
15 licences sont actuellement disponibles. Les fonctionnalités conçues pour augmenter la productivité et répondre aux exigences de l’Industrie 4.0, telles que le connecteur IoT, sont très demandées.
Toutefois, le système de licence PRC7000 ne se résume pas seulement à l’approche « Payez uniquement pour ce dont vous avez besoin ». La solution vous offre également de multiples avantages.
Les licences peuvent par exemple être limitées dans le temps et réservées à un service particulier. Ainsi, vous pouvez tester les fonctionnalités de manière généralisée ou opter pour des contrôles individuels pendant une période donnée.
Les licences propres à un projet ou à un site, quant à elles, permettent aux entreprises d’acquérir une licence pour un site spécifique, là où elles pourront tirer le meilleur parti des fonctionnalités.
Le système de licences apporte une précieuse valeur ajoutée aux ingénieurs en mécanique. Grâce à la solution de soudage de Bosch Rexroth déjà disponible sur le marché, ils peuvent générer du chiffre d’affaires supplémentaire avec une marge élevée. Ils sont en mesure de créer des logiciels attrayants et fondés sur des exigences spécifiques afin d’optimiser les systèmes des clients et de s’assurer qu’ils sont toujours à la pointe de la technologie.
Les utilisateurs peuvent également bénéficier d’améliorations continues. Bosch Rexroth mettra régulièrement à niveau le système PRC7000 avec de nouvelles fonctionnalités, qui pourront être utilisées sous licence à tout moment, selon vos besoins. Si vous faites l’acquisition d’un logiciel pour le système PRC7000, mais que vous n’en avez pas besoin immédiatement, vous pouvez simplement activer la licence ultérieurement via une mise à niveau à l’aide d’un code de licence. C’est cette fonctionnalité unique qui distingue Bosch Rexroth de ses concurrents.
En bref : pour garantir que la gamme de produits de soudage par résistance est parée à toutes les éventualités futures, Bosch Rexroth passe constamment en revue l’état actuel de ses solutions et y intègre de nouvelles fonctionnalités. Le concept de logiciel modulaire implique que les utilisateurs peuvent installer des extensions à tout moment, obtenir des licences quand ils en ont besoin et répondre rapidement aux évolutions du marché, le tout de façon aussi flexible et rentable que possible.