Sur le nouveau site de ClayTec à Bächingen an der Brenz, une installation de processus a été créée, qui se compose d'une combinaison de machines partielles d'occasion et neuves. Sous la direction d'Andreas Schmidt, la société HELDELE Automation GmbH a été chargée d'installer et de mettre en service l'ensemble de l'installation conformément à différentes directives en matière de technique de commande.
ClayTec est une entreprise familiale de taille moyenne dirigée par son propriétaire. Elle produit et commercialise des matériaux de construction en argile par le biais du commerce de matériaux de construction. ClayTec est née d'une entreprise artisanale, dont les compétences clés, les produits de base et les techniques d'application résultent de sa propre pratique et de son expérience. L'objectif de l'entreprise était et est toujours de mettre à disposition le matériau de construction argile, qui se distingue par ses excellentes propriétés environnementales, pour la construction actuelle et de l'intégrer dans ses structures. L'énergie utilisée pour la production des matériaux de construction en argile ClayTec est soit déjà très faible, soit continuellement minimisée. Le principe est de maintenir la recyclabilité du matériau à tous les niveaux du produit, grâce à ses propriétés naturelles.
Installation de production de matériaux de construction didactiques de la société Claytec à Bächingen an der Brenz. (source de l’image : HELDELE GmbH)
Jusqu'à présent, les enduits en terre humide de ClayTec étaient exclusivement fabriqués sur le site de production principal de Viersen en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, d'où ils étaient expédiés vers des entreprises commerciales dans toute l'Allemagne et en Europe. L'entreprise vient toutefois d'ouvrir un nouveau site de production à Bächingen, dans le district souabe de Dillingen an der Donau. Le nouveau site de ClayTec sera utilisé à l'avenir pour la production d'enduits en terre humide, ainsi que pour des tâches logistiques.
Pour la construction de l'installation, différentes machines ont été combinées en une installation globale pour le nouveau site. Après la préparation mécanique des machines de production achetées, l'équipe d'HELDELE Automation a été chargée de la mise en place des éléments techniques de commande de l'installation. Les activités comprenaient la construction électrique, la construction d'armoires de commande ainsi que l'installation, la programmation et la mise en service de la technique de commande. Malgré la situation actuelle difficile en matière d'approvisionnement, le projet a pu être réalisé dans les plus brefs délais.
Grâce à des solutions flexibles et innovantes, nous avons pu remplir les objectifs requis pour la construction et la mise en service de l'installation, la courte durée du projet (cinq mois seulement à partir de la commande) ainsi que la situation actuelle difficile en matière d'approvisionnement. La très bonne et franche communication avec ClayTec nous a soutenus dans cette voie et a toujours été agréable et ciblée pendant toute la durée du projet.
Andreas Schmidt, directeur adjoint du département Projets/chef de projet, HELDELE Automation GmbH
L'ensemble de l'installation se compose de trois zones : la zone paille, la zone sable et la zone argile. Dans la zone paille, une unité d'alimentation ainsi que la préparation de la paille sont commandées. Deux sas à roue cellulaire ont été intégrés afin d'éviter les interruptions de la production, par exemple en cas de bourrage. En complément, un capteur de courant a été installé au niveau du contrôle de marche sur l'un des sas à roue cellulaire. Ce capteur détecte l'alimentation électrique au niveau de l'élément de la trémie et assure l'arrêt et le redémarrage correspondants de la trémie. Dans la zone de sable, un silo en ligne commande un capteur. Celui-ci fournit un signal sur le niveau de remplissage du silo de sable, qui s'arrête lorsqu'un certain niveau est atteint. Un tamis de sable complémentaire a été équipé d'un interrupteur de maintenance et d'un contact de signalisation. Dans la troisième zone, celle de l'argile, un capteur commande la bande de pesage du convoyeur. En fonction de la hauteur de l'argile, une partie de la ligne de convoyage est arrêtée lorsque le signal est signalé.
La commande de l'installation est assurée par la toute dernière plateforme d'automatisation de Bosch Rexroth, la ctrlX. En tant que Certified Excellence Partner de Bosch Rexroth, HELDELE Automation a accès aux solutions et produits innovants et intelligents de Rexroth. Chez ClayTec, la commande a été mise en œuvre au moyen de la plateforme de commande ctrlX CORE, performante et communicante. La technologie multi-cœur du système est basée sur Linux et offre ainsi la possibilité de programmer dans tous les langages de programmation courants. Grâce à son architecture ouverte et flexible, la commande répond aux exigences de ClayTec.
L'installation existante reçoit une technique de commande ultramoderne (source de l’image : HELDELE GmbH)
Dans ce projet, l'interface homme-machine (IHM) a été réalisée sous forme d'interface WebIQ. Habituellement, dans la construction d'installations, l'IHM est réalisée sous forme d'écrans directement sur l'installation. La commande sous forme d'interface web permet à ClayTec de donner accès à la commande de l'installation à toutes les personnes qui se trouvent dans le réseau correspondant. Cela présente l'avantage que plusieurs personnes situées à différents endroits sur le site de l'entreprise peuvent voir et commander l'installation. En intégrant le réseau WLAN interne à l'entreprise, il serait ainsi également possible de commander l'installation à partir d'une tablette ou d'un smartphone.
La collaboration avec HELDELE Automation GmbH a toujours été marquée par une action orientée vers les objectifs, adaptée aux défis existants et une bonne communication constante comme base pour la mise en œuvre réussie du projet.
Jonas Makowsi, technique d'exploitation chez ClayTec
L'un des défis particuliers de cette commande était la mise en œuvre conforme aux règles de la sécurité des machines. Lors de l'acquisition des machines dites incomplètes, la documentation technique était très incomplète. Autre défi : la machine la plus ancienne, datant de 1965, devait également être intégrée. L'équipe de HELDELE Automation autour de Peter Stecker a dû entamer un vaste travail de recherche afin de pouvoir harmoniser les machines entre elles. Finalement, le marquage CE a pu être attribué avec succès à l'ensemble de l'installation de production. ClayTec a ainsi pu réduire au maximum l'empreinte écologique de la construction du nouveau site en réutilisant des machines de production éprouvées, dont certaines datent d'un certain temps.
Referent der Geschäftsleitung
Vertrieb HELDELE Automation GmbH
Uferstraße 48, D-73084 Salach
Tel +49 7162 7079-567
Mobil +49 172 1872 926
Dennis.Burk@heldele-automation.de