L'ère du réseau de campus 5G a commencé et promet une révolution dans la manière dont les entreprises, ainsi que les institutions, construisent et exploitent leurs réseaux.
Dans un monde de plus en plus connecté, où les exigences en matière de vitesse, de capacité et de fiabilité ne cessent d'augmenter, le réseau de campus 5G ouvre une nouvelle ère de connectivité.
Un réseau de campus 5G est un réseau local de communication sans fil basé sur la technologie 5G et spécialement conçu pour être utilisé dans des zones délimitées telles que les entreprises, les établissements d'enseignement, les services de santé, la logistique et d'autres institutions. Contrairement au réseau 5G public, un réseau de campus offre une infrastructure privée et sécurisée qui répond aux besoins spécifiques de chaque site.
Dans un monde de plus en plus numérisé, les entreprises et les institutions sont confrontées à une augmentation exponentielle du volume de données. Les réseaux traditionnels atteignent alors leurs limites. Le besoin d'une connectivité fiable, rapide et sécurisée pour des applications telles que l'industrie 4.0, les appareils IoT, les véhicules autonomes et les villes intelligentes ne cesse d'augmenter. C'est là que les réseaux de campus 5G entrent en jeu.
Les réseaux de campus 5G offrent des vitesses qui vont bien au-delà de ce qui était possible dans les générations précédentes de téléphonie mobile. Avec des vitesses de téléchargement théoriques allant jusqu'à 10 Gbit/s, la 5G permet de transmettre de grandes quantités de données en temps réel et de manière transparente. Elle offre en outre une capacité de réseau nettement plus élevée. Cela permet à un plus grand nombre d'utilisateurs d'accéder au réseau en même temps, sans qu'il y ait de goulots d'étranglement.
L'une des caractéristiques les plus impressionnantes de la 5G est le temps de latence extrêmement faible. Ce terme désigne le temps nécessaire à une transmission de données lors de l'envoi avant d'arriver à destination. Avec des temps de latence inférieurs à une milliseconde, le réseau de campus 5G permet une communication en temps réel, ce qui est essentiel pour des applications telles que les véhicules autonomes, la production robotisée et la chirurgie à distance.
La prolifération des appareils IoT dans les entreprises et les institutions nécessite une connectivité fiable et de grande capacité. Les réseaux de campus 5G sont idéalement positionnés pour répondre aux besoins de connectivité d'un grand nombre d'appareils IoT et ainsi exploiter pleinement le potentiel de l'Internet des objets.
La sécurité des données et des réseaux est un facteur décisif pour les entreprises et les institutions. Les réseaux de campus 5G offrent des fonctions de sécurité avancées, telles que les communications cryptées et l'authentification, afin de protéger les données sensibles contre tout accès non autorisé.
Les réseaux de campus 5G sont extrêmement flexibles et peuvent être adaptés aux besoins spécifiques d'une entreprise ou d'une institution. L'architecture modulaire de la 5G permet d'étendre ou d'adapter facilement le réseau en fonction des besoins, afin de répondre aux exigences croissantes.
Les réseaux de campus 5G trouvent des applications dans différents domaines et permettent des solutions innovantes pour les entreprises et les institutions.
Dans la Smart Factory, les processus de production sont automatisés et mis en réseau. Les réseaux de campus 5G jouent ici un rôle crucial en fournissant une connectivité fiable et rapide pour les machines intelligentes, la robotique et les appareils IoT. Cela permet une production plus efficace, un meilleur contrôle des processus et une analyse précise des données en temps réel.
Les villes du monde entier misent sur les technologies intelligentes pour optimiser leurs infrastructures et améliorer la qualité de vie des résidents locaux. Les réseaux de campus 5G offrent une connectivité fiable pour diverses applications telles que la gestion intelligente du trafic, les systèmes de sécurité publique, l'efficacité énergétique et la surveillance environnementale. L'intégration de la 5G permet de rendre les villes plus efficaces et plus durables.
Les établissements d'enseignement tels que les universités et les écoles misent sur les réseaux de campus 5G pour répondre à la demande croissante de connectivité. L'accès rapide aux ressources en ligne, la communication en temps réel et la collaboration permettent d'optimiser l'apprentissage. La 5G permet également d'introduire dans l'enseignement des méthodes pédagogiques innovantes telles que la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR).
Le secteur de la logistique bénéficie des réseaux de campus 5G en permettant une communication transparente et efficace entre les véhicules, les terminaux, les entrepôts et les centres de distribution. Le suivi en temps réel, les solutions de gestion de flotte améliorées et les analyses précises contribuent à optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
La mise en œuvre de réseaux de campus 5G nécessite une planification minutieuse et une collaboration entre les entreprises, les institutions et les fournisseurs de télécommunications.
Afin d'exploiter pleinement la puissance des réseaux de campus 5G, les infrastructures de réseau doivent être mises à niveau en conséquence. Cela comprend l'installation de stations de base 5G, d'antennes, de câbles à fibres optiques, ainsi que l'intégration de technologies de réseau. En outre, la planification et l'installation d'un réseau de campus 5G nécessitent une analyse détaillée du site pour un positionnement optimal des stations de base, ainsi que la garantie d'une couverture étendue du signal.
La gestion et la surveillance d'un réseau de campus 5G nécessitent en outre des solutions de gestion de réseau avancées. Cela comprend la surveillance des performances du réseau, la gestion des accès des utilisateurs, la résolution des problèmes et la garantie de la sécurité du réseau.
Le Dr Gunther May et son équipe de Bosch Rexroth étudient les nouvelles technologies pour l'avenir de l'industrie. Selon lui, la 5G est une technologie pratique pour laquelle il voit de nombreux domaines d'application. Dans la technique industrielle, les fonctions critiques sont rendues possibles par une forte augmentation de la fiabilité et l'amélioration du comportement en temps réel. Il accorde une attention particulière aux réseaux de campus 5G. Mais que faut-il exactement pour ces réseaux de campus ? Dans le podcast, Gunther May explique quel matériel est nécessaire et qui peut exploiter ce réseau de téléphonie mobile. Il explique également quels processus sont rendus possibles sans fil par la 5G et comment la technologie peut adapter une production à des exigences changeantes. Quels sont les avantages par rapport au Wifi6 et comment la 5G s'intègre-t-elle dans le TSN ? En outre, il aborde également la manière dont Bosch Rexroth utilise déjà la 5G - aussi bien dans ses propres usines que dans ses propres produits.