Il recycling è il processo di conversione di materiali di scarto in materiali e oggetti nuovi. Tale concetto include spesso il recupero di energia dai materiali di scarto.
Quello del recycling è un settore di attività in costante mutazione, che presenta un'ampia varietà di materiali e condizioni particolarmente difficili. Mancanza di esperienza nel settore ed eccessivi tempi di fermo sono sfide comuni in questo ambito.
Offriamo un’ampia gamma di soluzioni dedicate a progetti di ingegneria pesante e una vasta esperienza nella progettazione di applicazioni, mettendo a disposizione uno straordinario servizio di assistenza per ottimizzare prestazioni e produttività.
WE MOVE.
L’idraulica al servizio del recycling
Di pari passo con la crescente importanza assunta dal recycling, aumentano anche le richieste relative ai sistemi idraulici in esso utilizzati. Cesoie tagliarottami, trinciatrici e presse a canale non dovrebbero essere solo macchine potenti e affidabili – ma anche silenziose ed efficienti in termini di costi. A tal fine devono presentare sistemi idraulici con elevati livelli di prestazioni, solidità e precisione. E se veramente vuoi ottenere successo, le soluzioni Bosch Rexroth sono la scelta giusta. Dopo tutto, potrai sfruttare i vantaggi dei sistemi idraulici Bosch Rexroth per il loro intero ciclo di vita.
Autoclavi
L’elevato livello di controllo delle nostre soluzioni di azionamento consente di arrestare l’autoclave in una posizione specifica e bilanciata. Ciò consente di inserire un dispositivo di bloccaggio per mantenere fermo il tamburo durante le operazioni di carico e scarico. Dopodiché, la condivisione del carico totale e l’elevata coppia di avviamento mettono in funzione l’autoclave – a prescindere dalle condizioni del carico.
Digestori
L'elevata coppia di avviamento e la condivisione del carico totale assicurano la corretta ed affidabile lavorazione anche quando il digestore è a pieno carico. Sebbene siano di dimensioni ridotte e peso contenuto, le nostre soluzioni di avviamento garantiscono un controllo preciso e versatile.
Nastri di alimentazione
I moderni sistemi di trasmissione nelle turbine eoliche pongono requisiti importanti in termini di qualità dell’olio. Eppure, nonostante la loro alta efficienza, creano perdite di energia rilasciata sotto forma di calore che deve quindi essere dissipato. A tali requisiti rispondono egregiamente le unità filtro pompa di Bosch Rexroth.
Rulli di alimentazione
Le nostre soluzioni di azionamento garantiscono sempre la sicura alimentazione del tuo impianto, in modalità di funzionamento lento o veloce, avanti o indietro. Le unità di controllo sono di semplice utilizzo ma estremamente reattive e consentono la facile variazione di velocità o direzione. Anche a velocità molto basse è possibile operare per tempo illimitato a coppie estremamente alte.
Cesoie tagliarottami e pressa per balle
L’efficiente compattazione e taglio in balle richiede potenza e precisione. Le nostre potenti soluzioni di sistema offrono eccellenti funzioni di controllo che rendono facile l’adeguamento ai vari materiali. Flussi consistenti possono essere lavorati rapidamente e senza scossoni, mentre la protezione integrata contro i carichi d’urto protegge la macchina durante il taglio.
Trinciatrici
Se c’è una cosa che sappiamo, è come muovere le cose. Sia che tu debba lacerare, triturare, caricare o tranciare, noi abbiamo la soluzione – a prescindere dalla tecnologia o dall’ambiente. Movimento rapido o lento, avanti o indietro: non fa differenza. Le nostre soluzioni di sistema potenti e flessibili adattano affidabilmente la produzione alle tue esigenze e ottimizzano le prestazioni del tuo impianto.
YOU WIN.
Efficienza
Per l’efficiente compattazione in balle e il taglio di materiali, potenza e precisione sono essenziali. Scegliendo Bosch Rexroth disponi di solida e affidabile potenza combinata ad una grande controllabilità che semplifica l’adeguamento ai tanti e diversi materiali lavorati ogni giorno: vantaggi che ti consentono di ottimizzare la produzione e massimizzare il rendimento.
Potenza
Gli impianti di riciclaggio prevedono compiti impegnativi da svolgere quotidianamente: noi siamo esperti nel fornire la potenza necessaria per un’efficiente esecuzione del lavoro mediante uno straordinario sistema di controllo che contribuisce ad ottimizzare la produzione e fornire soluzioni sicure per persone e macchinari.
Sicurezza
Per i tuoi collaboratori, la messa a punto dell’unità di controllo significa maggiore sicurezza. E per la tua attività si traduce nell’opportunità di ottimizzare la produzione e massimizzare il rendimento. Sebbene siano di dimensioni ridotte e aumentino di poco il peso delle tue macchine, le nostre soluzioni di sistema portano vantaggi enormi.
CASI DI STUDIO
I motori Hägglunds aiutano Genan a riciclare in modo efficiente gli pneumatici usati.
I motori idraulici ad azionamento diretto Hägglunds sono stati parte integrante del lavoro di Genan sin dall’apertura del primo impianto a Viborg, in Danimarca, nel 1990. Grazie alla loro robustezza e alla capacità di lavorare, arrestarsi e riavviarsi ogni qualvolta sia necessario, questi sistemi risultavano essere la scelta più idonea per macchine come i trituratori di pneumatici.
I motori Hägglunds vengono impiegati in tutti gli stabilimenti Genan, ad oggi sei in tutto il mondo. Inizialmente Genan si è espansa a Berlino nel 2003 e successivamente in altre due città tedesche, Dorsten e Kammlach. Il Texas, negli Stati Uniti, è diventato la prima sede non europea nel 2014 e recentemente sono state aggiunte attività in Portogallo, portando così la capienza totale a quasi 400.000 tonnellate all’anno.
{{{tab-navigation-header}}}
ASSISTENZA
Parti di ricambio
Bosch Rexroth offre una gamma completa di servizi per la riparazione, manutenzione e modernizzazione di svariate macchine.
Scopri di più
Riparazioni
Riparazione rapida e affidabile invece di una costosa sostituzione – Grazie ad un rapido intervento di riparazione, macchina e produzione possono continuare a funzionare.
Scopri di più
Assistenza sul campo
Ti serve assistenza in loco? Il nostro servizio di assistenza sul campo Bosch Rexroth ti assiste durante le operazioni.
Scopri di più
Modernizzazione
Ciò che è datato, lo trasformiamo in nuovo; ciò che è nuovo, lo rendiamo ancora più avanzato! Grazie al nostro know-how siamo in grado di estendere notevolmente la durata di vita della tua linea di prodotti con la massima produttività mediante soluzioni di retrofit.