建設機械や農業機械向けのテレマティクスソリューションは、それらの機械の弱い部分に関連しています。機械の使用者は、データを収集する際に次の5つの点に留意する必要があります。
車両管理者、請負業者またはサポートスタッフのために車両データを準備したい人は、まずはデータを収集する必要があります。テレマティクスソリューション全体の効率性と将来性は、情報チェーンの最初で決定されます。したがって、テレマティクスコントロールユニットはチェックリストの最初のポイントです。
転送可能なデバイスソフトウェアには利点があります:メーカーは管理および更新できるだけでなく、必要に応じて特定のソフトウェアモジュール(エッジ分析用のメーカー固有のアルゴリズムなど)を使用し拡張することも可能です。レックスロス コネクティビティ ユニット用デバイスソフトウェアは、OEMに保護領域を提供します。また標準インターフェースを完全にサポートしているため、一般的なプログラミング言語のほとんどをサポート使用可能です。これらにより、操作のための十分な余地が確保され、ノウハウが保護され、さらにはハードウェアを変更する場合の移植性が保証されます。
デバイスコネクティビティと管理が明確化された次のステップ、はデータ管理です。これは、操作の余地がかなりある領域です。車両データはターゲットグループのニーズに合わせた方法で、インターフェースに表示されます。これらの情報は、ユーザ固有のポータルにデータが渡される前に視覚化されます。フリートマネージャーとワークショップはポータルを必要し、サービスはサービスポータルを必要とし、それぞれに適切なダッシュボードがあります。セットアップする場合は、再び自身でプログラムするか、他の方にプログラムしてもらうか、すぐに使用できるモジュールを適応させるかを判断し決定します。最大の柔軟性を確保するため、オープンなテレマティクスソリューションは、これらすべてのシナリオに対応する必要があります。これは、デバイスとしてBODAS Connectエコシステム内で可能であり、データ管理は互いに論理的に分けられています。
データ管理を含む完全なパッケージを使用することは、市場投入までの時間に関して特に有益です。データ管理に関する要件は、オフハイウェイセクタの多くの特殊性を考慮すると非常に複雑です。これはデータストレージ、ストレージコスト、分析、クラウド間通信に関してはすぐに明らかになります。企業が独自のIoTサービスの提供を迅速に開始できるようにするために、ボッシュ レックスロスは、基本的なBODAS Connect Device Connectivityパッケージだけでなく、BODAS Connect All-in-one-Connectivityエンドツーエンドテレマティクスソリューションも提供しています。コネクティビティ、エッジ分析、デバイス管理モジュールに加え、データ管理モジュールも含まれています。構成可能なモジュールとデータインターフェースにより、企業は独自のルックアンドフィールを持つ個々のフロントエンドを迅速にセットアップできます。したがって、OEMは高度な標準化を享受できるだけでなく、サービスの開発に関してかなりの自由度があり、より早く市場に参入することができます。