「人生は短い、美味しくないコーヒーを飲んでる暇はない - Life Is Too Short For Bad Coffee」この哲学に基づき、Gerard Smit氏は1964年に会社Technivormを設立し、モカマスター シリーズのコーヒーメーカーを発明しました。コーヒーをより完璧にするために、オランダの製造メーカーは、ボッシュ レックスロスとCEパートナー(Certified Excellence)であるリマステクノロジーによって自動化された最新のテストラインを使用しています。
低コスト、高出力、高可用性。新たにモカマスターのテストラインは、ウォータータンクの漏れやランプとノブの回路の絶縁など、さまざまな項目をテストすることが必要でした。最終承認プロセスを自動化し、コストとエラーの両方を削減し、製造台数を向上させることができます。
最終チェックでは、特定のマシンタイプを個々のパラメータでテストする必要があります。Smart Function Kitプレスは製品バーコードを読み取った後、ライン制御システムから使用する試験圧力などのタイプ固有の試験パラメータを受け取ります。自動化されたことによりプロセスははるかに速くなり、その結果、製造台数が増加しました。
このSmart Function Kitのもう1つのメリットは次のとおりです。ソフトウェアパッケージに含まれるプロセス監視機能を使用し、テストプロセス全体を監視してログに記録できます。これにより製品が返品された場合に、Technivorm社はドキュメントを使用して障害の考えられる原因を確認できます。Smart Function Kitはすべてのテストデータをシステムに保存するため、各機械の状態は工場出荷時に把握でき、返品および修理プロセスのハンドリングがよりスマートで効率的になります。
Technivorm社は、自動化されたテストラインに非常に満足しています。エラーが少なくなり、テストコストが削減され、製造台数が増加しました。また新しいデータ収集機能を使用し、本番環境の詳細な情報を得ることができるため、エラーや障害をより迅速に分析および修正できます。最終的には、Technivorm社の創業者Smit氏が望んでいたように、ユーザーが完璧なコーヒーマシンを手に入れることができるようになったということです。
プレス形成用Smart Function Kitの動画を見る: