プレス・接合アプリケーション向けのSmart Function Kitを使用し、イタリアのエンジニアリング会社S.EL.ME.C.社は、最先端のサーボプレスを開発しました。このシステムは、エンジン組立時のプレスおよび接合に関するエンドユーザーの要件を満たすだけでなく、Smart Function Kitではエンジニアリング時間や試運転時間の短縮や、プロセスの絶対的な透明性の重要さも示しています。
約40年にわたり、イタリアのキエーティ(アブルッツォ州)を拠点に置くエンジニアリング会社S.EL.ME.C.社は、さまざまな分野の個別の要件に対応し非常に短い期間でシステムを開発してきました。S.EL.ME.C.社の価値創造の水準は高く、シンプルなエンジニアリングと迅速な試運転を実現する非常に効率的なシステムソリューションを必要としています。ボッシュ レックスロスとは長年にわたるソリューションパートナーであり、両社のパートナーシップはS.EL.ME.C.社の設立にまでさかのぼります。
S.EL.ME.C.社により開発された自動車設備用のサーボプレスは、ボッシュ レックスロスのプレス形成用Smart Function Kitを使用しています。
より効率的なサーボプレス
スロバキアの自動車設備で高速組立用の電動サーボプレスを設計する際に、S.EL.ME.C.社はボッシュ レックスロスとの協力を選びました。必要なプレスと接合を容易にするために、接合力と距離を実現、可視化、評価、および保存するための電動機械システムが必要でした。S.EL.ME.C.社のチームは、プレス形成用Smart Function Kitが理想的なソリューションであることに気づきました。
S.EL.ME.C.社
記録的な早さでのエンジニアリングと試運転
ボッシュ レックスロスのサブシステムは、レックスロスの機械製品と電動製品を直感的な操作ソフトウェアと組み合わせています。最新のオンラインツールを使用して、メカトロニクスキットのサイズを構成することが可能で、またオンラインで迅速かつシンプルに注文できます。ドライブは、プレインストールされたオペレーティングソフトウェアにより、自動的にパラメータ設定が可能です。ソフトウェアのウィザードは、試運転中にガイダンスを提供し、プロセスはプログラムが不要でドラッグ&ドロップで定義することができます。
堅牢かつコンパクトで、ユーザーフレンドリーなサーボプレス
S.EL.ME.C.社のプロジェクトはコロナ禍による一時的な停止もありましたが、キックオフからわずか12カ月で完成しました。最大30 kNのサーボプレスにより、システムのサイクル時間は非常に短くなります。新しいプレスサイクルは5.5秒ごとに短縮されました。
プロセスの透明性と利便性
HTML5ベースのソフトウェアにより、このイタリアのエンジニアリング会社はすべてのデバイスでサーボプレスのユーザーインターフェースを使用することが可能です。生成された力/移動曲線は定義された要素に基づいて評価され、結果は内部データベースに保存されます。データはエクスポート機能を使用し、分析と最適化のために転送することが可能です。
未来のオートメーション
ボッシュ レックスロスのオートメーションソリューションは、設計からアフターサービスまで、製品のすべての段階でユーザーのニーズを満たすことが重要と考えています。S.EL.ME.C.社にとって、プレス形成用Smart Function Kitは成功であり、未来の工場に向けてのさらなるステップでもあります。
プレス形成用Smart Function Kitの動画を見る: