建設機械や農業機械からのデータは安全かつ確実に、さらにはコスト効率よく転送する必要があります。これらはオフハイウェイの関係者が気にしなければならないポイントです。
車両のデータは貴重ですが、機密でもあります。機械、位置、使用者に関する情報は、まさにテレマティクスソフトウェアやメーカーのノウハウのように保護されなければなりません。分析とそれ以降の処理のためのデータストリームがバッファされずに突然中断された場合、サービス、ビジネスモデル、さらには企業の評判までもが危険にさらされる可能性があります。オフハイウェイの関係者は、自身のテレマティクスデータがクラウドに安全かつ効率的に到達するために、5つの点に留意する必要があります:
森林部や、野原、都市エリア、倉庫、建築現場であっても、モバイル作業用機械はネットワーク環境が不十分で、また帯域幅が限られているエリアで使用されることがよくあります。さらに、車両が世界中に分散している場合は、モバイル通信とローミングのコストも高くなります。したがって、テレマティクスソリューションは、ネットワークのデッドスポットやネットワークパフォーマンスの低下(バッファリング)を補うオフラインモードを備えているだけでなく、適切な方法でデータストリームを制限する必要があります。プロセスベースのTCUは、ソフトウェアベースのプレフィルタリング、エッジ分析、データ圧縮により、送信されるボリュームを最小限に抑えることができます。可能であれば、必要な国々すべてをカバーする国際eSIMにより、予測できないローミング料金を回避することができます。
オフハイウェイ用途に適切なクラウドストレージソリューションは、消費者向けのシンプルなソリューションと比較することはできません。可用性が高く、管理されたデータベースに適切なSLAとエクスポート機能を提供する必要があります。機械から効率的かつコスト効率良くデータを送信するために、省スペースの形式は重要であり、アクセス権限、ユーザー管理、および気象データなどの外部ソースのインポート機能を備えた権利管理システムも同様に重要です。
安全なデータストレージシステムにより、車両データは安全なエンドポイントを備えた標準HTTPS APIを介してフロントエンドにシームレスに統合できます。ERPシステムと、Agrirouter、BIM、geoCapture(ISO 15143-3)などの業界固有のサービスを安全に接続するために、他のインターフェイスを利用できるようにする必要があります。
車両データの収集、保存、分析に関して予期せぬコストがかかることを回避したい場合は、ストレージソリューションが2つの重要な基準(相互運用性と分析ツールの可用性)を満たすだけでなく、データ保護要件も満たし、さらにセキュリティに関しても妥協しません。したがって、3つ以上の複製データと、ファイアウォール、ゲートウェイ、ロードバランサーなどの主要な基本要素を備えたアーキテクチャをお勧めします。これは、紛失や不正アクセスから車両と使用データを確実に保護する唯一の方法です。
データ送信を保護し、経済的なリスクを回避するには、多くの落とし穴が存在します。しかしながら、これらは巧妙なアクションによって回避できます。将来のテレマティクスは、特定のソリューションでこれをどれだけうまく達成できるか、そしてそれがどれだけ将来性があるかを詳細に確認することを推奨します。業界のニーズに合わせたスタータキットにより、OEMやIoTサービスプロバイダーは少ない予算で最初のユースケースを達成し、将来の実行可能性を詳細に確認でき、高度なセキュリティで段階的にソリューションを拡張できます。
備えあれば憂いなし ?レックスロスのBODAS Connect Starter Kitをテストする: