유압 장치와 구성 요소를 유지 및 보수하는 기술자는 힘든 상황에 맞닥뜨리기 일쑤입니다. 예비 부품을 주문하면 라벨이 없는 봉투 안에 든 채로 때로는 밀봉 상태로 도착하기 때문에 혼자서 설명서 여러 개를 뒤적거리며 분투하다가 지원을 요청하기 마련입니다. 하지만 Rexroth에서는 다릅니다. 유압장치 전문가가 15,000개 이상의 기성품 예비 부품 키트 전부에 필요한 설치 문서를 동봉합니다. 또한 인터넷에서 만나볼 수 있는 Rexroth eShop에서 올바른 예비 부품을 편리하게 검색하고 주문할 수 있습니다. 그 결과 사내 수리 시간이 50% 단축되고 총비용이 절감되며 사용 수명이 길어집니다.
문제가 발생할 때마다 기계 제조사 또는 유압장치 공급업체의 서비스를 부르는 것이 항상 유익하지는 않습니다. 그래서 사소한 수리와 정기 보수는 스스로 처리하는 사용자가 많습니다. 제조사를 통한 수리 절차가 복잡하기 때문이기도 합니다. 수리에 필요한 정확한 예비 부품을 검색하는 것부터 오랜 시간이 소요될 뿐만 아니라 주문서를 통한 주문 과정도 쉽지 않고 받아본 후에는 여러 개의 설명서를 뒤적여 봐야 합니다.
Rexroth는 이 과정을 대폭 단순화하여 유압장치 시스템을 사용하는 총 기간 동안 들어가는 비용을 더욱 줄였습니다. 15,000개 이상의 예비 부품 키트는 현재 사용되는 거의 모든 Rexroth 부품과 시스템을 포괄합니다. 그 범위는 절환 밸브, 가변 밸브, 유압 펌프, 유압 축압기, 전원 장치와 시스템, 블록과 상호 연결 시스템, 콤팩트 유압장치, 실린더, 특수 실린더 등에 이릅니다. 저렴한 예비 부품 또는 한 번에 교체해야 하는 부품의 경우 하나의 패키지 안에 논리적으로 구성하였습니다. 예를 들어 펌프의 예비 부품 키트는 펌프를 빼낼 때 교체해야 하는 모든 마모성 부품(씰 키트, 로터, 제어 디스크)으로 구성됩니다. 예비 부품은 각 펌프 설계에 맞게 조정 가능합니다. 모든 예비 부품 키트에는 부품 목록과 함께 상세한 설치 도면이 들어 있습니다.
예비 부품 키트의 약 98%에 씰 키트가 들어갑니다. Rexroth에서 사용하는 씰은 유압장치 시스템의 기밀성과 성능, 수명을 결정하는 만큼 재료, 제조사, 품질 면에서 엄격한 기준을 적용합니다. 그 시작은 주어진 설치 공간에 맞는 정확한 씰 규격입니다. 적합한 설계 공구가 없는 사용자의 경우 효과적인 솔루션을 찾기가 대단히 힘듭니다. 특히 Rexroth의 R-링 씰은 단순한 O-링과 달리 외부에서 구할 수 있는 온라인 공구로는 설계할 수 없습니다.
재료에서도 오류가 발생하기 십상입니다. 예를 들어 공통 지정 NBR은 정확한 구성에 대해 거의 알려주지 않으므로 기계, 열, 화학적 저항에 대해 알 수가 없습니다. 시중의 수많은 씰 제조사가 소위 컴파운드라 부르는 상품을 수백 개 판매하고 있지만 방대한 테스트를 통해야만 차이점을 판단할 수 있고 유압장치 시스템의 수명 또한 크게 차이가 납니다.
따라서 씰 키트에는 Rexroth 유압장치 구성 요소의 정품 씰이 포함됩니다. 설치 상황에 최적이며 정품 장비의 품질에도 올바른 재료입니다.
Bosch Rexroth의 완전한 씰 키트에는 항상 유지보수에 필요한 실링 링이 모두 들어 있습니다. 표준 상자를 사용한 균일한 패키징 시스템은 바람직하지 못한 환경 영향으로부터 예비 부품을 보호해 주며 사용자의 환경에서 보관하기도 용이합니다. 씰 키트 지지대에 씰이 개별적으로 융착되어 있어 산소와 빛, UV 반사로부터 보호합니다. 따라서 특별히 민감한 고성능 씰이나 장시간 보관하는 경우에도 변형, 경화, 노후화, 부식, 풍화 등을 방지합니다. 결과적으로 시스템에서 씰의 사용 수명을 온전하게 이용할 수 있습니다.
거의 모든 예비 부품 키트에는 부품 목록과 상세한 도면이 들어 있습니다. 그래서 작업하기가 간편합니다. 특히 오래된 기계와 시스템의 경우 설명서를 더 이상 사용할 수 없거나 불충분한 경우가 많기 때문에 더욱 유용합니다. 설명을 보고 바로 교체하므로 평균 작업 시간이 줄어듭니다. 예를 들어 펌프를 수리할 때 오래된 씰을 분리하고 세척한 후 할당하고 조립하느라 평균 두 시간을 꽉 채워야 했다면, 부품 키트를 사용할 경우 60분 미만으로 줄어듭니다. 이 시간은 숙련된 기술자의 작업을 현장에서 관찰하고 측정하여 얻은 결론입니다. 이뿐만이 아닙니다. 명료한 수리 지침을 확인하고 교체하게 되므로 조립 과정의 오류를 방지하고 따라서 기능 안정성이 대폭 상승합니다. 수리가 복잡할수록 효과가 큽니다.
구성 요소의 제거 및 재설치를 포함한 총 교체 비용을 비교할 때 씰링 키트의 비용은 무시해도 좋을 정도로 저렴하다는 것도 장점입니다.
정품이 아닌 예비 부품을 사용하여 단기적으로 비용 절약을 꾀한다면 장기적으로 추가적인 부담을 짊어지게 됩니다. 구성품을 전문적으로 수리하여 최장 수명을 달성함으로써 장비의 총 소유 비용을 낮출 수 있습니다. 검증된 제조사 사양만이 정품 성능 데이터를 보장하며 따라서 기능과 생산성, 효율 역시 보장받을 수 있습니다.
eShop 링크: www.boschrexroth.com/SpareParts