![용접 비용 절감](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/increasing_oee_and_reducing_welding_costs/reducing-welding-costs-stage_960x240.jpg)
![용접 비용 절감](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/increasing_oee_and_reducing_welding_costs/reducing-welding-costs-stage_640x360.jpg)
유럽의 생산기업은 비용 상승 압박과 전문 인력 부족으로 이중고를 겪고 있습니다. 따라서 비용을 절감하고 생산을 개선해야 합니다. 새로운 PRC7000 용접 제어 시스템에는 저항 스폿 용접 도중에 OEE를 높이고 상당한 비용 절감을 안겨줄 기능이 포함되어 있습니다. 예를 들어 '적응형 스패터 감소'는 스패터 자동 감소라는 중요한 문제를 해결해 줍니다. 그 덕분에 마무리 작업은 과거의 일이 되었습니다.
중국과 인도를 비롯한 여러 아시아 국가의 생산기업은 낮은 가격으로 서비스를 제공합니다. 독일 기업이 비용을 제대로 관리하지 못하면 아시아로 생산 시설이 빠르게 옮겨갈 뿐입니다. 그렇기 때문에 경쟁력을 지키기 위해 필요한 조치를 밟아야만 합니다.
비용을 낮추는 한 가지 방법은 노하우를 아웃소싱하는 것입니다. 전문 인력이 부족하기 때문에 많은 기업이 어쩔 수 없이 이 방법을 채택합니다. 노하우는 기업에 있어서 무척 중요하고 가치 있는 재산이지만 경제적인 이유로 상당 부분을 아웃소싱하는 경우가 늘어나는 것이 현실입니다.
OEE(설비종합효율) 증가는 비용을 줄이는 또 다른 방법입니다. OEE는 생산 설비의 생산성을 측정하는 것으로 인정받는 핵심 수치입니다. 가용성, 성능, 품질 세 분야의 데이터를 수집하고 특정 OEE 값에 큰 영향을 주는 요인을 파악하여 생산성을 높이는 것이 목표입니다. 예를 들면 폐기물을 줄여서 생산성을 높이는 식입니다. Bosch Rexroth PRC7000 용접 제어 시스템과 다양한 기능은 OEE를 높이는 다양한 방법을 제공합니다.
초기의 정확한 결함 신호는 용접 제어 시스템의 핵심입니다. 예방 조치를 신속하게 취할 수 있기 때문에 OEE에도 긍정적입니다. 그러나 목표는 단순히 증상을 다루는 것이 아니라 원인을 해결하는 것이어야 합니다. PRC7000 시스템은 다양한 매개변수와 구성으로 변경할 수 있기 때문에 결함 발생이 적습니다.
예를 들어, 펀칭 머신은 미처리 판금 상태의 금속판에 구멍을 뚫습니다. 시간이 지나면 펀칭 공구가 마모되어 금속판에 깔끔하게 구멍이 뚫리지 않아 용접 시 틈이 발생합니다. 이럴 때 제어 시스템은 자연스럽지 못한 틈을 인식하고 결함에 대한 '사전 공정' 신호를 보냅니다. 혹은 특정한 스폿 위치를 인식하도록 로봇을 훈련합니다. 훈련이 제대로 되지 않으면 시스템이 이를 인식합니다. 그 결과 오류를 식별하고 조치를 취합니다.
스폿 용접 전극의 사용 수명을 연장하는 것은 새로운 세대의 Bosch Rexroth 용접 제어 시스템이 OEE 증가를 위해 고안한 또 다른 방법입니다. PRC7000은 전극의 사용 수명을 연장할 수 있습니다. 예를 들어 전극 교체 시기에 도달하기 전에 더 많은 밀링 사이클이 가능합니다. 새로운 기계 신호(7번째 축)와 새로운 적응형 알루미늄/스틸 2.0 조절 공정 또한 전극의 수명 연장과 밀링 및 용접 최적화에 도움이 됩니다.
PRC7000 용접 제어 시스템의 또 다른 특별한 기능은 '적응형 스패터 감소' 기능이 통합되었다는 점입니다. 산업 생산에서 생산성이 상승하려면 주기가 짧아야 합니다. 이는 대량 생산을 비롯한 많은 분야에서 중요한 사실입니다. 열간 성형 스틸처럼 복잡한 용접 조인트와 짧아진 주기, 단펄스 용접과 같은 새로운 접근방법에서는 스패터가 더욱 늘어납니다. 용접 속도가 증가하면 스패터 양도 급격히 늘어납니다. 생산 현장에 스패터가 발생하면 오염과 침전물, 표면 접착과 같은 많은 문제로 이어집니다. 지금까지 이것들은 사실상 피할 수 없는 문제였고 이 때문에 특히 자동차 부문에서 마무리 작업에 오랜 시간이 소요되었습니다.
일반적으로 차체 부품에 튄 스패터는 손으로 떼어내야 하며 생산 기계에 달라붙기도 합니다. '적응형 스패터 감소' 기능은 이 문제를 자동으로 해결합니다. 설정 한도 내에서 모든 적응형 대책을 실시하므로 이후 기능을 검증하거나 품질관리를 할 필요가 없습니다. 필요하면 알고리즘을 이용해 현재 흐름을 조정합니다.
스패터가 자동으로 감소하면 사용자가 처리해야 할 마무리 작업과 시스템 세척 주기가 최소한으로 줄어들고 이는 곧 비용 감소로 이어집니다. 이 시스템은 PRC7000에 통합되어 있으며 라이선스 구입 후 사용할 수 있습니다.
기본적인 최적화 방법 외에 현재 Bosch Rexroth는 인공지능(AI) 기능도 개발하고 있습니다. 새로운 고성능 용접 제어 시스템은 복잡한 수학 모델링을 수행할 수 있습니다. 제어 시스템 자체에서 모델이 실행되므로 공정 도중에 의사결정을 내릴 수 있어 꽤 많은 시간이 절약됩니다.
PRC7000의 여러 가지 유용한 기능을 이용하여 고객은 다양한 수준에서 저항 스폿 용접 공정을 개선할 수 있고 그에 따라 생산성을 높일 수 있습니다.