![BMW 플랜트의 CytroBox 전원 장치](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/innovative_hydraulic_power_supply/stage-cytrobox-power-unit-in-the-bmw-plant_960x240.jpg)
![BMW 플랜트의 CytroBox 전원 장치](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/innovative_hydraulic_power_supply/stage-cytrobox-power-unit-in-the-bmw-plant_640x360.jpg)
현대 제조업계에서 큰 혁신을 단행하려면 그 어느 때보다 작은 사고방식이 필요합니다. 컴팩트 솔루션은 유압 전원 공급 시스템에 필요한 공간을 최소화함으로써 제조 환경을 바꾸고 있습니다. 성능을 유지하면서 소음은 줄이고 에너지 효율은 높입니다.
너무 근사해서 거짓말 같은가요? BMW의 사례가 분명한 증거입니다. BMW는 기계 제조업 분야의 전문가인 August Mössner와 당사의 컴팩트한 유압 전원 공급 장치인 CytroBox를 통해 이를 달성했습니다.
Mössner의 새로운 이송 시스템 덕분에 BMW 란츠후트 플랜트의 엔진 블록 작업은 속도가 대폭 빨라지기 시작했습니다. 이 시스템은 속도와 정밀성을 높이는 동시에 또 다른 특별한 특징을 보여줍니다. 바로 Bosch Rexroth의 통합 유압 전원 공급 시스템인 CytroBox입니다.
Mössner는 이미 CytroBox의 동생 격인 CytroPac을 만족스럽게 사용한 경험이 있습니다. CytroPac은 보조용으로 사용하여 최대 4kw의 동력을 생산하는 소형 전원 장치입니다. 경험을 통해 Mössner는 자신 있게 CytroBox를 선택할 수 있었습니다. 이제 유압 전원 공급에 필요한 공간은 이전의 절반에 불과합니다. CytroBox는 절반의 공간만으로 동일한 성능을 제공합니다.
조용한 작동 또한 CytroBox의 장점입니다. 소음 수준이 기껏해야 75dB(A)이므로 하우징 없이도 BMW가 정한 소음 요건을 만족합니다. Mössner의 설계 매니저인 Marco Schulz는 "작동하는 중에도 CytroBox가 너무나 조용해서 PLC 프로그래머가 바로 옆에 앉아 있기로 했습니다"라고 말합니다.
Bosch Rexroth의 프로젝트 매니저인 Michael Hüneke는 Mössner가 이용하는 수요 기반 공급 시스템의 에너지 효율이 뛰어난 이유를 이렇게 설명합니다. "이 애플리케이션에서 CytroBox는 사용 시간의 15% 정도를 대기 상태로 있는데, 에너지를 전혀 소모하지 않습니다. 설치 전력이 동일한데도 불구하고 부하 상태에서 소비 전원은 이전의 유압 전원 공급의 80%에 불과합니다. 이로써 전체 전원 사용량의 거의 1/3이 절약됩니다."
IoT 역량은 또 다른 고려 사항이었습니다. 통합 센서, 상태 모니터링 능력, 예측 정비 같은 IoT 서비스 활성화 옵션 등을 고려해 보면 CytroBox는 미래 보장형 솔루션입니다.
Mössner는 플러그 앤 플레이 솔루션을 도입한 후 복잡한 장치를 만들어 나가던 힘겹던 나날에 작별을 고했습니다. 표준화 덕분에 엔지니어링 및 구성부터 즉시 사용할 수 있는 회로도를 갖춘 문서, 신속한 이동, 플러그 앤 플레이를 통한 시운전에 이르기까지 많은 공정이 단순해졌습니다.
Mössner의 구매 매니저인 Markus Fuchs는 "지금까지 유압 전원 공급 시스템은 항상 공급망의 마지막 링크였습니다"라고 요약했습니다.
"이제는 상황이 변했습니다. 유압 전원 공급 시스템은 출시 기간을 단축하여 여러 시스템을 미래에 활용하도록 해 주므로 고객에게 돌아가는 이점이 커집니다."
– Linus Killberg, 전원 장치의 프로덕트 매니저