![KMS Automation은 프레싱 및 결합 작업을 쉽고 빠르게 실현합니다.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/cp_kms_the_quicker_way_to_a_servo_press/stage_kms-sfk-pressing_960x240.jpg)
![KMS Automation은 프레싱 및 결합 작업을 쉽고 빠르게 실현합니다.](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/cp_kms_the_quicker_way_to_a_servo_press/stage_kms-sfk-pressing_640x360.jpg)
자동차 제조사가 공급사에 품질 보증 책임을 지우는 일이 늘어나고 있습니다. 따라서 공급사는 촉박한 시간에도 사용할 수 있는 지능형 하위 시스템이 필요합니다. Bosch Rexroth의 Smart Function Kit 프레싱을 갖춘 KMS Automation은 프레싱 및 결합 작업을 쉽고 빠르게 실현합니다.
글로벌 자동차 공급사는 품질과 관련된 결합 공정의 표준화에 결정적인 역할을 담당합니다. 처음에 KMS Automation은 주문받은 조립 라인 자체에 필요한 QA 기능을 개발하고 싶었지만 들어가는 비용이 너무나 높았습니다. 그래서 자동화 기술과 고정 기구 제조 및 특수 기계 건설에 특화된 이 회사는 오랫동안 관계를 맺어왔던 시스템 파트너 Bosch Rexroth의 Smart Function Kit 프레싱 플러그 앤 프로듀스 하위 시스템을 대신 활용했습니다.
Smart Function Kit 프레싱은 전자기계 실린더, 서보 모터, 서보 드라이브, 산업 PC, 힘 센서, 소프트웨어 등으로 구성된 완전한 메카트로닉 패키지입니다. 이것이 장착된 시스템에서 Smart Function Kit은 다섯 가지 중 첫 번째 조립 스테이션의 핵심 부품입니다. 약 250mm 길이의 튜브가 알루미늄 오일 팬의 내부를 전자기계 방식으로 관통하도록 가이드하여 지정 힘으로 공간에 압력을 적용하는 작업을 담당합니다. 나중에 역시 접착제로 고정되는 튜브를 통해 차량의 드라이브 샤프트가 굴러갑니다. 결합 공정과 함께 하위 시스템이 공정 데이터를 기록하고 평가한 다음 품질 보증을 위해 상위 IT 시스템으로 보냅니다.
오일 팬 자리가 있는 조립 스테이션(아래), 압력이 가해지는 튜브(중간), Smart Function Kit 프레싱(위, 배경) (저작권: KMS Automation)
힘 센서는 Smart Function Kit 프레싱의 옵션 추가 사항으로 주문할 수 있으며 사전 구성된 완전한 패키지의 일부로 제공됩니다. (저작권: KMS Automation)
이전에 KMS Automation은 주로 유체 기술을 이용한 강력한 힘을 동원하여 이러한 용도를 실시했는데 그 방법은 비교적 복잡하고 시간 소모가 많았습니다. Klaus Wurster 대표이사는 "단일 업체에서 완전히 공급하는 이러한 다용도 메카트로닉 하위 시스템은 귀한 시간을 절약해 줍니다. 절약한 시간은 창의적인 솔루션을 찾는 데 투자할 수 있죠."라고 말합니다. "표준화는 엔지니어링과 시운전 공정은 물론이고 구매와 서비스 시간도 단축해 줍니다."
이 기계 엔지니어링 회사는 이제 Bosch Rexroth의 메카트로닉 키트를 이용해 2~70kN의 힘이 들어가는 계통의 분야를 표준화할 수 있습니다. 축 또는 병렬 모터가 장착되는 버전으로 다양한 시스템 디자인에 유연하게 통합됩니다. 제공되는 기능 블록을 이용하여 필드버스를 통해 쉽고 빠르게 라인 제어 장치로 원하는 연결이 이루어집니다.
개방형 인터페이스를 통해 제공되는 공정 정보 덕분에 KMS Automation의 품질 보증과 문서 작성 시간을 크게 줄이고 단순화할 수 있었습니다. 안전장치와 Smart Function Kit 사이의 통신은 PROFIsafe를 통해 이루어집니다. 이 방법은 무엇보다 최대 속도가 안전한 범위를 넘지 않도록 하며(사람이 주변 광선 그리드에 닿는 상황에서) 안전 정지 상태로 이행을 시작하고 시스템을 모니터링합니다.
모든 것을 단일 공급원으로 공급: 19kN 프레싱 압, 300mm 스트로크로 선택한 Smart Function Kit이 스틸 프레임워크 위에 장착됩니다. KMS Automation은 Bosch Rexroth 알루미늄 프로파일 툴킷의 요소를 이용해 나머지 기계 프레임을 생산했습니다. (저작권: KMS Automation)
Smart Function Kit 프레싱은 전자 기계 표준 부품과 직관적인 운영 소프트웨어를 결합하여 빠른 시운전, 그래픽 시퀀싱, 간단한 라인 통합, 통합 공정 데이터 수집을 실현합니다. (저작권: Bosch Rexroth)
Klaus Wurster는 이전 작업과 비용이 많이 들어가는 여러 작업을 단순화하는 방법에서 Smart Function Kit을 중요한 단계로 여깁니다. "우리 회사의 많은 시스템이 이제는 순전히 전자기계 설계입니다. 이 제품으로 기계 복잡성이 줄었을 뿐만 아니라 정밀도는 높이면서 공정 설계의 자유도가 커졌습니다. 심지어 미세 조정이 가능한 전자기계 시스템에서 각기 다른 속도가 허용되기 때문에 더 짧은 주기가 가능해졌습니다. 단순화와 시간 절약에 미치는 지대한 영향을 고려하면 우리는 앞으로도 가능한 모든 분야에 Bosch Rexroth의 모듈식 하위 시스템과 검증된 부품을 계속 사용할 생각입니다."
부연 설명: 결합 과정에서 소프트웨어에 포함된 개선점은 모든 Rexroth 고객에게 개발상 이익을 가져옵니다. Smart Function Kit 업데이트는 무료 다운로드 방식으로 이용할 수 있습니다.
글쓴이: Simone Engel
직위: Bosch Rexroth AG의 Smart Function Kit 프레싱 프로덕트 매니저