![점화 플러그 생산에서 스마트한 압력 공급](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/smart_pressure_supply_in_spark_plug_production/blog-smarte-druckversorgung-stage-16x9_960x240.jpg)
![점화 플러그 생산에서 스마트한 압력 공급](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/smart_pressure_supply_in_spark_plug_production/blog-smarte-druckversorgung-stage-16x9_640x360.jpg)
밤베르크에 있는 Bosch 플랜트는 최신 유압 기술을 이용해 점화 플러그를 제조합니다. 독립형 CytroBox 유닛을 업그레이드하며 생산성이 높아졌고 에너지 소비는 59% 줄었습니다.
120년 전 최초의 점화 플러그는 자동차에 사용되었습니다. 로버트 보쉬가 발명한 가솔린 엔진의 핵심 부품은 오늘날 밤베르크의 Bosch 플랜트에서 최신 방법으로 제조되어 세계 시장에 팔립니다. 2020년 이후 기후 중립적인 방식으로 운영되고 있는 이 자동차 공급업체는 공정 안정성은 물론 탄소 발자국 최소화에도 많은 관심을 쏟고 있습니다. 산업용 유압 기술에 있어서 이는 갈수록 지능형으로 지속 가능해야 함을 의미합니다.
CytroBox로 구동하는 Panat 프레스: 지능형 오일 공급으로 정밀 압력 프로파일을 보장하고 에너지 소비가 감소됩니다.
에너지 효율 개선을 위한 최신 현대화 프로젝트는 단속 생산 라인의 여섯 가지 프레스와 관련되어 있습니다. 각 프레스에는 5 Panat(전도성 유리 충전재) 드라이브가 있으며 점화 플러그의 세라믹 하우징으로 고압(135바)에서 압력을 가합니다. 더 긴 캔들 유형으로 제품을 확장하는 과정에서 프레스의 스트로크 길이와 유속을 높여야 했을 때, 생산 기획 부서는 유압 장치를 갱신할 기회를 포착했습니다. 종래의 대형 유압 장치 어큐뮬레이터를 이용한 조립 대신 Bosch Rexroth의 지능형 독립 솔루션인 CytroBox로 실린더를 교체했습니다.
전통적인 시각에서 보면 CytroBox 같은 독립형 유닛은 완전히 새로운 차원의 역할을 담당합니다. 작고 조용할 뿐만 아니라 지능형이며 에너지를 절약하고 탄소 배출이 적습니다. 전기 설치와 추가 센서, 방음 또는 별도의 오일 펌프를 요하지 않기 때문에 이전의 경우와 비교할 때 설치에 들어가는 노력이 매우 적습니다. 전원 공급장치와 유압 호스, 라인 컨트롤 정도만 연결하면 됩니다. 관리 역시 소프트웨어 마법사를 이용하여 몇 분 만에 끝납니다.
세대 교체: Bosch 플랜트는 스마트하고 빠르게 구현되는 독립형 솔루션 CytroBox로 기존 유닛을 교체합니다.
공정 안정성 목표를 달성할 수 있었고 동시에 전체 면적의 절반에 효율적으로 스마트한 압력을 공급했기 때문에 CytroBox는 Bosch 밤베르크 플랜트에 원활하게 수용되었습니다. 정교한 컨트롤이 가능한 전기 유압 장치는 품질 보증에 크게 기여합니다. 신속한 압력 빌드업으로 정밀한 압력 프로파일을 보장하기 때문에 시스템의 압력 오버슈팅 또는 오버로딩을 안정적으로 방지하는 것입니다.
CytroBox는 모듈식 디자인입니다. 따라서 비상 중단 같은 중요한 안전 기능을 옵션 모듈을 통해 쉽고 경제적으로 매핑할 수 있습니다. 표준화된 인터페이스 덕분에 라인 통합 또한 빨랐습니다. 현대 생산 시설의 기본 요건인 원활한 네트워크 연결 역시 인기에 일조하였습니다. 마지막으로 상태 모니터링 기술이 미리 설치되어 있어 지속적인 공정 개선과 예측 유지보수를 위한 견고한 기반을 제공합니다.
Bosch Rexroth는 사전 시뮬레이션과 계산을 통해 CytroBox의 크기를 결정한 터라 이전의 저장 시스템이 더 이상 필요하지 않았습니다.
유동에 최적화된 CytroBox 디자인과 에너지 온디맨드 원리를 구현한 가변 속도 드라이브로 에너지 소비가 59%까지 줄었습니다. 무엇보다 절약 잠재력을 위해 꼭 필요한 요인이 되었습니다. 정밀 제어가 가능한 용량 제어는 압력 주기가 필요할 때만 압력을 발생시키고 필요 없을 때는 에너지를 절약하는 대기 운영으로 돌입합니다. 3D 샌드 코어 프린팅으로 생산한 서보 모터와 펌프, 블록의 지능형 상호 작용에서 또 다른 장점은 라인 운영자에게 해당합니다. CytroBox는 워낙 조용히 작동하기 때문에 바로 옆에 있어도 소음이 거의 없습니다.
Bosch Rexroth Connected Hydraulics 포트폴리오의 전원 유닛 또한 안정성 면에서 플랜트 경영진을 설득시킨 요인이었습니다. 그룹 리더인 Daniel Link는 설치 이후 CytroBox 에 대한 이야기를 전혀 듣지 못했다고 합니다. 생산 매니저의 시각에서 볼 때 피드백이 전혀 없는 것은 오히려 유압장치와 그 발명가에게 가장 큰 칭찬입니다.
긍정적인 경험을 한 후 Bosch 플랜트는 추가 라인을 현대화하기로 계획했는데, 그중에는 소형 컴팩트 유닛인 CytroPac이 포함됩니다. 따라서 Bosch Rexroth와의 파트너십은 완전한 네트워크 연결과 탄소 저감을 위한 추가 구성 요소가 될 것입니다.
언제든 모니터링: 준비성이 철저한 CytroBox 덕분에 Bosch 플랜트는 예측 유지보수와 지속적 고정 개선을 진행할 수 있습니다.