![고속 발전하는 이송 시스템](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/transfer_systems_on_the_fast_track/dc-ae-ctrlx-transfersystems_960x240.jpg)
![고속 발전하는 이송 시스템](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/transfer_systems_on_the_fast_track/dc-ae-ctrlx-transfersystems_640x360.jpg)
새로운 고객 수요와 시장 변동성은 기계 및 조립 시스템 내부의 물류와 운송 모두에 과제를 안겨줍니다. 그렇기 때문에 오늘날 이송 시스템은 단시간에 까다로운 요건을 충족할 수 있도록 설계해야 합니다. 각기 다른 캐리어와 크기 및 무게에 맞게 빠르게 적응하는 능력이 반드시 필요합니다. 또한 지능적이고 통합이 용이하며 사용하기 쉬워 매우 유연하고 효율적으로 상호 작용할 수 있는 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. Bosch Rexroth는 이러한 요건을 충족하고자 폭넓은 포트폴리오를 통해 현재와 미래 요건을 포괄하는 다양하고 확장성 뛰어난 이송 시스템을 제공합니다.
이송 시스템의 목표는 생산 공정의 자동화, 재료 흐름의 최적화, 그리고 재료 핸들링의 용이화입니다. 목표가 달성되면 업무량이 줄어들어 안전이 개선될 뿐만 아니라 효율성도 커집니다. 포장, 소비재, 전자제품, 배터리 전지 생산 같은 수많은 산업에서 이송 시스템의 중요성이 대두하는 것은 바로 그러한 이유 때문입니다.
어떤 위치에서도 컨베이어를 개별적으로 제어할 수 있는 지능형 컨베이어 시스템의 수요가 높아져 기존에 벨트 혹은 체인을 사용하던 시스템을 대체하는 경우가 잦아졌습니다. 지능형 컨베이어 시스템 시장은 매년 평균 최소 20% 이상 성장할 만큼 호황입니다. 이는 도시화 및 라이프스타일과 소비 행동의 변화 등에서 비롯된 소비재의 글로벌 수요 증가 또는 빠른 시장 성장에 기인한 것으로, 미래형 공장 수요가 부담스러울 만큼 커지고 있습니다. 리드타임은 더 짧고 제품 구성은 더 유연한 공장의 수요가 꾸준히 증가합니다. 동시에 빠르게 변경하고 적응하며 전환 시간이 매우 짧거나 아예 없는 상황에서도 잘 작동하도록 솔루션을 설계해야 합니다. 개발 시간이 짧으면서도 통합이 용이하고 안정적이며 사용하기 쉬운 컨베이어 시스템을 찾는 수요가 높습니다.
Bosch Rexroth는 TS 2plus, TS 5 같은 종래의 이송 시스템부터 VarioFlow plus 같은 체인 컨베이어 시스템, FTS(Flexible Transport System), ACTIVE Mover 같은 지능형 시스템은 물론 평면 시스템 ctrlX FLOW6D까지 이송 시스템의 모든 범위를 포괄합니다. 주기가 짧은 대량 완전 자동화 시스템, 반자동 시스템을 이용한 다품종 소량 생산, 수동 워크스테이션 등 무엇이 필요하든 올바른 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이송 솔루션은 모듈식 설계이므로 요건에 따라 규모를 조정할 수 있습니다. 다시 말해서 기존 시스템을 손쉽게 확장하거나 조정할 수 있습니다.
종래의 Bosch Rexroth 이송 시스템은 캐리어에 있는 공정 제품을 생산 라인을 따라 해당하는 수요 지점으로 이송합니다. 그러나 VarioFlow plus 체인 컨베이어 시스템은 캐리어 없이 많은 응용 분야에서 작동하며 높은 유연성을 갖도록 설계되었습니다. 그래서 모든 방향의 직간접 제품 이송에 적합합니다. 폭넓은 툴킷 시스템 덕분에 아무리 좁은 공간에서도, 광활하고 까다로운 환경에서도 모든 과제를 충족하도록 개별적으로 조정할 수 있습니다.
Bosch Rexroth의 지능형 이송 시스템은 리니어 모터 기반입니다. 무버를 개별적으로 제어할 수 있고 높은 동역학을 제공합니다. FTS 및 ACTIVE Mover가 포트폴리오에 포함됩니다. 배치 또한 매우 유연합니다. 빠르면서도 정밀하게 제품을 이송해야 하는 모든 경우에 리니어 모터를 이용한 이송 시스템 ACTIVE Mover 및 FTS는 정밀함과 속도, 용량, 유연성을 이상적으로 조합한 만큼 새로운 기준을 설정합니다.
반도체, 식품, 제약 업종과 같이 고성능 비접촉 이송 및 배치 상태가 필요할 때는 ctrlX FLOW6D를 이용해 안전하게 뜬 상태로 제품을 이송합니다. Bosch Rexroth 평면 시스템은 정밀도를 극대화하면서도 더욱 움직임이 자유로운 솔루션입니다. 자유롭게 부유하는 이송 플랫폼이 수평, 수직 또는 오버헤드 방향의 작업 표면 위로 움직입니다. 각 무버는 빠르고 정확하게 6축 자유도로 작동하여 마찰이나 오염이 없습니다. ctrlX AUTOMATION과 통합하면 컴팩트 제어 시스템과 앱을 갖춘 완전한 솔루션이 마련되어 기능 범위가 더욱 확장됩니다. 그리하여 산업용 부상의 완전한 잠재력을 탐색할 수 있는 총체적이고 민첩한 시스템이 완성됩니다.
Bosch Rexroth의 개방형 자동화 툴킷인 ctrlX AUTOMATION은 이동식 로봇 시스템 또는 자율 이동 로봇(ARM) 같은 인트라로지스틱스 솔루션을 효율적으로 자동화하는 핵심입니다. 제어 시스템 ctrlX CORE와 드라이브 시스템 ctrlX DRIVE 덕분에 빠른 시운전과 공간 절약형 디자인이 가능합니다. 여러 엔지니어링 툴과 구성기, 앱을 이용하여 기계 제작자는 출시 시간을 가속화할 수 있고 사용자는 효율적인 생산과 인프라로지스틱스 공정을 달성할 수 있습니다.
자동 이송 시스템은 미래형 공장 생산 시스템의 중추입니다. Bosch Rexroth의 최신 자동 이송 시스템을 이용하면 다양한 응용 분야에서 자유롭게 프로그래밍하고 구성할 수 있습니다. 다양한 제품 크기와 형태, 유형, 용도 등에 맞게 조정 가능하므로 유연성 수준이 높고 새로운 범위의 작업이 가능합니다. 자동 공정은 병목 현상을 줄이고 처리량을 늘리며 전반적인 생산 속도를 개선합니다.
글쓴이: Ad Scheepers
직책: PMC 시스템의 시장 및 제품 관리 책임자