![Toras de madeira na indústria de processamento de madeira](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/increase_the_efficiency_of_machines/stage-wooden-logs-in-the-wood-processing-industry_960x240.jpg)
![Toras de madeira na indústria de processamento de madeira](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/increase_the_efficiency_of_machines/stage-wooden-logs-in-the-wood-processing-industry_640x360.jpg)
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
Vista geralNa indústria de processamento de madeira, o foco está no melhor aproveitamento possível das matérias-primas, alta produtividade e eficiência. A Aquitaine Electrique projeta, implementa e moderniza linhas de serragem com o objetivo de melhorar continuamente estes aspectos.
As servoválvulas da Bosch Rexroth podem ser usadas em todos os estágios do corte de madeira e estão atualmente instaladas em um grande número de máquinas, incluindo batentes, cantoneiras, placas, fresadoras e muito mais. As servoválvulas são utilizadas tanto em linhas novas como em linhas que estão em modernização.
Um dos benefícios das nossas válvulas conectadas é que elas possuem controle digital de eixos integrado (IAC-Multi-Ethernet) que controla ativamente os eixos independentemente do controle da máquina usando a funcionalidade de movimento separada e processa os dados de vários sensores que podem ser conectados diretamente.
Cada válvula é conectada localmente à rede geral de potência e comunicação. São necessárias apenas algumas dezenas de centímetros de cabo, onde antes cada válvula precisaria ser conectada ao gabinete. Considerando que uma linha de serra geralmente contém dezenas de eixos, fica evidente como essa simplificação da fiação pode reduzir significativamente os tempos de configuração. Ao reduzir os comprimentos dos cabos e o esforço do cabeamento, também reduzimos os desafios de falhas de conexão, perda de sinal ou cabos danificados, aumentando muito a confiabilidade da linha.
Uma interface multi-ethernet e um endereço IP exclusivo para cada servoválvula permite que Aquitaine Electrique os identifique facilmente e forneça solução de problemas remota por meio de um módulo VPN. O estado de cada válvula pode ser identificado e os problemas resolvidos de maneira direcionada.
“Após 3 anos de uso, optamos por estender a integração das válvulas conectadas a todas as nossas linhas e abandonar definitivamente o uso de válvulas que não contenham controlador de eixo integrado. Essas novas válvulas nos permitiram fazer muito progresso nos tempos de inicialização, bem como no serviço pós-venda.”
- Patrick Dziura, Diretor da Aquitaine Electrique
A conectividade é essencial para desenvolver um modelo de produção flexível, com mudanças frequentes de demanda. Clientes precisam apenas de uma única válvula sobressalente. Caso necessário, é possível usar essa válvula em qualquer eixo, e ela pode ser programada remotamente pela Aquitaine Electrique em apenas alguns minutos.
Para saber mais sobre válvulas conectadas clique aqui.