![Painéis off-highway](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/dashboards/dashboards-header_960x240.jpg)
![Painéis off-highway](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/dashboards/dashboards-header_640x360.jpg)
Os dados de IoT são considerados como o "novo óleo". Mas o que isso significa para dados de veículos no segmento off-highway? Eles também são altamente valiosos. Enquanto os fabricantes gostariam de fortalecer sua posição competitiva e garantir seus negócios pós-venda, os operadores gostariam de melhorar sua produtividade e a economia de suas máquinas mobil de maneira permanente.
Se um fabricante fez seu dever de casa sobre telemática "sob o capô", ou seja, se escolheu uma unidade de controle telemática preparada para o futuro (TCU), implementou um software de coleta e transmissão de dados eficiente e cuidou da gestão de dispositivos (incluindo serviços remotos, diagnósticos remotos, monitoramento etc.), as coisas fluirão. Os dados agora precisarão ser preparados para grupos-alvo específicos e para visualização. Mas os interesses dos vários grupos envolvidos são bem diferentes:
Painéis com base no usuário para vários cargos na empresa
Os gerentes de frotas e de operações desejam uma visão geral rápida dos veículos, suas localizações e seus status para reabastecer ou realizar manutenção quando necessário. Um painel personalizado e o encaminhamento automático de dados de desempenho relevantes reduzem a carga administrativa, por exemplo, em decorrência da cobrança com base em uso.
A equipe de manutenção usa seu painel específico para oferecer suporte remoto rápido em caso de danos. A equipe precisa de informações detalhadas sobre a máquina para diagnosticar falhas remotamente, para alterar parâmetros que ajudam a manter a produtividade, para iniciar atualizações de software ou para adquirir peças de reposição sem atrasos.
A telemática oferece à equipe de desenvolvimento os dados necessários para seguir melhorando a qualidade do produto e o design de máquina. Para oferecer uma avaliação mais detalhada, a solução de telemática grava as coleções de carga reais e o comportamento do usuário.
Painéis com base no usuário por meio da função arrastar e soltar
Apesar das diferentes perspectivas, os três grupos têm uma preocupação em comum: todos precisam de painéis personalizados para encontrar, analisar e avaliar as informações corretas com rapidez. A questão sobre as funções básicas da solução de telemática também se aplica nesta situação: a empresa deve programar o painel, terceirizar a programação ou usar os elementos constituintes padrão?
BODAS Connect – Conectividade all-in-one: uma solução coordenada pronta para uso, incluindo conectividade, gestão de dispositivos e gestão de dados. A separação lógica de dispositivo e dados do usuário melhora a segurança, a usabilidade e o custo-benefício.
Para o front-end, há módulos off-highway prontos para uso que possibilitam que fabricantes e agências web criem painéis personalizados e funções de maneira econômica. Por exemplo, as ferramentas da solução telemática de ponta a ponta BODAS Connect Conectividade all-in-one contêm, entre outros, ferramentas de visualização de fácil adaptação. Com base nos aplicativos específicos para off-highway, painéis e widgets padrão, é possível criar cabines com base no usuário simplesmente arrastando e soltando os módulos prontos para uso. Ao mesmo tempo, a solução completa é tão flexível que OEMs podem integrar sua própria experiência em forma de algoritmos, programas e scripts próprios.
É possível criar os painéis relevantes com facilidade usando widgets configuráveis e personalizados e outros elementos. É possível adaptar a aparência do front-end de acordo com o design corporativo desejado com apenas alguns cliques. As ferramentas também oferecem interfaces padrão para comunicação nuvem a nuvem que possibilitam, por exemplo, acionar a cobrança com base em usuário em outro sistema.
O valor agregado oferecido pela gestão de dados durante atividades diárias de máquinas de construção, equipamentos agrícolas ou veículos municipais depende, em última instância, da experiência que o fornecedor da solução possui com a aplicação. Os três casos a seguir demonstram vários benefícios de tempo e custos como resultado da utilização da solução adaptável e pronta para uso BODAS Connect Conectividade all-in-one.
Arrastar e soltar: criação de painéis usando módulos pré-configurados e personalizáveis
Monitoramento para gerentes de frotas, gerentes de operações e equipe de manutenção: o aplicativo Machine Info monitora parâmetros operacionais importantes e envia notificações em caso de desvios dos valores alvo/reais. Consequentemente, é possível planejar e iniciar o reabastecimento, trocas de óleo e outras tarefas de manutenção com facilidade.
Os gerentes de frotas e de operações desejam saber o status de suas frotas rapidamente e identificar necessidades urgentes de ação. Em caso de falhas, eles precisam isolar a causa rapidamente e implementar as medidas adequadas para eliminar o problema. O monitoramento de valores operacionais relevantes e a transmissão de dados de desempenho aos sistemas de ERP e de cobrança para documentação e cobrança com base em uso reduzem a carga administrativa. Isso é importante no segmento municipal, entre outros, mas também na engenharia florestal e agrícola, setores nos quais empreiteiros documentam o desempenho para o cliente como prova de subsídios da UE.
Os gerentes de frota e de operações usam principalmente aplicativos como Vehicle Tracking, Geo Fencing e Curfew (prevenção de roubo), Machine Info (monitoramento de parâmetros operacionais), Usage Scheduling (planejamento de uso do veículo e atribuição do motorista) e Conditional Action (acionamento automático de ações e notificações de relatórios automáticos). Para possibilitar a visualização dos dados fornecidos pelos aplicativos em painéis adequados com esforço mínimo, a solução completa da Bosch Rexroth oferece um kit abrangente de autoatendimento. Ele inclui módulos de rich text prontos para uso, widgets e módulos de estatística, tabelas e gráficos.
A Bosch Rexroth possibilita que a equipe de manutenção e os gerentes de produto obtenham informações aprofundadas sobre os subsistemas de um veículo. Ferramentas remotas como CAN Tracing, Diagnostics, Analytics & Measurement ou Flashing OTA possibilitam a solução rápida de problemas. Todas as informações desses e de vários outros aplicativos padrão e específicos do cliente são fornecidas aos painéis com base em cargo por meio dos módulos de front-end de fácil adaptação.
As informações obtidas usando os aplicativos de monitoramento e de diagnóstico também são muito úteis para engenharia, vendas e manutenção. Por exemplo, é possível otimizar o design de máquina de maneira contínua usando coleções de carga reais e dados de uso. Na Bosch Rexroth, os usuários podem criar painéis adequados para essa finalidade com apenas alguns cliques.
Conclusão: entre no mercado mais rapidamente com os módulos prontos para uso
Em suas atividades diárias, os gerentes de frotas, a equipe de manutenção e os gerentes de produto necessitam de front-end com base em cargo com as informações e funções adequadas. A solução padrão e pronta para uso BODAS Connect Conectividade all-in-one oferece módulos para uso imediato que são adaptáveis a requisitos específicos com rapidez e facilidade. Faz todo o sentido. Afinal, até mesmo os módulos básicos da solução completa são desenvolvidos para implementação de serviços de telemática personalizados e preparados para o futuro com base nos módulos pré-fabricados e "prontos para uso" e para melhoria do posicionamento competitivo a longo prazo.
O que mais precisa ser levado em consideração no quesito gestão de dados? Saiba mais em nosso informe técnico gratuito. Fazer download agora