O setor automotivo foi tomado pela demanda por veículos cada vez mais leves, com designs sofisticados e alto desempenho em colisões sob intensa pressão orçamentária. Além disso, novos produtos estão chegando ao mercado em intervalos cada vez menores. As fases de comissionamento e reequipamento na produção estão ficando mais rápidas e frequentes. Tudo isso em conjunto com a redução constante no número de especialistas internos, impulsionada pela escassez de mão de obra qualificada. Essa mudança também aumenta a complexidade da soldagem a ponto por resistência. Portanto, a Bosch Rexroth oferece pacotes funcionais para dar assistência. Por exemplo, os processos de soldagem do corpo em branco são simplificados para serem executados facilmente por operadores com ou sem qualificação.
De faíscas a trabalho manuais de precisão – a soldagem por resistência tornou-se uma tecnologia indispensável na indústria automotiva. E as demandas são cada vez maiores. As empresas desejam produzir com mais rapidez, eficiência e economia, sem comprometer a qualidade. Ao mesmo tempo, a complexidade está aumentando na construção leve, por exemplo. Isso requer conhecimento especializado. Ou é possível atingir os objetivos sem especialização em sua empresa?
Como fornecedora de tecnologia de acionamento e de controle, a Bosch Rexroth analisa continuamente os requisitos do mercado e oferece novas soluções para desafios como a escassez de mão de obra qualificada. Como os especialistas com treinamento voltado para as tarefas do futuro na soldagem a ponto por resistência são raros, a Bosch Rexroth oferece soluções produtivas e simples para todos: Os pacotes funcionais “Productivity” e “Simplicity”, projetados para o sistema de controle de soldagem PRC7000.
Os componentes de software “Dynamic Squeeze Time” e “Adaptive Spatter Reduction” são parte do pacote de licença “Productivity”. Ambos simplificam a soldagem a ponto por resistência, por exemplo, para o corpo na construção de automóveis de passageiros. Essas duas funções proporcionam maior produtividade, otimização da qualidade e carga de trabalho reduzida para os usuários.
O “Dynamic Squeeze Time” reduz o tempo de compressão dependendo da força e da posição. Só é possível usar o recurso com a função do 7º eixo. O resultado geral é a redução do tempo de aperto e o aumento da produtividade ao encurtar o processo de produção. Isso significa que, com o mesmo número de sistemas ou aparelhos de controle de soldagem, é possível fabricar mais pontos de solda simultaneamente e, portanto, mais carros.
O “Adaptive Spatter Reduction” também se dedica à economia e é compatível com a otimização dos parâmetros de soldagem durante a fase de comissionamento e produção em série do carro. Os parâmetros de soldagem são otimizados automaticamente em termos de qualidade e taxa de respingos, e também em termos de eficiência energética e valores limite. É possível usar a função, por exemplo, para detectar e minimizar automaticamente respingos de solda em uma faixa de tolerância predefinida. É possível atingir uma economia considerável usando esta função: o trabalho necessário de otimização e pós-processamento, que seria realizado manualmente, é significativamente reduzido. Desse modo, ela dispensa a necessidade de especialistas em soldagem, profissionais que muitas empresas de manufatura simplesmente não têm em seus quadros de funcionários ou que não encontram no mercado de trabalho. Só o sistema de controle de soldagem PRC7000 da Bosch Rexroth oferece esse recurso.
As funções do pacote de licenciamento “Simplicity” visam a simplificação de processos. Atualmente, o produto é composto por dois componentes: “Web PRI” e “Auto Reference Curve Creation”.
A Web PRI é uma interface de usuário com base na web. Ela é acessada, por exemplo, usando um navegador padrão e prioriza a usabilidade simples e intuitiva. Ela oferece vantagens sobre o PRI clássico, especialmente para usuários sem treinamento. O PRI clássico oferece todas as opções de comissionamento e operação dos controles de soldagem PRC7000 da Bosch Rexroth. Ele foi desenvolvido para todas as aplicações – das realizadas por operadores sem qualificação até as realizadas por especialistas. No entanto, esse escopo abrangente naturalmente requer compromissos.
O novo recurso Web PRI foi desenvolvido para uso em dispositivos móveis, como tablets, e prioriza a simplificação de processos. Os usuários recebem uma interface intuitiva que oferece muitas vantagens, como a opção de encontrar e operar funções específicas rapidamente. Os profissionais também podem seguir usando o software PRI existente para PRC7000.
A funcionalidade Auto Reference Curve Creation trata de dois recursos importantes do aparelho de controle de soldagem PRC7000: controle adaptativo e monitoramento. Para isso, é necessário registrar e acionar as curvas de controle com antecedência. Até o momento, isso exigia um alto nível de conhecimento da área. Agora é possível automatizar esse procedimento, reduzindo o tempo e o esforço necessários e até mesmo melhorando o resultado. Os usuários têm a opção de gerar novas curvas de referência de maneira semiautomática para soldas individuais ou para todas as soldas a ponto.
A Bosch Rexroth está constantemente expandindo os pacotes de licença “Productivity” e “Simplicity” para incluir novas funções. O primeiro complemento planejado é a “Auto Monitoring Curve Creation”. Ela gerará a curva de monitoramento correspondente de acordo com a geração automatizada das curvas de referência. Outros recursos serão anunciados em breve.
É possível utilizar os produtos ou licenças com a base já instalada do PRC7000 mediante licenciamento posterior. A Bosch Rexroth aprimora constantemente o PRC7000 com novas funcionalidades que podem ser licenciadas quando necessário. Graças ao conceito de software modular, os usuários podem instalar expansões a qualquer momento, licenciar funções conforme necessário e responder rapidamente às mudanças do mercado.
A escassez de mão de obra qualificada no mercado automotivo é universal. Ao mesmo tempo, o conhecimento da área se torna indispensável em muitos campos na medida em que os requisitos ficam mais complexos e especializados. Portanto, são necessárias soluções que combinem conhecimento e sejam de fácil uso para todos os colaboradores responsáveis. A Bosch Rexroth transforma sua experiência em funções práticas e, deste modo, expande significativamente o escopo de ação na soldagem a ponto por resistência.
Confira sobre o sistema de controle de tecnologia de solda da nova geração PRC7000.