Brazil

Estudos de caso

Qual é a melhor prova do que pode ser feito com os sistemas de acionamento Hägglunds? É o que os outros já conseguiram fazer com eles. Descubra como clientes se superaram, economizaram e venceram com as soluções Hägglunds.

 

 

Indicações dos clientes

Abrem-se as comportas na cidade de Hamburgo

Hamburgo vence a maré ruim com os acionamentos de comportas da Hägglunds

A LSBG Hamburg é a autoridade responsável pelas ruas, pontes e vias navegáveis na cidade de Hamburgo, Alemanha. Entre os ativos mais críticos da cidade estão suas comportas, especialmente as da eclusa central de Schaartor (Schaartorschleuse). Com os novos sistemas de acionamento hidráulico, as comportas da eclusa estão entrando em uma nova era de confiabilidade.

Referências
Dois motores Hägglunds vermelhos em uma prensa de lavagem em uma fábrica de papel

Aumentar a confiabilidade com acionamentos hidráulicos em aplicações críticas

Motores hidráulicos podem ser instalados em quase qualquer ponto de uma fábrica de papel e celulose. O moinho de Husum tem inúmeros exemplos. Os acionamentos hidráulicos Hägglunds são instalados em aplicações de classe A, onde quer que as perdas de produção rapidamente se tornem caras em caso de uma parada da máquina.

Referências
Um motor Hägglunds vermelho em um triturador de coque de petróleo

Desempenho inigualável para reciclagem desafiadora

A Jülch GmbH se destaca na reciclagem de grandes blocos de coque de petróleo para refinarias, com os acionamentos hidráulicos Hägglunds da Bosch Rexroth garantindo desempenho e confiabilidade incomparáveis. Os trituradores, projetados para uma expectativa de vida mínima de 20anos, contribuem para as metas ambientais minimizando as paradas e quebrando eficientemente pedaços de coque endurecido.

Referências
Dois homens usando capacetes de segurança em frente a um motor Hägglunds vermelho.

A solução flexível da Hägglunds possibilita uma inicialização rápida

A Domsjö Fabriker passou por duas semanas dramáticas quando uma caixa de engrenagens de um tambor lavador de celulose na instalação de branqueamento da fábrica quebrou. Graças à boa cooperação, ao forte comprometimento e a um grande esforço de equipe, foi possível retomar a produção mais rápido do que se esperava.

Referências
Os sistemas de acionamento Hägglunds são indispensáveis para a PTE

Os sistemas de acionamento Hägglunds são indispensáveis para a PTE

A PTE lidera a produção de compostos de borracha. Com os sistemas de acionamento Hägglunds, ela está posicionada para o sucesso em um mercado global e mutável.

Referências
Os acionamentos Hägglunds ajudam a Genan a prolongar a vida e a produtividade dos pneus

Os acionamentos Hägglunds ajudam a Genan a prolongar a vida e a produtividade dos pneus

Desde a década de 1990, a Genan mantém a borracha em usos produtivos, longe de aterros sanitários, com a ajuda dos sistemas de acionamento Hägglunds da Bosch Rexroth.

Referências
LKAB Hägglunds

Eficiência na mineração. Um insight aprofundado

A LKAB Malmberget vai bem, a despeito da forte concorrência das minas a céu aberto de todo o mundo. Isso se deve a um alto grau de eficiência, aliado a um produto de alta qualidade, boa consciência ambiental e uma equipe altamente especializada.

Referências
Guinchos confiáveis com a Hägglunds

Guinchos confiáveis com a Hägglunds

Descubra como as vantagens do sistema hidráulico nos motores Hägglunds aumentam a produtividade da JonRie InterTech

Referências
Gerando sucesso na mina de Aitik

Gerando sucesso na mina de Aitik

Sistemas de acionamento Hägglunds, um sucesso na mina de Aitik. A solução de sistema de alimentação oferecida pela Bosch Rexroth foi usar dois motores Hägglunds CBm por alimentador de plataforma. Foi uma solução bem-vinda que atendeu aos requisitos com facilidade.

Referências
Gerando crescimento no setor do açúcar

Gerando crescimento no setor do açúcar

A produtora de açúcar brasileira Usina Ferrari confia bastante nos acionamentos hidráulicos diretos Hägglunds que moem a cana. Na última década, a confiabilidade e o controle oferecidos pelos sistemas de acionamento Hägglunds ajudaram a empresa a prosperar e expandir.

Referências
McLanahan Corporation

Confiabilidade sob medida com soluções de acionamento Hägglunds

A McLanahan Corporation é uma prestadora global de soluções de processo para uma variedade de indústrias, incluindo mineração e processamento de minerais. Entre as entregas recentes da empresa está um grupo de disjuntores de alimentação equipados com sistemas de acionamento hidráulico Hägglunds da Bosch Rexroth.

Referências
Motor Hägglunds CBm na Eurorubber

A modernização do sistema de acionamento garante o desempenho na Eurorubber

Em busca de desempenho e confiabilidade superiores, o fabricante de borracha italiano Eurorubber escolheu as soluções Hägglunds para realizar a modernização de um misturador interno. A parceria já dura 25 anos e conta com a ambição compartilhada de alcançar o mais alto nível de desempenho.

Referências
Triturador Weima com motor Hägglunds

Uma escolha sustentável para os trituradores Weima

A WEIMA, da Alemanha, é a primeira escolha mundial quando o assunto é reciclagem. Todos os equipamentos WEIMA são produzidos priorizando a sustentabilidade, mas o ciclo de vida dos trituradores é especialmente complexo. Com os sistemas de acionamento hidráulico Hägglunds, a WEIMA encontrou uma solução duradoura.

Referências
Draga de sucção

Uma parceria na busca por ouro

Potência excepcional e baixa inércia foram as características priorizadas pelo fabricante holandês de guinchos Marotechniek quando decidiu equipar uma grande draga de sucção para uso na mineração de ouro. Uma parceria de sucesso com a Hägglunds garante uma vida útil longa para o cliente da Marotechniek.

Referências
Misturador com motor Hägglunds CA

A vez da Futamura: Novos sistemas de acionamento garantem a produção no Reino Unido

Fundada no Japão em 1950, atualmente a Futamura é a líder mundial em películas de embalagens renováveis. Em sua unidade de produção em Cumbria, Reino Unido, a empresa está buscando outro tipo de renovação: a substituição de 10 sistemas de acionamento de misturador desatualizados por sistemas de acionamento direto hidráulico Hägglunds da Bosch Rexroth.

Referências
Rebocador com acionamento de guincho Hägglunds

Assistência poderosa em mais de uma maneira

Os rebocadores da Damen Shipyards exigem guinchos confiáveis acionados por motores poderosos. "Queremos a melhor opção, mas por um preço competitivo. Os motores Hägglunds cumprem os dois critérios", explica André de Bie, designer sênior da Damen. Seu projeto mais recente, TUG 2.1, comprova que esta é uma parceria bem-sucedida.

Referências