![BMW 工廠中的 CytroBox 動力裝置](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/innovative_hydraulic_power_supply/stage-cytrobox-power-unit-in-the-bmw-plant_960x240.jpg)
![BMW 工廠中的 CytroBox 動力裝置](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/innovative_hydraulic_power_supply/stage-cytrobox-power-unit-in-the-bmw-plant_640x360.jpg)
若要在現代製造業中大膽設想,您比過去更需要從小處著手。Compact 解決方案正藉由最小化液壓供應系統需要的空間,轉型製造業的生態。在維持效能的同時,也減少噪音並提升能源效率。
聽起來不太真實嗎?好吧,這正是 BMW 透過專業機械製造商 August Mössner 和我們的精簡型液壓動力裝置 CytroBox 的協助而達成此一目標。
受惠於 Mössner 的全新傳送系統,在 BMW Landshut 工廠的引擎本體工作實際上已經開始加快速度。除了提高的速度與精確度之外,該系統提供了其他的特殊功能:CytroBox 是我們的全新整合式液壓供應系統。
Mössner 已經透過 CytroBox 的「小兄弟」CytroPac 獲取了正面的體驗,CytroPac 是一個用於輔助功能並能夠產生高達 4kw 功率的小型動力裝置。這為 Mössner 在選擇 CytroBox 時帶來更多的信心。Mössner 現在只需要過去液壓電源供應器所需要的一半空間。事實上,CytroBox 僅在半平方公尺的區域中提供相同等級的效能。
CytroBox 也特別安靜。它的音量低於 75 dB(A),這代表它符合 BMW 設定的噪音要求,而且即便在沒有機殼的情況下也是如此。Mössner 的設計經理表示:「即使是在運作時,CytroBox 也十分安靜,讓我們的 PLC 程式設計人員選擇坐在它的旁邊」。
Bosch Rexroth 的專案經理 Michael Hüneke 闡明 Mössner 使用以需求為基礎的供應系統證明是更具備能源效率的原因。「有了這個應用程式,讓 CytroBox 在大約 15% 的時間裡保持靜止,而且沒有使用任何能源。在負載的情況下,儘管安裝相同的功率,功率消耗僅為過去的液壓電源供應器所消耗的 80%。這代表整體來說節省了幾乎 1/3 的功率消耗。」
物聯網能力是另一項主要的考量。整合式感測器、狀態監控能力以及預測性維護等啟用物聯網服務的選項,讓 CytroBox 成為具有前瞻性的解決方案。
由於導入隨插即用解決方案,Mössner 忙於建立複雜裝置的日子已然結束。標準化已經簡化了從工程與設定,到可立即使用電路圖的文件,再到透過隨插即用裝置的快速出貨和啟用試驗等方面的許多流程。
Mössner 的採購經理 Markus Fuchs 總結出:「直到現在,液壓供應系統一直是整個環節中的最後一個環節」。
「現在的情況已經改變:液壓供應系統縮短了我們的上市時間,並讓我們的系統大有可為,而這為我們的客戶增加了許多益處。」
– 機組專案經理 Linus Killberg