![藉由再造和焊接參數優化等焊接服務,Bosch Rexroth 開拓出產業的新天地。](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/erw/the_value_of_welding_services/the_value_of_welding_services_stage_960x240.jpg)
![藉由再造和焊接參數優化等焊接服務,Bosch Rexroth 開拓出產業的新天地。](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/erw/the_value_of_welding_services/the_value_of_welding_services_stage_640x360.jpg)
服務從哪裡開始,從哪裡結束?在理想情況下,它將伴隨著整個產品的使用壽命,甚至更久。不過,到目前為止,焊接技術領域的服務嚴重不足,幾乎是沒有。藉由專為 PSI6000 和 PRC7000 焊接控制裝置設計的焊接服務,Bosch Rexroth 開拓出產業的新天地。這些服務能夠確保焊接控制系統能充分因應未來的挑戰。汽車產業客戶目前特別需要的兩項服務是再造和優化焊接參數。
Bosch Rexroth 的電阻點焊服務範圍從調試延伸到再生。例如,用過的控制單元藉由再造獲得新生。這表示使用者可以由於焊接控制系統的較長使用壽命中獲益,完全不需要重大的停機時間和預算。此外,這項原則有助於節省資源,因為產品或元件不會被浪費,只要經過修復即可再利用。
汽車產業的產品週期一般為五到七年。此後,生產線將會依照生產新模型來重建或改造。將現有生產線用於第二個甚至第三個的產品週期既可以降低成本又可以提升效率。藉由再造,Bosch Rexroth 根據「以舊換新」的原則更換磨損零件,達到繼續使用焊接控制系統的可能性。隨著節省資源的意識提高,對這項服務的需求正在迅速成長。
具體而言,這項服務包括預防性更換所有電氣和電機磨損零件,例如功率半導體、風扇和電解電容器。Bosch Rexroth 提供各種再造層級,負責人可以從中進行選擇。他們可以藉此決定要更換多少硬體。另外也可以進行個別選擇,例如可以更換特定的故障重點或安全功能。
可能的使用案例:汽車製造商的焊接櫃是從全球的所有分公司收集而來,並為新專案進行準備或檢修。根據 Bosch Rexroth 的「PÜ Smart」服務進行全面檢修。這包括清潔以及 (在電子控制產品和電力電子產品領域) 更換磨損零件。專家們將解決方案提升到目前最新的硬體狀態,並對所有原始數據和參數進行重新調整,而且進行功能測試和耐用性測試。另外也會進行高壓和絕緣測試,並發給新的銘板。這個過程最後會留存文件並進行歸檔。
Bosch Rexroth 為這些機櫃提供十二個月的出廠保固。相較於新零件,這項服務的成本節約潛力約為 50%。此外,也可以達到永續性和環境效益。
另外還有更廣泛的再造服務,Bosch Rexroth 為此提供 24 個月 (可選擇長達 60 個月) 的保固期。
目前需求量相當大的另一項服務是焊接參數的定義和優化。這是因為有必要考量到對點焊品質和這些接頭的流程,在可靠性上要求不斷升高,因為目前正在持續開發新的材料類型和組合以滿足特殊要求。因此,市場需要各式各樣的接頭組合。要求愈來愈高,找到初始焊接的基本參數通常是一項挑戰。
憑藉多年的經驗和相對應的數據庫,Bosch Rexroth 能夠建立初始參數清單。藉由這些參數,使用者可以立即獲得良好的焊接效果。這甚至可以在調試之前完成,藉此在設備啟動期間節省時間和資源。參數數據以固定價格提供,因此有助於達到規劃和精準預算。
優化工廠中的現有參數以確保生產安全和高品質也具有挑戰性。憑藉超過 100000 台焊接控制器的安裝基礎、配套服務以及特殊分析工具的輔助,Bosch Rexroth 協助客戶以快速、專業的方式來優化本身的系統。這可以從遠端或現場完成。以這種方式達到的穩定程序可以減少使用者重工並提升測試工作量。此外也能夠減少錯誤並提高品質。
無論是確保延長焊接控制器的產品壽命還是優化焊接流程,Bosch Rexroth 焊接服務都是電阻點焊達成經濟效益和永續未來的關鍵。
作者: Gunther Armgart
職位: Bosch Rexroth AG 現場服務電阻焊接主管
作者: Dennis Bartmann
職位: Bosch Rexroth AG 服務維修焊接系統主管