![Bosch Rexroth 運用了兼具「生產力 (Productivity)」與「簡便性 (Simplicity)」的功能組合方案,擴大電阻點焊的應用範圍。](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/erw/welding_for_all/dc-ae_erw_blog_functional_bundel_hero_teaser_1920x1080_960x240.jpg)
![Bosch Rexroth 運用了兼具「生產力 (Productivity)」與「簡便性 (Simplicity)」的功能組合方案,擴大電阻點焊的應用範圍。](
https://dc-mkt-prod.cloud.bosch.tech/xrm/media/global/blog/erw/welding_for_all/dc-ae_erw_blog_functional_bundel_hero_teaser_1920x1080_640x360.jpg)
汽車產業面臨著巨大的成本壓力,市場上對於具有精密設計和高效碰撞效能的輕量化汽車的需求,現今佔據了主導地位。此外,新產品進入市場的時間間隔變得越來越短。生產作業中的調試與再加工階段的時間變得越來越短,而頻率卻越來越高。由於缺乏具有熟練技能的工作人員,這一切作業之中,結合的內部專業知識變得越來越少。這樣的變化出現,同樣提高了電阻點焊的複雜程度。因此,Bosch Rexroth 帶來了功能組合方案,為客戶提供協助。例如,我們簡化了白色車體焊接流程,因此,無論是技能熟練或不熟練的作業人員,都可以輕易地執行這項工作。
從一般的焊接作業到精密工藝,在汽車產業裡,電阻點焊已然成為不可或缺的技術。而且,電阻點焊的需求也不斷提升。公司希望以更快的速度、更有效率的方式還有更具成本效益的方法生產產品,卻不希望在品質上有任何出錯的餘地。值此同時,產品的複雜度卻與日俱增,舉例來說,輕量化結構即是如此。要克服這些複雜的工作,需要專業的知識才能實現。或者,在您的公司中,若是不具備特殊的專業知識,是否還有可能實現這些目標?
Bosch Rexroth 一肩承擔市場上的控制器與傳動技術提供者角色,我們持續探究市場需求,並提供全新解決方案,因應如缺乏技能熟練工作人員在內的各種挑戰。由於受過電阻點焊訓練以便因應未來任務的專業人員屈指可數,因此 Bosch Rexroth 為整體產業提供了下列兼具生產力與簡便性的解決方案:「生產力 (Productivity)」與「簡便性 (Simplicity)」兼具的功能組合方案,是專為 PRC7000 焊接控制系統設計的組合方案。
「動態擠壓時間 (Dynamic Squeeze Time)」與「適應性噴濺減少 (Adaptive Spatter Reduction)」軟體元件為組成「生產力」授權套裝方案的一部份。這兩項重要的軟體元件,簡化了電阻點焊作業程序,例如應用在轎車的白色車體結構作業中。這兩項功能為使用者帶來了更高的生產力、帶來了最佳化的品質,並降低了使用者的工作量。
「動態擠壓時間 (Dynamic Squeeze Time)」以應力和位置為依據,減少了擠壓時間。這項功能僅可與第 7 軸功能搭配使用。這套元件的整體結果縮短了生產流程,進而帶來減少擠壓時間並提高生產力。這表示,雖然使用的是相同數量的系統或是焊接控制器,卻能在相同的時間裡,完成更多的點焊作業,進而生產更多汽車。
此外,「適應性噴濺減少 (Adaptive Spatter Reduction)」著重在車輛的調試與系列生產過程中節省成本並支援焊接參數最佳化等作業。這項功能將在品質、焊花噴濺率、能源效率及臨界值方面自動最佳化焊接參數。例如,這項功能可用於自動偵測焊接噴濺情形,並使其減至最低程度,達到預先定義的公差範圍。使用這項功能,便可節省可觀的成本:原本必須手動執行的最佳化與後續處理的工作將大幅減少。因此,此功能免除了對於焊接專業人員的需求問題,而許多製造公司在他們的隊伍中並沒有焊接專業人員,或者在勞工市場中也找不到這樣的人員。市場上,只有 Bosch Rexroth 的 PRC7000 焊接控制系統可以提供這項功能。
「簡便性」授權套裝方案的功能旨在簡化流程。目前,產品的組成部分中,包含了兩大元件:「Web PRI」與「自動建立參考曲線 (Auto Reference Curve Creation)」。
「Web PRI」是網頁型使用者介面,使用者可以使用如標準網際網路瀏覽器等存取「Web PRI」,而這項元件著重在既簡單又直覺的使用性。它發揮了更勝於傳統 PRI 的優勢,尤其可為尚未接受過訓練的使用者帶來實質優勢。傳統 PRI 提供所有調試與操作 Bosch Rexroth PRC7000 焊接控制器的所有選項。它是專為所有應用而生;從技能不熟練的操作人員執行的應用,到專家執行的應用都沒問題。然而,這種廣泛的範圍,理所當然地需要有所妥協。
全新「Web PRI」功能,專為在行動裝置(如平板電腦)上使用這套功能而設計,而這套功能的目的在於簡化流程。使用者可使用直觀式介面,而直觀式介面可提供多種優勢,例如使用者能夠迅速地尋找並操作特定功能。專業人員也可以繼續使用 PRC7000 現有的 PRI 軟體。
「自動建立參考曲線 (Auto Reference Curve Creation)」解決了 PRC7000 焊接控制器的兩大重要功能:適應性控制器與監控。對於這些功能,使用者必須在一開始便記錄與啟用控制曲線。直到現在,這還是需要高度的領域知識。但是現在這些程序都可以自動進行,而這樣的做法減少了必要的時間與工作投入,甚至能加以改善結果。使用者可以選擇針對個別或所有點焊半自動生成的全新參考曲線。
Bosch Rexroth 正陸續發展「生產力 (Productivity)」與「簡便性 (Simplicity)」授權套裝方案,以便新增其他的附加功能。在我們規劃中,第一個加入的附加元件即為「自動建立參考曲線 (Auto Reference Curve Creation)」。這項附加元件將會根據自動生成的參考曲線產生相符的對應監控曲線。而更多功能將會在日後持續推出。
透過後續授權,您能夠選擇在已安裝 PRC7000 的基礎上使用產品或是授權。Bosch Rexroth 會定期強化 PRC7000,推出新功能,您可以在需要時隨時取得新功能的軟體授權。多虧了模組化軟體概念,使用者可以隨時安裝擴充功能、視需要取得功能授權,迅速因應市場變化。
汽車市場中,缺乏技能熟練工作人員的狀況無所不在。同時,由於市場的需求變得更加複雜且專業,因此在許多領域中,專業知識更是不可或缺。因此,市場需要結合知識的解決方案,並且能夠讓所有負責的員工輕鬆地使用這些解決方案。Bosch Rexroth 將本身蘊含的專業知識,專化為實用功能,因此,大幅地擴展電阻點焊的應用範圍。
作者: Andreas Deisel
職位: Bosch Rexroth AG,電阻點焊部門關鍵客戶經理